+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Puede regenerarse una batería si su tensión ha caído por debajo de 1 voltio?

Sí, es posible intentar regenerar una batería una vez que la tensión ha caído por debajo de 1 voltio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la eficacia y la seguridad de tales medidas dependen del tipo de célula, del tiempo de descarga y del método utilizado

¿Qué significa una caída de tensión por debajo de 1 V?

En la mayoría de las pilas recargables, como las de NiMH o NiCd, la tensión nominal es de aproximadamente 1,2 V. Cuando la tensión cae por debajo de 1 V, indica una descarga profunda, que puede provocar cambios químicos irreversibles en el interior de la pila. Para las pilas de iones de litio, que tienen una tensión de funcionamiento de unos 3,6-3,7 V, el nivel crítico es de unos 2,5 V, una caída mayor provocará la degradación del electrolito y daños irreversibles.

¿Es posible reacondicionar las pilas?

Para las pilas de níquel (NiMH, NiCd), la regeneración parcial es posible utilizando cargadores de impulsos especializados. Estos dispositivos utilizan corrientes de carga controladas y pueden devolver la célula al servicio, siempre que no se haya producido ningún daño permanente (por ejemplo, cristalización de los electrodos). El momento es crucial, ya que cuanto antes se intente, mayores serán las posibilidades de éxito.Con las baterías de iones de litio, la situación es más complicada. Una vez que la tensión cae por debajo del umbral de seguridad la mayoría de los cargadores se niegan a cargar por razones de seguridad. Existen métodos para "aumentar" la tensión mediante la llamada técnica de "carga de refuerzo ", pero requieren una carga precisa. existen métodos de "boost charging "*, pero éstos requieren un control y conocimiento precisos, ya que los intentos inadecuados pueden provocar sobrecalentamiento, ignición o explosión.

¿Cuándo es mejor renunciar al reacondicionamiento de la batería?

Si una batería lleva descargada mucho tiempo (por ejemplo, varios meses) o su carcasa muestra signos de fugas, hinchazón o calentamiento excesivo, no intente regenerarla. En tales casos, la pila debe desecharse de forma segura, ya que su uso posterior puede ser peligroso.

En caso de duda, es aconsejable consultar a un especialista con experiencia o utilizar únicamente cargadores que dispongan de una función para cargar pilas "muy descargadas"

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN