+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
No. El voltaje de las Pilas recargables no proporciona información completa sobre su estado, capacidad o eficiencia. Es sólo un parámetro entre muchos y puede inducir a error, especialmente en reposo
Medir la tensión-tensión en vacío - la llamada-llamada. tensión de reposo - sólo muestra el potencial eléctrico actual en los terminales, pero no dice nada sobre la cantidad de energía que la pila aún puede suministrar. Por ejemplo, una batería-puede estar a 3.7 voltios y parecer operativa, aunque su capacidad se haya reducido a la mitad debido al desgaste interno. En la práctica, la tensión en reposo puede mantenerse relativamente estable incluso cuando la célula ya está muy degradada. Sólo una medición bajo carga revela su capacidad de mantener la tensión con el flujo de corriente, i.e. su rendimiento real.
El estado de una pila también está relacionado con su resistencia interna, que aumenta con la edad y el número de ciclos de carga. Incluso con el voltaje correcto, una resistencia interna elevada significa que la batería es incapaz de suministrar eficazmente la potencia necesaria, especialmente en dispositivos que consumen mucha corriente. Por eso puede parecer que una batería está "cargada" cuando se mide la tensión, pero en la práctica no funciona correctamente.
Para evaluar con precisión el estado de una batería, se utilizan pruebas dinámicas, e.g. pruebas de capacidad (que miden la carga que puede emitirse con una corriente determinada) o pruebas de carga, que muestran la caída de tensión bajo una corriente determinada. Se trata de métodos de diagnóstico más avanzados utilizados en servicios técnicos y laboratorios. La tensión es sólo un indicador orientativo No debe considerarse el único factor determinante del rendimiento de una batería. En un entorno doméstico, si un aparato deja de funcionar a pesar de que la célula tiene "buen voltaje, vale la pena considerar una prueba bajo carga o sustituir la célula.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.