+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Las Pilas tienen fugas cuando su carcasa está dañada o cuando se produce una sobrecarga química, provocando el derrame del electrolito contenido en su interior. Este fenómeno puede ser peligroso tanto para los aparatos como para la salud del usuario.
Las Pilas alcalinas son las más propensas a las fugas. Contienen una solución de hidróxido de potasio, que es corrosiva para muchos materiales. Las fugas pueden producirse por una descarga excesiva, técnica de almacenaje prolongado de la pila en el aparato, exposición a temperaturas elevadas, o contacto inadecuado de los terminales. Con el paso del tiempo, aumenta la presión en el interior de la pila, y se producen gases en una reacción química. Si la válvula de seguridad no funciona correctamente o la célula no está sellada, se producen fugas. Una causa común de fugas es dejar las Pilas en un aparato que no se ha utilizado durante muchos meses. Incluso un pequeño consumo de corriente (e.g., un reloj en un mando a distancia) puede provocar una descarga profunda y dañar el elemento.
Sí, las fugas de las pilas pueden ser peligrosas. El electrolito es una sustancia corrosiva que puede causar irritación de la piel, lesiones oculares, y, en caso de contacto con materiales electrónicos, corrosión permanente de las vías y los contactos. En una sala cerrada, también pueden producirse emisiones de gases nocivos. Los niños y los animales domésticos corren especial riesgo si entran en contacto con la sustancia fugada. En caso de contacto con la piel, la zona debe enjuagarse inmediatamente con abundante agua, y, en caso necesario, acudir al médico. Por otro lado, las fugas de las pilas de litio, aunque menos comunes, pueden ser mucho más peligrosas debido al riesgo de ignición.
Las pilas derramadas no deben tocarse con las manos desnudas. Las pilas usadas deben retirarse con cuidado, limpiar la zona de contacto con una solución de ácido acético (e.g., vinagre) o isopropanol, y comprobar que no haya daños en todo el dispositivo. Todas las células usadas deben desecharse en los puntos designados. Las fugas de las pilas son una señal grave de que están dañadas o gastadas. La inspección periódica del estado de las pilas y evitar guardarlas en aparatos sin usar es la mejor manera de prevenir estas situaciones.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.