+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Por qué se hinchan las pilas y es peligroso?

Las baterías se hinchan cuando se produce una acumulación de gases en el interior de la célula como resultado de reacciones químicas asociadas a la degradación del electrolito. Este fenómeno es una señal de daño y constituye siempre un peligro para la seguridad

Mecanismo de hinchamiento de las pilas

El hinchamiento es más común en las baterías de iones de litio y polímeros de litio, especialmente en teléfonos, ordenadores portátiles y drones. La causa principal son las reacciones electroquímicas inadecuadas provocadas, entre otras cosas, por la sobrecarga, la sobredescarga, la exposición prolongada a altas temperaturas o el envejecimiento de la célula. En estas condiciones, se produce la descomposición del electrolito y la formación de gases (por ejemplo, CO₂, H₂), que se acumulan en la estructura cerrada de la pila, provocando un aumento físico del volumen. En las baterías de polímero de litio, que no tienen una carcasa rígida, este efecto se manifiesta de forma más visible. Inflamarse significa que la pila ha perdido su integridad química y se encuentra en un estado inestable.

Peligros asociados a una pila hinchada

Sí, una pila hinchada es peligrosa Puede tener fugas y, en casos extremos, arder o explotar espontáneamente. Los gases que se acumulan son inflamables y, si la batería se pincha o se sobrecalienta, puede producirse una violenta reacción exotérmica, es decir, la liberación de una enorme cantidad de calor en muy poco tiempo. Es especialmente peligroso seguir utilizando un dispositivo con una pila visiblemente deformada. Incluso una ligera presión mecánica (por ejemplo, de la carcasa) puede provocar daños en el separador y la ignición. Nunca cargue ni siga utilizando una batería hinchada. Debe ponerla fuera de servicio inmediatamente y entregarla a un centro de eliminación especializado que cumpla la normativa sobre residuos eléctricos.

¿Cómo prevenir una batería hinchada?

Para minimizar el riesgo, evite sobrecalentar el dispositivo, utilizar cargadores no originales, almacenar las baterías en estado de carga completa durante periodos prolongados y exponerlas a temperaturas extremas. Los modernos sistemas BMS (Battery Management System) reducen este riesgo, pero no lo eliminan por completo, especialmente en el caso de pilas usadas o baratas de baja calidad.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN