+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí. Tanto las pilas como las baterías recargables pueden ser peligrosas para el medio ambiente si se eliminan de forma inadecuada
Tanto las pilas desechables como las recargables contienen sustancias químicas potencialmente tóxicas para el suelo, las aguas subterráneas y los organismos vivos. Dependiendo del tipo, pueden incluir metales pesados (por ejemplo, plomo, mercurio, cadmio), electrolitos alcalinos o ácidos y materiales orgánicos con alta reactividad química. El mayor riesgo lo plantean las pilas basadas en la tecnología de níquel-cadmio (NiCd) y las pilas más antiguas que contienen mercurio. Su eliminación inadecuada puede provocar una contaminación permanente del medio ambiente y la acumulación de toxinas en la cadena alimentaria. Las modernas pilas de iones de litio son químicamente más "limpias", pero pueden inflamarse o explotar si se dañan o aplastan, lo que supone un riesgo de incendio también en la fase de almacenamiento o reciclado.
La eliminación de pilas usadas en residuos mixtos hace que acaben en vertederos, donde se corroen y desprecintan. Los electrolitos y metales que contienen empiezan a filtrarse en el suelo y el agua, afectando no sólo a la biota sino también a la calidad del agua potable. En el caso de las pilas de litio, puede producirse una reacción térmica en cadena si se cortocircuitan en el proceso de compresión de los residuos.
La eliminación correcta de pilas y acumuladores implica llevarlos a puntos de recogida especiales (por ejemplo, tiendas, oficinas, escuelas o puntos de reciclaje de residuos eléctricos). Van a parar a instalaciones especializadas donde pueden desmontarse y recuperarse materias primas como el litio, el níquel o el cobalto. La educación y los hábitos de consumo son fundamentales: cuanta más gente separe correctamente los residuos eléctricos, menor será el riesgo de degradación del medio ambiente y mayor la recuperación de materiales valiosos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.