+1 500 000 продуктов в предложении
6000 ежедневно высылаемых посылок
+300 000 клиентов из 150 стран
Дата публикации: 09-05-2024 Дата обновления: 28-01-2025 🕒 7 мин чтения
Хотя мы часто не осознаем этого, использование разговорных выражений может ввести в заблуждение. Особенно, когда мы разговариваем с профессионалом в определенной области, который видит разницу в словах, которые на первый взгляд кажутся синонимами, но на самом деле ошибочно предполагают совершенно иное значение. Речь идет о переключателе и кнопке. В этом тексте мы сосредоточимся на объяснении, в чем между ними разница, а также предоставим множество более детальной информации о конструкции, принципе действия и типах этих широко распространенных элементов.
Как кнопки, так и переключатели предназначены для разрыва или соединения электрической цепи с целью управления определенным устройством. Это может быть, например, включение дверного звонка нажатием кнопки, включение света в комнате с помощью переключателя или запуск производственной машины поворотом ключа в замке зажигания. Приведенные выше примеры должны уже навести читателя на мысль, чем на самом деле отличаются обсуждаемые элементы.
Переключатели, как следует из названия, переключают между одним и другим состоянием работы. Путем постоянного перемещения контактов они включают устройство, которое отключается только после повторного нажатия переключателя. Если же мы говорим о кнопках, управляющий сигнал достигает приемника только во время нажатия кнопки. Когда она отпускается, управляющий сигнал прерывается, и устройство возвращается в свое исходное состояние.
Как несложно догадаться, разница в способе действия также находит свое отражение в конструкции. В большинстве случаев несложно отличить кнопку, которая часто выполнена в виде нажимаемой кнопки, от переключателя, который характеризуется как минимум двумя возможными режимами. Конечно, бывают исключения из правила, которые вносят некоторый хаос в процесс идентификации, с каким устройством мы имеем дело. На первый взгляд, например, переключатель управления освещением в нашем доме ничем не отличается от так называемой кнопки звонка, которая своим нажатием вызывает звук дверного звонка. Однако результат такого нажатия однозначно определяет, к какой группе принадлежит каждый из них.
Хотя мы не всегда осознаем это, существуют также соединители, выполненные в несколько иной форме, чем кнопка или рычаг. Примером такого решения может быть концевой выключатель, то есть так называемый выключатель безопасности. Его задача заключается в остановке устройства в случае угрозы для людей, находящихся поблизости. Формой исполнения может быть, например, трос, который защищает от попадания постороннего человека в рабочую зону машины. В этом случае соединитель постоянно прерывает электрическую цепь, защищая человека от опасности повреждения тела или даже потери жизни. Повторное восстановление работы машины требует от обученного человека повторного замыкания цепи.
Выделяют два основных типа кнопок:
Бистабильные решения составляют скорее небольшой процент по сравнению с их моностабильными аналогами, поэтому, говоря о кнопках, мы скорее думаем о версии, вызывающей только кратковременный импульс, а не о тех, чье действие поддерживается до момента повторного нажатия кнопки.
На этапе проектирования установки, машины или устройства, которые будут оснащены определенного типа переключателем, часто возникает множество дилемм. Первым и одним из самых важных является возможность свободного использования выбранного решения. Эргономика использования может влиять не только на удобство, но и на безопасность. Если кнопка должна выключить машину в случае опасности, не может быть и речи о затрудненном доступе или риске неправильного срабатывания системы безопасности. В связи с этим необходимо предусмотреть конструкцию переключателя, где он должен быть расположен и как должен сработать, чтобы удовлетворить ожидания будущего пользователя.
В предложении TME представлено множество решений, адаптированных к каждому, даже самому требовательному применению. Выделяют следующие типы переключателей:
Профессиональная номенклатура содержит подробное описание переключателей с сокращениями и общепринятыми схемами. Наиболее распространенные решения:
К основным электрическим параметрам переключателей относятся, в частности, следующие величины:
В зависимости от характера работы и среды, в которой будет работать переключатель, важными могут оказаться также вопросы прочности или форма и подсветка кнопки.
Выбор подходящего решения для конкретного приложения должен быть предшествован детальным анализом всех рабочих параметров, определенных производителем, а также сравнением широкого спектра доступных решений. В TME вы найдете тысячи переключателей и кнопок, которые удовлетворят требованиям любого приложения.
Transfer Multisort Elektronik (TME) является одним из крупнейших мировых дистрибьюторов электронных компонентов, электротехнических изделий, оборудования для мастерских и промышленной автоматизации. Каталог включает более 1 500 000 товаров от 1 300 ведущих производителей. Современные логистические центры TME в Лодзи и Рзгове (Польша) общей площадью более 40 000 м² ежедневно отправляют почти 6 000 посылок клиентам более чем в 150 странах.
TME также инвестирует в развитие знаний и навыков молодых инженеров и любителей электроники через проект TME Education, а также поддерживает технологическое сообщество, организуя серию мероприятий TechMasterEvent, способствующих инновациям и обмену опытом.