+1 300 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Druckrechner ist ein praktisches Werkzeug für Ingenieure, Servicetechniker oder Automatisierungsspezialisten, die mit Sensoren und pneumatischen Systemen arbeiten. Er ermöglicht das schnelle Umrechnen der gängigsten Druckeinheiten wie Pascal, Bar, Atmosphären oder PSI. Dank ihm können Sie Daten aus verschiedenen Quellen problemlos vergleichen und die Werte an die Anforderungen eines bestimmten Systems anpassen.
Der TME-Druckrechner ermöglicht das effiziente Umrechnen von Druckwerten zwischen verschiedenen Einheiten, ohne manuell rechnen oder Tabellen verwenden zu müssen. Das Tool ist besonders nützlich für:
Mit dem Rechner können Sie schnell den Druck von Bar in PSI, von Atmosphäre in Pascal oder z.B. von mmHg in Pa umrechnen, was die tägliche Arbeit im Service, Labor oder am Ingenieursarbeitsplatz erleichtert.
Weltweit werden je nach Branche, Land und Anwendungsspezifik unterschiedliche Druckeinheiten verwendet. In der folgenden Tabelle stellen wir die beliebtesten davon sowie ihre Umrechnungsfaktoren bezogen auf die Basiseinheit des SI-Systems, den Pascal (Pa), vor.
| Einheit | Symbol | Wert in Pa | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Pascal | Pa | 1 | SI-Einheit, Wissenschaft, Labormessungen |
| Hektopascal | hPa | 100 | Meteorologie |
| Kilopascal | kPa | 1 000 | Industrie, Automobilindustrie |
| Bar | bar | 100 000 | Technik, hydraulische und pneumatische Systeme |
| Technische Atmosphäre | at | 98 066,50 | Hydraulik, Industrietechnik |
| Normale Atmosphäre | atm | 101 325 | Physik, Chemie, Referenzdaten |
| PSI (Pfund pro Quadratzoll) | PSI | 6 894,76 | USA, Automobilindustrie, komprimierte Luft |
| Millimeter Quecksilbersäule | mmHg | 133,32 | Medizin, Labormessungen |
| Torr | Torr | 133,32 | wissenschaftliche Anwendungen, Vakuum |
Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene Einheiten austauschbar verwendet werden, aber nicht identische Werte darstellen. Daher ist eine genaue Umrechnung insbesondere in Ingenieursanwendungen und Automatisierung unerlässlich.
Die Kenntnis von Druckeinheiten und die Fähigkeit, sie schnell umzurechnen, sind in vielen technischen Bereichen wichtig. Hier sind einige Beispiele, in denen der Rechner hilfreich sein kann:
Eine korrekte Umrechnung der Druckeinheiten hilft, Fehler beim Entwurf von Systemen zu vermeiden, erhöht die Sicherheit und erleichtert die Integration von Komponenten aus verschiedenen Quellen.
Nein. 1 Bar entspricht genau 100 000 Pa, während 1 technische Atmosphäre (at) 98 066,5 Pa und 1 normale Atmosphäre (atm) 101 325 Pa beträgt. In der täglichen Praxis sind sie ähnlich, aber in technischen Berechnungen ist Präzision wichtig.
Pascal (Pa) und Kilopascal (kPa) sind SI-Einheiten, die hauptsächlich in Wissenschaft, Elektronik und technischer Dokumentation verwendet werden. Bar (bar) sind in der Industrie, im Service und in der Automatisierung beliebt, da sie sich besser zur Darstellung des Arbeitsdrucks eignen (1 bar = 100 000Pa).
PSI (pounds per square inch) ist eine Einheit, die aus dem imperialen System stammt, das in den USA nach wie vor der Standard ist. Sie wird häufig in der Automobilindustrie, Hydraulik und bei komprimierten Luftsystemen verwendet.
Das ist genau derselbe Wert. 1hPa = 1mbar = 100Pa. Beide Einheiten werden insbesondere in der Meteorologie austauschbar verwendet.
Nein. Absoluter Druck (abs) wird im Verhältnis zum Vakuum (0Pa) gemessen. Relativer Druck (relativ) misst die Differenz zum atmosphärischen Druck. Deshalb zeigt z.B. ein Manometer, das „0 bar“ anzeigt, tatsächlich etwa 1atm relativ an.