+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bananen- und Gabelstecker

(1 680)

Bananenstecker und Gabelverbinder

Jeder, selbst ein Anfänger in der Elektronik oder ein Bastler, ist den Bananen- und Gabelsteckern begegnet. Sie sind weit verbreitet in Schulen und im Unterricht, in verschiedenen Automatisierungs- und Elektronikindustrien, aber vor allem in Messgeräten wie Multimetern, Netzteilen aller Art, z.B. geregelten Labornetzteilen, aber auch in Hi-Fi-Lautsprechersets. Ihr breiter Anwendungsbereich hängt mit der Einfachheit ihrer Verwendung zusammen, die eine gute elektrische Leitfähigkeit und die Geschwindigkeit gewährleistet, mit der Verbindungen zwischen bestimmten elektronischen Komponenten und/oder Messgeräten hergestellt werden können.

Was sind Bananenstecker?

Bananenstecker können verschiedene Designs haben, aber meistens haben sie eine Spitze in Form eines Zylinders, der parallel zu seiner Rotationsachse geschnitten ist. Diese Schnitte ermöglichen die Bildung von Platten, die dann, wenn sie richtig gebogen sind, eine Art Feder bilden, die die zylindrische Oberfläche der Spitze spreizt, nachdem sie in eine spezielle Fassung eingesetzt wurde. Dies bietet eine große Kontaktfläche und damit eine gute elektrische Verbindung, die sich durch einen geringen Widerstand und einen hohen Wert des Stroms auszeichnet. Sie kann ihn leiten, ohne übermäßige Wärme zu erzeugen, die zum Ausbrennen der Kontakte führen kann. Lohnt es sich also, Bananenstecker zu verwenden? Natürlich kommt es auf den konkreten Fall an, aber überall dort, wo eine schnelle und relativ zuverlässige Verbindung benötigt wird, die notfalls problemlos in eine andere Buchse gesteckt werden kann, funktioniert ein Bananenstecker perfekt.

Funktion der Gabelstecker

Gabelstecker erfüllen fast die gleiche Funktion wie ein Ringkabelschuh, haben jedoch anstelle einer geschlossenen Schleife, die einen elektrischen Kontakt darstellt, eine offene Schleife. Der Vorteil einer solchen Lösung ist eine schnellere elektrische Verbindung, falls man sie z.B. zum Testen eines gegebenen Geräts benötigt, weil es nicht notwendig ist, die Schraube, die die Klemme bildet, vollständig herauszuschrauben. So kommt es z.B. häufig bei Impulsnetzteilen vor, um dadurch eine Öse hindurchzuführen. Wenige Umdrehungen mit einem Schraubendreher genügen, damit der Gabelstecker passt und unter den Schraubenkopf oder eine Spezialplatte gesteckt wird. Der offensichtliche Nachteil einer solchen Lösung ist die geringere Widerstandsfähigkeit gegen ein mögliches Abreißen eines solchen Steckers aus der Buchse, obwohl ein solches Risiko bei angezogener Klemmschraube noch recht gering ist. Aus Sicherheitsgründen sollten jedoch alle Gabelstecker im Endgerät durch Ringkabelschuhe ersetzt werden, um sicherzustellen, dass keine der so hergestellten Verbindungen unterbrochen werden.

Also soll man lieber Bananen- oder Gabelstecker verwenden? Da sie die gleiche Funktion erfüllen – sie bieten nämlich eine effektive elektrische Verbindung – hängt die Wahl von den Vorlieben des Benutzers, den Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen unbeabsichtigtes Kabelreißen, aber vor allem von dem Strom ab, den sie führen. Flachstecker werden eher bei Stromquellen verwendet, während Bananenstecker bei Messgeräten wie Multimetern eingesetzt werden. Natürlich ist es bei Bedarf auch in Ordnung, zum Beispiel Bananenstecker für Verbindungen mit den Ausgängen des Netzteils zu verwenden, was häufig bei Labornetzteilen zu finden ist. Häufig werden beide Steckertypen in einem Gerät verwendet.

Wie schließe ich einen Bananen- oder Gabelstecker an?

Der Anschluss eines der Stecker hängt von einem bestimmten Modell ab, ist aber letztendlich nicht schwierig. Eine der einfachsten Arten, einen Stecker oder eine Klemme mit einem Kabel zu verbinden, besteht darin, das nicht isolierte Ende des Kabels in eine geeignete Buchse zu stecken und eine kleine Schraube festzuziehen, um einen sicheren elektrischen Kontakt herzustellen. Eine andere Lösung sind Kontakte, deren Ende eine Gewindestange ist. In diesem Fall ist es gut, wenn das Ende des Kabels einen gecrimpten Kabelschuh hat. Die Öse wird durch das Schraubgewinde gesteckt und mit der Mutter festgezogen, wodurch eine sichere Verbindung entsteht. Ihnen ähnlich sind die auf der Blende montierten Stecker, die auf die Platine oder das Gehäuse des Gerätes aufgesteckt (geschraubt) werden können. Lötstecker sind eine weitere beliebte Kategorie. Dazu benötigen Sie einen leistungsstarken Lötkolben, der auf einen hohen Temperaturwert eingestellt ist, da sich die Hitze sehr schnell über das gesamte Volumen des Steckers ausbreitet, die Lötstelle effizient kühlt und den gesamten Prozess behindert. Das Ende des angelöteten Drahtes sollte vorher gebleicht werden, um das Löten zu erleichtern. Dies ist die beliebteste Lösung. Unter Berücksichtigung der Verbindungsart des Steckers mit der Buchse gibt es Stecker mit Schraub-, Steck-, Crimp- oder Steckmontage.

Bananen- und Gabelverbinder - die Auswahl

Bei der Auswahl des richtigen Steckers sollte man auf mehrere Parameter achten. Der erste ist die Art des Steckers, und zwar seine mechanische Kompatibilität mit der Buchse. Unter den Bananensteckern sind die beliebtesten Größen 2 mm und 4 mm, obwohl man auch 1,5 mm und 2,4 mm finden kann. Unter den Gabelsteckern sind die mit einem Abstand von 6 mm und 8 mm am gebräuchlichsten. Manchmal kann auch die Gesamtlänge des Steckers von Bedeutung sein, die von ungefähr 35 mm bis ungefähr 60 mm reicht.

Ein weiterer sehr wichtiger Parameter ist der Nennstrom, der auf einen bestimmten Stecker geladen werden kann, ohne befürchten zu müssen, dass zu viel Wärme darauf abgeführt wird, und bevor er so genannt wird gesteinigt. Bei 2-mm-Bananensteckern reichen die Ströme von etwa 5 A bis über 30 A. Bei 4-mm-Bananensteckern liegt die Obergrenze bei über 40 A. Gabelstecker haben eine ähnliche Belastbarkeit. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass neben dem Stecker auch die Strombelastbarkeit des daran anzuschließenden Kabels entscheidend ist. Dabei gilt: Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn wir einen Stecker mit einer Belastbarkeit von mehreren Dutzend Ampere wählen, dieser aber an ein Kabel mit einer Belastbarkeit von nur wenigen Ampere angeschlossen wird, wird der Stecker im Verhältnis zum Kabel deutlich überdimensioniert. Andererseits kann es dazu führen, dass das so vorbereitete Kabel mit einem Strom belastet wird, der seine Isolierung verbrennt.

Mann soll bei der Wahl des richtigen Steckers auch auf dessen Nennspannung achten. Wir können während der Arbeiten nicht isolierte Steckdosen und Stecker verwenden, bei denen die Spannung 60 V DC nicht überschreitet. Wenn ein Strom mit höherer Spannung dauernd oder vorübergehend vorhanden ist, müssen die Buchsen und Stecker ordnungsgemäß gesichert werden, damit das freiliegende Element nicht berührt werden kann. Informationen zu den Sicherheitskategorien und der zulässigen Betriebsspannung sind in den Produktbeschreibungen vorhanden. Ein falsch gewählter Isolationsgrad kann zu Überspannung und Schäden an den angeschlossenen elektronischen Komponenten führen.

Die beliebtesten Farben der Isolierung sind schwarz und rot. Es lohnt sich, sich an das allgemein anerkannte Prinzip zu halten, wonach Schwarz Masse und Rot positive Spannung bedeutet. Natürlich können die Kabel nach Belieben geändert werden, aber es ist höchstwahrscheinlich nicht intuitiv für jemanden, der kein bestimmtes Verbindungssystem erstellt hat, sodass man eine gefährliche Situation für den Benutzer und für die angetriebenen Komponenten schaffen kann. Manchmal ist die Erdung grün oder gelb, aber es gibt auch einen Stecker mit Isolierung in weiß, blau, braun, lila, grau, orange oder gelb.

Bananenklemmen mit isolierten und nicht isolierten Kontakten

Unter den Bananensteckern können wir solche mit isolierten und nicht isolierten Kontakten unterscheiden. Stecker mit isoliertem Kontakten können nur an die entsprechenden Buchsen angeschlossen werden. Sie sind nicht kompatibel mit Buchsen für nicht isolierte Stecker. Diese Isolierung schützt vor unbeabsichtigtem Kurzschluss oder elektrischem Schlag, daher werden solche Steckverbinder insbesondere in Messgeräten verwendet. Wir erinnern noch einmal daran, dass nicht isolierte Stecker nur verwendet werden dürfen, wenn mit sicherer Spannung gearbeitet wird. Bananenstecker können auch in abgewinkelter, doppelter Ausführung, mit zusätzlicher Quer- oder Axialbuchse sowie mit verschiebbarer Abdeckung erhältlich sein.

Als Zubehör gibt es auch Adapter: von einem Gabelstecker auf einen Bananenstecker, von einem 4-mm-Bananenstecker auf einen 2-mm-Bananenstecker und umgekehrt, die Kurzschlussbrücken sind auch vorhanden.

Produkte: 1 680

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
930726101 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; rot; 3mΩ
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; rot; 3mΩ
Kennzeichnung des Herstellers: 930726101
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.95 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.13 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.89 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.06 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.81 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.97 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.76 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.91 EUR
7645 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
930726100 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 930726100
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.95 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.13 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.89 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.06 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.81 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.97 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.76 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.91 EUR
7727 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
930727100 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 930727100
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.28 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.17 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.40 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.96 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.16 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.85 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.01 EUR
6170 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
930727101 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; rot; 3mΩ
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; rot; 3mΩ
Kennzeichnung des Herstellers: 930727101
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.28 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.17 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.40 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.96 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.16 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.85 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.01 EUR
6483 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
R8-25A-RED | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 10A; 60VDC; rot
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 10A; 60VDC; rot
Kennzeichnung des Herstellers: R8-25A-RED
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.33 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.60 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.22 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.46 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 1.01 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.22 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.87 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.04 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.83 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 1.00 EUR
9742 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
R8-25A-BLACK | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 10A; 60VDC; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 10A; 60VDC; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: R8-25A-BLACK
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.31 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.57 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.20 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.44 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.99 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.18 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.86 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.02 EUR
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.82 EURBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.98 EUR
9734 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
R8-2A | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; Gewinde: M4
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 30A; 60VDC; Gewinde: M4
Kennzeichnung des Herstellers: R8-2A
Hersteller: SCI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.00 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.19 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.79 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.94 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.70 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 0.84 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.54 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.65 EUR
Nettopreis für Mengen von 600 st - 0.49 EURBruttopreis für Mengen von 600 st - 0.59 EUR
644 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
66.4012-21 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Schaltbrücken; 32A; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Schaltbrücken; 32A; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 66.4012-21
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 4.64 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 5.57 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 4.42 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 5.30 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.90 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 4.68 EUR
5116 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
66.2023-22 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; rot; gelötet
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; rot; gelötet
Kennzeichnung des Herstellers: 66.2023-22
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.68 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 3.22 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.45 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.93 EUR
Nettopreis für Mengen von 30 st - 2.30 EURBruttopreis für Mengen von 30 st - 2.75 EUR
1622 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
22.1005 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; nicht isoliert
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; nicht isoliert
Kennzeichnung des Herstellers: 22.1005
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.39 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.67 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.29 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.54 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.17 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.40 EUR
4855 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
GC4010-M | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; nicht isoliert
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; nicht isoliert
Kennzeichnung des Herstellers: GC4010-M
Hersteller: AMASS
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.28 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.34 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.26 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.32 EUR
2979 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 10.
Vielfache: 1.
66.2023-21 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 66.2023-21
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.68 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 3.22 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.45 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.93 EUR
Nettopreis für Mengen von 30 st - 2.30 EURBruttopreis für Mengen von 30 st - 2.75 EUR
1433 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
66.9328-22 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 600V; rot; 2,5mm2
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 600V; rot; 2,5mm2
Kennzeichnung des Herstellers: 66.9328-22
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 5.70 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.83 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 5.21 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 6.26 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 4.91 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 5.89 EUR
3656 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
934097100 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 24A; 1kVDC; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 24A; 1kVDC; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 934097100
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.41 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.89 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 2.15 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 2.58 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.87 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 2.25 EUR
2432 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
BSP-104-R | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; rot; 56mm; Messing
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; rot; 56mm; Messing
Kennzeichnung des Herstellers: BSP-104-R
Hersteller: AXIOMET
Nettopreis für Mengen von 2 st - 1.08 EURBruttopreis für Mengen von 2 st - 1.30 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.94 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.12 EUR
Nettopreis für Mengen von 30 st - 0.76 EURBruttopreis für Mengen von 30 st - 0.91 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.68 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.81 EUR
1565 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 2.
Vielfache: 1.
66.2024-21 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 1kV; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 66.2024-21
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 3.40 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 4.07 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.07 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 3.69 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 2.92 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 3.51 EUR
2795 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
930726102 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; blau; 3mΩ
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 16A; 60VDC; blau; 3mΩ
Kennzeichnung des Herstellers: 930726102
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.06 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.28 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.00 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.20 EUR
Nettopreis für Mengen von 20 st - 0.90 EURBruttopreis für Mengen von 20 st - 1.08 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.85 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.02 EUR
2286 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
BSP-104-B | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; schwarz; 56mm
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; schwarz; 56mm
Kennzeichnung des Herstellers: BSP-104-B
Hersteller: AXIOMET
Nettopreis für Mengen von 2 st - 1.08 EURBruttopreis für Mengen von 2 st - 1.30 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.94 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.12 EUR
Nettopreis für Mengen von 30 st - 0.76 EURBruttopreis für Mengen von 30 st - 0.91 EUR
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.68 EURBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.81 EUR
1774 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 2.
Vielfache: 1.
66.9328-21 | Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 600V; schwarz
Laborsteckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 600V; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: 66.9328-21
Hersteller: STÄUBLI
Nettopreis für Mengen von 1 st - 5.70 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 6.83 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 5.21 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 6.26 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 4.91 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 5.89 EUR
2470 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
GC2010-M | Laborsteckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 15A; 18AWG; 1,5mΩ
Laborsteckverbinder: 2mm Bananen; Stecker; 15A; 18AWG; 1,5mΩ
Kennzeichnung des Herstellers: GC2010-M
Hersteller: AMASS
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.22 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.26 EUR
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.19 EURBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.23 EUR
1252 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 10.