+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+320 000 Kunden aus 150 Ländern
Leistungsanschlüsse im Angebot von TME wurden in mehrere Kategorien unterteilt:
Die Möglichkeit, elektrische Geräte in Gebäuden an das Netz anzuschließen, bieten Wechselstromsteckdosen und -stecker. Sie unterscheiden sich in der Regel in Spannungs- und Stromwerten, Formen, Größen und Steckertypen - weltweit werden verschiedene Arten von Steckdosen und Steckern verwendet (derzeit sind mehr als 20 Arten von Steckdosen gebräuchlich).
Wenn wir oft reisen, können wir auch die sogenannte Multistandard-Steckdose, erwerben, d.h. einen Adapter, der zu verschiedenen Steckdosentypen passt und es Ihnen ermöglicht, den Stecker unseres in einem anderen Land gekauften Geräts einzustecken. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass die Adapter von guter Qualität sein müssen, da inkompatible Adapter gefährlich sein können und nicht die angemessene Leistung für ein bestimmtes Netzwerk bieten.
Der Stecker ist ein beweglicher Anschluss, der an einem elektrisch betriebenen Gerät befestigt ist, während die Steckdose an einen stromführenden Stromkreis befestigt ist, der meistens in einem Gebäude zu finden ist. Stecker sind meistens Steckverbinder, aus denen Stifte herausragen, die zu den Kontakten in der Buchse passen, die Öffnungen sind. Manchmal haben die Stecker auch eine Sicherung, die zusätzlichen Schutz vor Zwischenfällen bietet, die Benutzer oder Räumlichkeiten in einem bestimmten Netzwerk gefährden.
Die Steckdosen haben auch Sicherheitselemente. Diese einphasigen haben 2 Anschlüsse zum Stromkreis sowie einen dritten Kontakt (für den Anschluss an Erde). Auch Steckdosen können mit einer Schutzhülle ausgestattet werden, und da sie Teil der Inneneinrichtung sind, ist ihre Außenhülle meist schützend. Das Material, aus dem sie hergestellt werden, ist meistens Kunststoff.
Buchse und Stecker sind in der Regel so konstruiert, dass die Berührung spannungsführender Teile mit den Fingern ausgeschlossen ist. Dies verringert die Brand- und Stromschlaggefahr. Kontaktstifte sind meistens auf einem Teil ihrer Länge mit einer Isolierung überzogen, was für mehr Sicherheit beim Einstecken und Herausziehen der Buchse sorgt. Sie haben auch Abdeckungen, um zu verhindern, dass Fremdkörper in sie eindringen. Einige Arten von Steckdosen haben Schalter und Sicherungen.
Heutzutage hat fast jede genutzte Steckdose den dritten Kontakt, der zur Erdung dient. Die Erdung schützt gegen die Beschädigung der Isolierung des angeschlossenen Geräts. Die Kontakte werden meistens so ausgelegt, dass die Verbindung des Kontaktes, der erdet, sich mit den Kontakten des sich unter Spannung befindenden Kreises verbinden.
Die Geräte haben IEC-Klassen, die die Anforderungen an die Erdung regeln. Die erste Klasse umfasst Geräte, die eine Erdung in Steckdose und Stecker erfordern, während Geräte zweiter Klasse den Benutzer durch doppelte Isolierung schützen und keine Erdung erforderlich ist.
Um die Auswahl von DC-Leistungssteckverbindern zu vereinfachen, muss man sich ihre Typen, wichtigsten Spezifikationen und allgemein akzeptierten Nomenklatur ansehen. Auch bei Versorgungsanwendungen lohnt sich ein Blick auf die Audio- und USB-Anschlüsse.
Die Auswahl des Gleichstromanschlusses ist ein oft übersehener Aspekt des endgültigen Designs des Ingenieurs. Während dies relativ einfache und unkomplizierte Komponenten sind, erfordern Gleichstromanschlüsse dennoch einige Grundkenntnisse, um sicherzustellen, dass der richtige Anschluss ausgewählt wird.
DC-Leistungsanschlüsse, auch bekannt als Barrel-Anschlüsse, haben die vom Hersteller angegebenen Strom- und Spannungsnennwerte, um die Zuverlässigkeit in leistungsbezogenen Anwendungen zu gewährleisten. Die Buchse und der Stecker eines Standard-Gleichstromsteckverbinders haben typischerweise zwei Leitungen. Eine Leitung ist sichtbar, die andere ist vertieft, um versehentliche Kurzschlüsse zwischen ihnen zu vermeiden. Da für die Stromversorgung der Endanwendung fast immer Barrel-Anschlüsse verwendet werden, besteht praktisch kein Risiko, andere Komponenten zu beschädigen, indem der Gleichstromstecker in den falschen Anschluss gesteckt wird.
Eine Schlüsselentscheidung bei der Auswahl des richtigen Barrel-Anschlusses sind die Durchmesser des inneren Bolzens und der äußeren Hülse.
Obwohl der DC-Stecker noch keine genormten Abstände zwischen seinen Komponenten hat, sollte der Innendurchmesser der Hülse, die den Innenstift kontaktiert, etwas größer sein als der Durchmesser des Gegenstifts. In Bezug auf die Außenhülse und den passenden Anschluss ist das Spiel für die ordnungsgemäße Funktion des Gelenks nicht kritisch, da die passende Verbindung mit der Außenhülse eine freitragende Blattfeder ist.
Neben den Innendurchmessern der Kontakte und der Außenhülse ist die Einstecktiefe eine weitere Spezifikation eines DC-Netzsteckers, auf die man achten sollte. Und in diesem Fall gibt es viele Parameter, die bei der Auswahl dieser Größe beachtet werden müssen.
Eine Standard-DC-Steckdose oder -Stecker hat zwei Leitungen mit einem Mittelstift (normalerweise für die Versorgung) und einer äußeren Hülse (normalerweise für Masse). Das Umkehren dieser Kabelkonfiguration ist jedoch akzeptabel. Bei einigen Steckdosenmodellen ist auch eine dritte Leitung vorhanden, die mit einem externen Hülsenkabel den Schalter bildet. Dieser Schalter kann verwendet werden, um das Einstecken eines Steckers zu erkennen oder anzuzeigen oder um zwischen Stromquellen auszuwählen, je nachdem, wann der Stecker eingesteckt ist oder nicht.
Wie bei vielen Komponenten gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Gleichstrombuchse in der Endanwendung zu montieren.
Die DC-Steckdose für die Schalttafelmontage ermöglicht eine bequeme Installation überall am Produktgehäuse, ohne dass Kabel an elektronische Schaltkreise angeschlossen werden müssen. Wenn es um leiterplattenmontierte DC-Steckdosen geht, werden am häufigsten die Oberflächenmontage (SMT) und die horizontale oder vertikale Ausrichtung durch das verwendete Loch verwendet.
Eine Reihe von DC-Buchsen mit SMT-Signalanschlüssen bieten auch Stifte oder Laschen mit Durchgangslöchern, um die Buchse weiter auf der Leiterplatte zu sichern. Diese Laschen können elektrisch verbunden sein oder nicht, werden aber an die Leiterplatte durchgelötet.
Auch bei der Möglichkeit, Strom und Spannung zu übertragen, werden standardmäßige Audioanschlüsse nicht zur Stromversorgung elektronischer Anwendungen empfohlen. Dies liegt daran, dass nicht alle Hersteller den Audioanschluss für die erforderlichen Spannungs- und Stromfähigkeiten festlegen. Zweitens, wenn der Audiostecker mit der Stromversorgung verbunden wäre, könnten seine freiliegenden Drähte leicht einen versehentlichen Kurzschluss zwischen zwei oder mehr Drähten verursachen. Schließlich, wenn der Audiostecker Energie liefern würde, wäre es einfach, ihn an andere Audiobuchsen anzuschließen, die nicht dafür ausgelegt sind, Strom zu empfangen, mit möglichen Schäden an internen Komponenten.
Im Gegensatz zu Audioanschlüssen sind USB-Anschlüsse weithin für ihre Versorgungs- und Datenübertragungsfähigkeiten bekannt. Ihre maximale Nennleistung war jedoch bis zur Erfindung des USB-Typ-C-Standards erheblich begrenzt.
Der USB Type-C Stecker mit vier Versorgungskontakten und vier Massekontakten hat einen Nennstrom von bis zu 5 A, eine maximale Nennspannung von 20 V und eine Nennleistung von bis zu 100 W. Diese Fähigkeit, Energie zu liefern, machte es zu einer attraktiven Lösung für die Stromversorgung. Bei Anwendungen, bei denen die einzige Funktion das Laden oder die Stromversorgung ist, kann die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung jedoch unnötige Kosten verursachen. Infolgedessen sind USB-Typ-C-Steckverbinder mit reiner Stromversorgung ohne Pins für die Datenübertragung zu einer kostengünstigeren Option für Projekte mit reiner Stromversorgung geworden.
Für jede Photovoltaikanlage ist der Typ des Solaranschlusses wichtig, der im Modul verwendet wird. Werkseitig montierte Kabel für Solarmodule mit ihrer Größe, Isolationsart und Kabellänge sind in der Regel in jeder technischen Spezifikation aufgeführt. Der Kabeldurchmesser beträgt im Allgemeinen 4 mm², die Länge 1200 mm und das Material ist Kupfer mit XLPE-Isolierung. Die Kabel werden an verschließbaren MC4-Buchsensteckern mit Schutzklasse IP67/68 angeschlossen. Die MC4-Buchse ist heutzutage eigentlich ein gängiger Standard.
Ein Klemmenblock ist ein modularer Block mit einem isolierten Rahmen, der zwei oder mehr Leitungen miteinander verbindet. Es besteht aus einem Klemmelement und einem leitfähigen Band. Der Isolierkörper der Klemmleiste enthält ein stromführendes Element (Metallleiste oder Klemmleiste). Es ist auch die Grundlage für die Befestigung des Elements. Der Körper ist mit einem Montagesystem ausgestattet, mit dem die Blöcke einfach auf einer Leiterplatte oder einer Montageschiene montiert oder demontiert werden können. Die meisten Reihenklemmen sind in der Regel modular und für die Montage auf einer DIN-Schiene ausgelegt. Dadurch ist es möglich, die Klemmen beliebig zu erweitern. Dank der Klemmblöcke sind eine viel sicherere Verbindung und eine gute Kabelorganisation gewährleistet.
Lichtbänder erfreuen sich unter anderem deshalb großer Beliebtheit, weil sie sich kombinieren lassen, um kreative Akzente zu setzen und Effekte zu erzeugen, die herkömmliche Beleuchtung nicht bieten kann. Dies kann auf zwei Arten erfolgen. Die erste ist das Löten, aber diese Methode erfordert die richtigen Werkzeuge und Fähigkeiten.
Eine einfachere und bequemere Alternative ist die Verwendung von Verbindern. Diese kleinen, aber praktischen Zubehörteile können jeden Raum mit einem einfachen Clip beleben. Beim Erstellen Ihres eigenen LED-Streifens mithilfe der Anschlüsse sollte man daran denken, dass das Netzteil groß genug sein muss, um alle angeschlossenen Streifen zu handhaben. Je nach Anzahl der angeschlossenen Streifen werden möglicherweise auch Verstärker benötigt, um die Helligkeit konstant zu halten.
Die DIN-Schiene ist eine Metallschiene eines Standardtyps, die häufig für die Montage von Leistungsschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteschränken verwendet wird. Diese Produkte bestehen normalerweise aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahlblech mit einer glänzend verzinkten oder verchromten Oberfläche. Obwohl sie aus Metall sind, sind sie nur dazu bestimmt, mechanisch gestützt zu werden und werden nicht als Stromschiene für die elektrische Stromleitung verwendet, obwohl sie eine Erdungsverbindung für das Gehäuse bereitstellen können.
Schienenverbinder dienen dazu, Leitungen und Kabel in Schaltschränken so zu verbinden, dass deren Anordnung übersichtlich und geordnet ist, was durch die Verwendung von Verbindern in vielen Farben erreicht wird. Die Steckverbinder sind für die Montage auf einer DIN-Schiene ausgelegt.
Lager: