+1 500 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Internationales Einheitensystem (SI) ist ein standardisiertes und weltweit gebräuchliches Einheitensystem, das entwickelt wurde, um Konsistenz in wissenschaftlichen, technischen und kommerziellen Messungen zu gewährleisten. Es wurde 1960 auf der Internationalen Konferenz für Maß und Gewicht (CGPM) als moderne Form des metrischen Systems eingeführt und basiert auf sieben Basiseinheiten, aus denen alle anderen abgeleiteten Einheiten hervorgehen. Das SI-System wird vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM) verwaltet, das für dessen Weiterentwicklung, Standardisierung und Implementierung verantwortlich ist.
Die sieben Basiseinheiten des SI sind: Meter (Länge), Kilogramm (Masse), Sekunde (Zeit), Ampere (elektrische Stromstärke), Kelvin (thermodynamische Temperatur), Mol (Stoffmenge) und Candela (Lichtstärke). Jede dieser Einheiten ist auf unveränderliche physikalische Konstanten zurückgeführt, wie etwa die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, die Plancksche Konstante oder die Avogadro-Zahl, was eine präzise und reproduzierbare Definition unabhängig von Ort und Zeit der Messung gewährleistet.
Das SI bildet das Fundament der Metrologie, der Wissenschaft vom Messen, und wird in den meisten Ländern als offizielles Einheitensystem verwendet. Es dient der Beseitigung von Mehrdeutigkeiten, der Vereinfachung von Berechnungen sowie der erleichterten Kommunikation und dem Austausch von Messdaten zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen, der Industrie und der Verwaltung. Innerhalb des SI sind Dezimalpräfixe wie Kilo-, Mega-, Milli-, Mikro- erlaubt, was den Umgang mit sehr großen oder sehr kleinen Größen erleichtert.
Das moderne SI ist vollständig mit der fundamentalen Physik abgestimmt und verwendet Definitionen, die auf Naturkonstanten basieren, wodurch es ein universelles Messinstrument für Laborbedingungen sowie den alltäglichen ingenieurtechnischen und industriellen Gebrauch darstellt. Die Vereinheitlichung des Einheitensystems fördert den technologischen Fortschritt, die globale Forschungszusammenarbeit und die Entwicklung einer wissensbasierten Wirtschaft.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.