Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Österreich. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 500 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Wattmeter, Stromverbrauchsmessgeräte - wie wählt man aus?

Datum der Veröffentlichung: 24-02-2025 🕒 4 Min. Lesezeit

Ein Wattmeter ist ein Messgerät, das zur Messung der Wirkleistung in elektrischen Schaltkreisen verwendet wird. Wattmeter können analog oder digital sein und werden sowohl in Laboruntersuchungen als auch im täglichen Gebrauch eingesetzt, beispielsweise zur Überwachung des Stromverbrauchs von Haushaltsgeräten.

Funktionsweise eines Wattmeters

Wattmeter arbeiten auf der Grundlage der Messung von Spannung und Strom, die durch einen Schaltkreis fließen, und der anschließenden Berechnung der Wirkleistung. Auf diese Weise zeigen sie den Stromverbrauch an, also die Menge der in einer bestimmten Zeit von einem Gerät oder einem elektrischen Schaltkreis aufgenommenen Leistung.

Was ist Wirkleistung?

Bei der Beschreibung der Wirkleistung ist es schwer, nicht den sogenannten Leistungsdreieck zu erwähnen. Dies ist ein jedem Elektriker bekanntes Konzept, jedoch für Laien ziemlich rätselhaft. Obwohl jeder aufgrund der Stromkosten mit Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung zu tun hat, kann das Verständnis dieser Begriffe Schwierigkeiten bereiten. Dabei reicht es aus, sich zu merken, dass Leistung eine Größe ist, die durch drei verschiedene Größen beschrieben wird, die in einem gegenseitigen Verhältnis zueinander stehen. Diese sind:

  • Wirkleistung, die wir intuitiv als die Nutzleistung eines Geräts verstehen, ausgedrückt in Watt oder Kilowatt (kW),
  • Blindleistung, ausgedrückt in Kilovar (kVar),
  • Scheinleistung, ausgedrückt in Kilovoltampere (kVA).

Das erwähnte gegenseitige Verhältnis dieser Größen wird durch das sogenannte Leistungsdreieck ausgedrückt:

Wo:
S – Scheinleistung
Q – Blindleistung
P – Wirkleistung
Φ – Phasenverschiebung

Bei der Beschreibung der Funktionsweise und Anwendung von Wattmetern sind weder Blindleistung noch Scheinleistung für uns von Bedeutung. Wattmeter messen die Wirkleistung, also die nutzbare, in elektrische Energie umgewandelte Leistung, die den Verbrauchern in der Zeit geliefert wird.

Wie funktioniert ein analoges Wattmeter?

Der Aufbau eines analogen Wattmeters und das Prinzip seiner Funktionsweise sind einfach. Ein analoger Energieverbrauchsmesser arbeitet auf der Grundlage der Interaktion zweier Spulen: Strom- und Spannungsspule. Die Stromspule ist fest und in Reihe mit dem Stromkreis verbunden, durch den der gemessene Strom fließt. Die Spannungsspule ist beweglich und parallel zur Last angeschlossen. Die Interaktion zwischen den Magnetfeldern beider Spulen erzeugt ein Drehmoment, das proportional zur Wirkleistung ist.

Wenn Strom durch die Stromspule fließt und Spannung an die Spannungsspule angelegt wird, werden Magnetfelder erzeugt. Die Interaktion dieser Felder führt zur Biegung eines Bimetallelements in der Spannungsspule, was den Zeiger auf der Skala des Wattmeters bewegt. Der Zeiger zeigt den Wert der Wirkleistung an, also die von den Geräten im betreffenden Stromkreis verbrauchte Energie.

Wie funktioniert ein digitales Wattmeter?

Ein digitales Wattmeter arbeitet auf der Grundlage der Umwandlung elektrischer Signale in digitale Daten, die von einem Mikroprozessor analysiert werden. Das Gerät besteht aus Strom- und Spannungssensoren, Analog-Digital-Wandlern (ADC), einem Mikroprozessor und einem Display. Die Sensoren messen den Strom und die Spannung im Stromkreis, und die ADCs wandeln diese Signale in digitale Daten um. Der Mikroprozessor analysiert diese Daten und führt Berechnungen der Wirkleistung durch. Die Messergebnisse werden auf einem digitalen Display angezeigt, das die Leistungswerte in Echtzeit zeigt.

Arten von Wattmetern

Energieverbrauchsmesser können je nach Verwendungszweck in mehrere Kategorien unterteilt werden:

  • Einphasen-Wattmeter – dienen zur Messung der Leistung in einphasigen elektrischen Schaltkreisen, die typisch für Haushaltsinstallationen und kleine Unternehmen sind. Diese Geräte messen Strom und Spannung in einem Stromkreis, was die Überwachung des Energieverbrauchs durch bestimmte Geräte oder das gesamte Haus (wenn es einphasig versorgt wird) ermöglicht,
  • Dreiphasen-Wattmeter – sind für die Messung der Leistung in dreiphasigen Stromversorgungssystemen bestimmt, die häufig in der Industrie und in großen elektrischen Installationen vorkommen. Diese Wattmeter sind fortschrittlicher, da sie Strom und Spannung in drei separaten Phasen messen, was eine genaue Überwachung des Energieverbrauchs in komplexen Stromversorgungssystemen ermöglicht,
  • Labor-Wattmeter – hochpräzise Geräte, die in wissenschaftlichen Untersuchungen und technischen Tests verwendet werden. Sie zeichnen sich durch sehr geringe Messfehler und hohe Genauigkeit aus, was in Laboren und bei der Erprobung neuer Technologien sowie bei technischen Messungen wichtig ist. Sie können verschiedene Arten von Leistung messen, einschließlich Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung,
  • Wattmeter für den Hausgebrauch – einfach zu bedienende Geräte, die zur Überwachung des Stromverbrauchs von Haushaltsgeräten bestimmt sind. Sie sind in der Regel kompakt, einfach zu installieren und zu verwenden. Sie ermöglichen es den Benutzern, den Energieverbrauch bestimmter Geräte zu verfolgen, was hilft, energieintensive Geräte zu identifizieren und Einsparmaßnahmen zu ergreifen.

Die Messung des Energieverbrauchs durch ein einphasiges oder dreiphasiges elektronisches oder analoges Wattmeter ist eine Funktion von Stromzählern. Ein Stromverbrauchsmesser kann in der häuslichen Elektroverteilung installiert werden, um den Energieverbrauch in ausgewählten Stromkreisen oder im gesamten Haushalt zu kontrollieren. Im letzteren Fall können die erzielten Ergebnisse mit dem Stand der vom Stromversorger installierten Zähler verglichen werden, um potenzielle Unregelmäßigkeiten in den Messsystemen der Energieversorgung zu erkennen. Eine andere Möglichkeit, die verbrauchte Energie zu messen, kann ein Steckdosen-Wattmeter sein. Dieses einfache Gerät wird in die Steckdose gesteckt, und dann wird der Stecker des Verbrauchers, für den wir eine genaue Messung durchführen möchten, eingesteckt. Auf diese Weise kann man beurteilen, wie viel Strom unsere Waschmaschine, unser Kühlschrank, unser Computer oder unser Fernseher verbraucht.

Anwendung von Wattmetern

Wattmeter haben eine breite Anwendung sowohl in der Industrie als auch in Haushalten:

  • Überwachung des Energieverbrauchs – Energiemessgeräte helfen den Benutzern zu verstehen, wie viel Energie einzelne Geräte verbrauchen, was zu einem effizienteren Energiemanagement und wirtschaftlichen Einsparungen führen kann,
  • Diagnose und Wartung – Wattmeter ermöglichen es Ingenieuren und Technikern, den Betrieb von Maschinen und Geräten zu überwachen, was bei der Erkennung von Problemen, der Beseitigung von Ausfällen und der Planung von Wartungsarbeiten hilft,
  • Wissenschaftliche Forschung – Energiemessgeräte werden für präzise Leistungsmesungen in der Forschung zu neuen Technologien und elektrischen Materialien verwendet,
  • Ausbildung und Bildung – Wattmeter werden in Bildungslaboren zur Vermittlung der Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt.

Ein Wattmeter ist ein nützliches Messgerät in vielen Bereichen. Es hilft bei Reparaturprozessen und bei der Kontrolle des Stromverbrauchs. Es ermöglicht unter anderem die Verbesserung der Energieeffizienz und trägt gleichzeitig zur Erzielung wirtschaftlicher Vorteile durch die Reduzierung der Energiekosten bei.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LESE AUCH