+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ethernet ist ein Netzwerk-Kommunikationsstandard, der auf der Technologie der Paketdatenübertragung basiert und zum Aufbau von lokalen Netzwerken (LANs) und industriellen Netzwerken verwendet wird. Seine Architektur basiert auf dem Protokoll "Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection" (CSMA/CD), das den Mehrfachzugriff auf das Übertragungsmedium und die Kollisionserkennung ermöglicht, um eine effiziente Verwaltung des Netzverkehrs in einer Umgebung mit gemeinsamem Zugang zu gewährleisten.
Grundlage der Ethernet-Technologie ist der Datenrahmen, der aus einem Header mit den MAC-Adressen von Sender und Empfänger, einem Feld zur Angabe der Art der zu übertragenden Daten und einer CRC-Prüfsumme (Cyclic Redundancy Check) zur Erkennung von Übertragungsfehlern besteht.](/at/news/library-articles/page/69482/) Bei den Ethernet-Versionen mit höherer Bandbreite [sind Mechanismen zur Flusskontrolle und Paketpriorisierung implementiert, die Verzögerungen minimieren und den deterministischen Charakter der Übertragung in Echtzeitsystemen erhöhen.
Die physikalische Schicht von Ethernet umfasst verschiedene Übertragungsstandards, darunter kabelgebundene Verbindungen auf der Basis von Twisted-Pair-Kupfer, Glasfaser und Koaxialverbindungen, die sich in ihrer elektrischen Leistung und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen unterscheiden. Die Bandbreite der Ethernet-Standards hat sich von den ursprünglichen 10 Mbit/s (10BASE-T) über 100 Mbit/s (Fast Ethernet) und 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet) bis hin zu den fortschrittlichen 10 GbE-, 40 GbE- und 100 GbE-Technologien entwickelt, die in Hochleistungsnetzen und Datenzentren eingesetzt werden.
Auf der Datenübertragungsschicht verwendet Ethernet Switches, die das Problem der Netzwerkkollisionen durch die Segmentierung des Datenverkehrs und die dynamische Zuordnung von MAC-Adressen zu physischen Ports beseitigen. Moderne Ethernet-Implementierungen verwenden Redundanzprotokolle wie RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) und PRP (Parallel Redundancy Protocol), um Fehlertoleranz und unterbrechungsfreies Umschalten zwischen den Übertragungswegen zu gewährleisten.
Im Kontext industrieller Netzwerke sind deterministische Technologien wie EtherCAT, PROFINET oder Time-Sensitive Networking (TSN) eine Erweiterung des klassischen Ethernets, die eine vorhersehbare Latenzzeit und Synchronisation garantieren, was für Prozesssteuerungsanwendungen und Robotik entscheidend ist. Die Integration von Ethernet mit IP-Kommunikationssystemen ermöglicht den Einsatz in verteilten Steuerungssystemen, intelligenten Gebäuden und IoT-Plattformen, bei denen Skalierbarkeit und Interoperabilität mit Protokollen der Anwendungsschicht entscheidend sind.
Zu den Ethernet-Entwicklungen gehört auch die Umsetzung energieeffizienter Standards wie IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), die den Energieverbrauch in Zeiten geringer Übertragungsaktivität senken. Im Zusammenhang mit der Ethernet-Sicherheit werden Zugriffsschutzmechanismen wie VLAN (Virtual Local Area Network), IEEE 802.1X (portbasierte Authentifizierung) und IDS-Einbruchserkennungssysteme eingesetzt, um Anomalien im Netzverkehr zu erkennen und vor Man-in-the-Middle-Angriffen zu schützen.
Die Verwendung von Ethernet deckt ein breites Spektrum von Umgebungen ab, von Heim- und Büronetzen bis hin zu Telekommunikations-, Industrie- und Militärinfrastrukturen. Aufgrund seiner hohen Skalierbarkeit, seiner Fehlertoleranz bei der Übertragung und seiner Fähigkeit, in Umgebungen mit niedrigen Latenzzeiten eingesetzt zu werden, ist es nach wie vor die vorherrschende Netzwerktechnologie in modernen IKT-Systemen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.