+1 500 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Datum der Veröffentlichung: 04-07-2025 🕒 12 Min. Lesezeit
Wir alle haben sie schon gesehen – kleine, schwarz-weiße Logos und Piktogramme auf Etiketten und Typenschildern verschiedener Geräte. Zum Beispiel: Für viele Europäer ist das CE-Zeichen so alltäglich geworden, dass es praktisch selbstverständlich ist. Doch es hat seinen spezifischen Zweck. Und keinen trivialen.
Es scheint uns offensichtlich, dass ein Mikrowellenherd den Fernseher nicht stört, eine Waschmaschine nach Beendigung ihres Programms leise abschaltet und ein Telefonladegerät sicher in der Steckdose stecken bleiben kann. Beim Kauf elektronischer Geräte denken wir mehr oder weniger bewusst: „Jemand muss doch überprüft haben, ob das funktioniert“. Und tatsächlich überprüft es jemand. Im Folgenden erfahren wir, wer dieser Jemand ist und was genau solche Jemande überprüfen.
Beantworten wir zunächst die Frage – was sind diese geheimnisvollen Zeichen, die wir auf elektronischen Geräten finden?
Dies sind Symbole, die angeben: welche Standards das jeweilige Gerät erfüllt; wo es vertrieben werden kann; und welche Institution bestätigt, dass das Produkt ordnungsgemäß geprüft wurde. Es ist zu beachten, dass sich die Kennzeichnungen auf verschiedene Merkmale oder Parameter der Waren beziehen können, z.B. verwendete Substanzen bei der Herstellung, enthaltene Schutzvorkehrungen, deren Konformität mit den Parametern des Stromnetzes usw. Da es viele solcher Aspekte gibt, wollen wir, anstatt uns in eine Bibliothek von Gesetzen und Richtlinien zu vertiefen, die Sache von einem praktischen Standpunkt aus angehen und die populärsten Piktogramme entschlüsseln.
Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, kurz WEEE, ist eine europäische Verordnung, die darauf abzielt, die Auswirkungen des sogenannten Elektroschrotts auf die natürliche Umwelt zu begrenzen. Es ist kein Geheimnis, dass viele in elektronischen Geräten verwendete Substanzen nicht leicht biologisch abbaubar und manchmal sogar schädlich für die Natur sind. Um die Abfallsammlung in den Ländern der Europäischen Union zu überwachen und langfristig zu regeln, werden elektrisch betriebene Produkte mit dem gezeigten Symbol gekennzeichnet, das darauf hinweist, dass der Artikel ordnungsgemäß entsorgt werden sollte (was für den Verbraucher bedeutet: Abgabe an eine Sammelstelle oder Platzierung im entsprechenden Behälter). Andere Vorschriften und Überarbeitungen der Richtlinie legen das erforderliche Verhältnis des Gewichts neuer Produkte, die auf den Markt kommen, zum Gewicht von Abfällen fest, bei denen es sich de facto um gebrauchte Geräte handelt. Dadurch haben die Mitgliedstaaten eine gewisse (wenn auch verallgemeinerte) Kontrolle über das Problem des Elektroschrotts.
Die europäische Richtlinie Restriction of Hazardous Substances (Beschränkung gefährlicher Stoffe) konzentriert sich auf die schädlichsten Substanzen, die unter anderem in elektrotechnischen Geräten vorkommen. Obwohl die Mitgliedsländer unterschiedliche Methoden zur Durchsetzung der Anforderungen dieser Richtlinie haben, ist ihr allgemeines Ziel die eingeschränkte Verwendung von: Quecksilber, Cadmium, Blei und einer Reihe von chemischen Verbindungen, die (aufgrund gut dokumentierter Forschung) als schädlich anerkannt sind. Dazu gehören zum Beispiel bestimmte flammhemmende Zusätze zu Kunststoffen. Für die von der Richtlinie erfassten Elemente/Verbindungen wurde ihre maximal zulässige Konzentration festgelegt. Jedes homogene Element des Produkts (Schraube, Gehäuse-Platte, Laminat, Verglasung, Lautsprechermembran usw.) muss diese erfüllen. Wenn die Konzentrationsgrenzwerte eingehalten werden, kann der Hersteller das RoHS-Zeichen auf seinem Produkt anbringen. Im Falle der Elektronik beinhaltet dies oft die Verwendung von bleifreien Lötmitteln.
Das Akronym CE leitet sich von der französischen Phrase conformité européenne (Europäische Konformität) ab. Es wird verwendet, um die Einhaltung relevanter europäischer Normen für Waren zu bestätigen, die auf dem Markt der Europäischen Union (sowie in Norwegen und Island) hergestellt und importiert werden. Im Falle elektronischer/elektrotechnischer Geräte ist CE je nach Gerätetyp mit drei internationalen Richtlinien verbunden.
Die RED-Richtlinie gilt für Geräte, die Funkwellen für Telekommunikations- oder Funkortungszwecke nutzen. Einige der regulatorischen Anforderungen sind hier sehr einfach (z.B. müssen die Waren ein sichtbares Symbol zur Identifizierung aufweisen, wie eine Modellnummer). Technologische Anforderungen hingegen beziehen sich auf die maximale Leistung der abgestrahlten Funkwellen, die strenge Definition von Frequenzbereichen, auf denen das Gerät arbeitet, usw.
Wie der Name schon sagt, legt die Richtlinie die Bedingungen fest, die Hersteller und Importeure von Niederspannungsgeräten erfüllen müssen, deren Stromversorgung (nicht die Spannungen innerhalb der Schaltkreise!) in den Bereichen von 50…1000V AC und 75…1500V DC liegt. Dies bezieht sich daher auf ein Telefonladegerät, aber nicht auf das Telefon selbst. Die LVD-Spezifikation basiert auf Empfehlungen der IEC (mehr zu dieser Organisation in Kürze) – sie verlangt auch, den Verbraucher über den Hersteller des Geräts zu informieren, eine Anleitung beizulegen usw.
Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit, d.h. der von einem bestimmten Gerät ausgesendeten Wellen und dessen Verhalten unter Störungen (Filterung). Fragen zur EMV werden weiter unten beschrieben. Hierbei ist zu betonen, dass die CE-Zertifizierung auf der Erklärung des Herstellers/Importeurs basiert, dass er entsprechende Tests durchgeführt hat (der Lieferant ist verpflichtet, seine Dokumentation für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren). Leider führt ein solches „Ehren“-System manchmal zu Missbräuchen.
Die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit unterscheiden sich je nach Funktion des Produkts: Handelt es sich um ein Gerät, das an das Stromnetz angeschlossen wird, dessen Zweck jedoch nicht die Aussendung von Funkwellen ist, sind die Vorschriften relativ einfach und beschränken sich auf Aspekte wie Störungen, die das Gerät in die elektrische Installation einbringt, sowie sein Verhalten unter dem Einfluss von Störeinflüssen. Es ist wichtig zu beachten, dass selbst ein relativ einfacher Stromkreis in gewissem Maße elektromagnetische Strahlung erzeugt – manchmal auf einem minimalen Niveau (Strom, der durch Leiterbahnen auf der Leiterplatte (PCB) fließt), manchmal aber auch spürbar (z. B. ein schlecht abgeschirmter Schaltnetzteil oder eine Mikrowelle ohne Erdung können ein WiFi-Signal stören). Deutlich strengere Anforderungen gelten für Geräte, die ihrer Natur nach elektromagnetische Wellen aussenden (Mobiltelefon, Funkgerät, induktives Ladegerät).
Die elektromagnetische Verträglichkeit ist von großer Bedeutung, da sie sowohl einen störungsfreien und komfortablen Betrieb von Geräten als auch die Sicherheit der Nutzer direkt beeinflusst. Dank der EMV-Vorschriften können wir sicher sein, dass uns der Kühlschrank oder die Waschmaschine keinen Stromschlag versetzt und dass sich Laptop und Smartphone nicht gegenseitig bei der Funktion beeinträchtigen.
Bisher haben wir uns hauptsächlich mit europäischen Vorschriften befasst, die von der Europäischen Union diktiert werden. Aber natürlich ist dies nicht die einzige Stelle, die sich mit der Regulierung der Weltmärkte befasst. Normen und Standards werden auch von einer Reihe lokaler Organisationen und Ämter festgelegt. Zu den am häufigsten anzutreffenden gehören die unten beschriebenen Institutionen:
Die IEC ist eine internationale Organisation mit Hauptsitz in Genf. Sie führt Forschungen durch und formuliert Standards in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und verwandten Gebieten. Viele der von der Kommission vorgeschlagenen Lösungen werden in Zusammenarbeit mit ISO und ITU entwickelt, die verwandte Institutionen im Bereich der Standardisierung und Telekommunikation sind. Beispiele hierfür sind internationale Formate für Netzwerkstecker oder weit verbreitete Piktogramme zur Kennzeichnung von Tasten an elektrischen Geräten. Elektroniker und Elektriker kennen die IEC gut, zum Beispiel aufgrund der Sicherheitskategorien für Messgeräte. Es war die Kommission, die festgelegt hat, welche Parameter und Schutzvorrichtungen Multimeter, die für die Prüfung typischer Netzwerkinstallationen, Stromleitungen usw. vorgesehen sind, bieten müssen.
Die FCC, oder Federal Communications Commission, ist eine unabhängige amerikanische Behörde, die sich mit Marktregulierungen für terrestrische, Satelliten- und Kabelübertragungen sowie Mobiltelefonie und Breitband-Internetzugang befasst. Die FCC-Kennzeichnung auf einem Produkt hat eine ähnliche Bedeutung wie das CE-Symbol, bezieht sich jedoch auf Standards, die auf dem amerikanischen Markt (USA) gelten.
Das UKCA-Zeichen wurde relativ neu eingeführt, Ende 2020. Die Notwendigkeit seiner Einführung war mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verbunden. Wie man vermuten könnte, ist es ein weiteres Äquivalent zur CE-Kennzeichnung, das jedoch nach britischem Recht vorgeschrieben ist (obwohl es bis Ende 2024 auch die Platzierung von für den EU-Markt zertifizierten Produkten auf dem Markt erlaubt).
Produkte, die für den chinesischen Markt importiert und hergestellt werden, müssen eine CCC-Zertifizierung besitzen. Diese wird auf der Grundlage von Tests in unabhängigen, von der Volksrepublik China akkreditierten Laboratorien ausgestellt, was die höchste Qualität der Waren und deren Einhaltung strenger GB-(Guobiao)-Standards bestätigt. Eine solche Zertifizierung ist für Computer, Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Spielzeug und Autos obligatorisch. Mit anderen Worten: praktisch alle elektromechanischen und elektronischen Geräte.
Das abstrakteste der vorgestellten Symbole ist der „Vogel“ (als RCM-Zeichen bezeichnet), der nach den Gesetzen Australiens und Neuseelands vorgeschrieben ist. Ein solches Zeichen bestätigt die Einhaltung der Vorschriften für elektrische Geräte und Übertragungsgeräte (Äquivalente der europäischen LVD, RED und EMCD). Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Logos ist auch hier vorgeschrieben, dass dieses Piktogramm dauerhaft und an einer sichtbaren Stelle angebracht sein muss.
Viele der auf Geräten angebrachten Symbole beziehen sich nicht auf eine Norm, sondern geben lediglich an, welche Institution das Produkt auf seine Konformität mit bestimmten (oft: allen relevanten) Standards geprüft hat. Hersteller von Geräten, Maschinen und anderen technologischen Gütern beauftragen umfassende Tests bei Unternehmen, die sich auf solche Prüfungen spezialisiert haben – so vermeiden sie die Kosten für den Betrieb eines eigenen Labors, und präzise Informationen über die Produktqualität werden öffentlich zugänglich sein. Unten sind einige Zeichen aufgeführt, die sich auf Prüfinstitutionen beziehen. Es ist anzumerken, dass einige von ihnen (z.B. UL) nicht nur bestehende Standards anwenden, sondern auch eigene Vorschriften formulieren, oft basierend auf bestehenden Lösungen – oder sich auf Standards in einer von einer anderen Organisation neu formulierten Version beziehen. So kann es vorkommen, dass ETL die Produktkonformität mit dem UL-Standard bestätigt, der auf von der IEC festgelegten Vorschriften basiert.
UL wird heute noch als Underwriters Laboratories bezeichnet, obwohl dies nicht mehr der offizielle Name des Unternehmens ist. Der Hauptsitz befindet sich in Illinois, USA. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören sowohl die Formulierung von Normen und Standards als auch die Durchführung umfassender Tests von Geräten, die auf den amerikanischen Markt gebracht werden sollen. Eine UL-Zertifizierung kann auf Kundenwunsch unter Berücksichtigung der in anderen Regionen geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Buchstaben neben dem UL-Logo geben an, welche Standards bei der Prüfung berücksichtigt wurden (z.B. C für Kanada, EU für die Europäische Union).
Das „Recognized Component“-Symbol bedeutet ebenfalls das Bestehen von UL-Tests, bezieht sich jedoch nicht auf das gesamte Gerät, sondern nur auf dessen Teile (z.B. einen integrierten Wandler, ein Kommunikationsmodul). Dies ist eine große Bequemlichkeit und Kostenersparnis für Elektronikhersteller (z.B. RTV), da die Verwendung einer auf Konformität geprüften Komponente die Endproduktprüfung vereinfacht.
ETL, oder Electrical Testing Laboratories, ist eine weitere globale Institution, die sich mit der Prüfung von elektrischen/elektronischen Geräten befasst. Wie andere hier beschriebene Unternehmen fungiert es primär als Dienstleister, der von Herstellern in Auftrag gegebene Tests durchführt, hauptsächlich im Zusammenhang mit den gesetzlichen Anforderungen verschiedener Märkte. Derzeit gehört ETL zur britischen Intertek-Gruppe (die aus dem 19. Jahrhundert stammt) und verfügt über Laboratorien in den USA, Europa und Asien (Hongkong).
Neben UL findet sich auf dem amerikanischen Markt auch die Bezeichnung CSA Group, oder Canadian Standards Association, eine Vereinigung, die nach einem zu UL analogen Prinzip arbeitet. Die CSA ist vom Standards Council of Canada akkreditiert, einer Agentur, die die Standardisierung in Kanada fördert. Sie ist in vielen Bereichen tätig, darunter Energie, Elektrotechnik, Elektronik und Kommunikation.
Die TÜV-Bezeichnung ist in Europa populär, da sie zu einer der größten Prüfinstitutionen Deutschlands, dem Technischen Überwachungs-Verein, gehört. Es handelt sich tatsächlich um ein Konglomerat mehrerer unabhängiger Unternehmen, darunter TÜV Nord, TÜV SÜD (d.h. Nord/Süd), TÜV Rheinland und mehrere kleinere (Österreich, Thüringen, Saarland). Der TÜV führt Prüfungen in den Bereichen Elektrotechnik, Chemie und Medizin durch. Er ist auch auf dem Automobilmarkt tätig. Obwohl jeder TÜV ein privates Unternehmen bleibt, erfolgen deren Geschäftstätigkeiten innerhalb strenger, durch deutsche Gesetzgebung definierter Rahmenbedingungen, und mindestens 25% des Unternehmens müssen im Besitz der Dachorganisation, des Technischen Überwachungs-Vereins e. V., verbleiben.
Geprüfte Sicherheit bedeutet „geprüfte Sicherheit“ im Deutschen. Es kann sich auf die Einhaltung deutscher Anforderungen (d.h. lokale) beziehen, ist aber oft auch mit der CE-Bestätigung verbunden (siehe: Unterüberschrift „CE-Kennzeichnung...“). Der Unterschied hierbei ist, dass die CE-Zertifizierung auf einer Erklärung des Lieferanten basiert (der theoretisch eine falsche Angabe machen könnte), während das GS-Zeichen bestätigt, dass die Konformität von einer in Deutschland akkreditierten Institution geprüft wurde.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.