Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Österreich. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 500 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Was ist DVI und lohnt es sich noch, es zu verwenden?

Datum der Veröffentlichung: 16-01-2026 🕒 5 Min. Lesezeit

DVI, oder Digital Visual Interface, ist eine Schnittstelle, die für die Übertragung von Video-Signalen in hoher Qualität entwickelt wurde – hauptsächlich zwischen Computern und Monitoren. Sie wurde von der Digital Display Working Group (DDWG) entwickelt und Ende der 1990er Jahre eingeführt. Das Ziel bei der Entwicklung dieser Schnittstelle war es, den Weg der digitalen Bildübertragung vom Computer zum Monitor zu standardisieren, zu einer Zeit, als der Markt von analoger Technologie (VGA) auf digital umstellte. Von Anfang an unterstützte DVI sowohl digitale Signale (DVI-D) als auch analoge Signale (DVI-A) sowie eine hybride Version DVI-I, die den nahtlosen Übergang von VGA zur digitalen Technologie erleichtern sollte, ohne dass sofort alle Geräte ersetzt werden mussten.

In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf Themen wie:

DVI-Kabel und Adapter

Arten von DVI-Anschlüssen – worin liegen die Unterschiede und welche sind am weitesten verbreitet?

Der DVI-Standard ist je nach übertragener Signalart – digital, analog oder integriert – in verschiedene Anschlussarten unterteilt:

  1. DVI-D (Digital)-Anschluss – der am häufigsten verwendete DVI-Anschluss, der für die Übertragung digitaler Videosignale genutzt wird. Er liegt in zwei Varianten vor:
    • DVI-D Single Link – dies ist die Basisversion dieses Anschlusses. Er verfügt über 18 Pins, die für die Übertragung des digitalen Videosignals zuständig sind, sowie einen flachen Pin für die Erdung. Diese Konfiguration ermöglicht die Bildübertragung bei Auflösungen bis zu 1920x1200 Pixeln bei 60 Hz, was praktisch Full-HD-Monitore und etwas mehr unterstützt. Aufgrund begrenzter Bandbreite funktioniert Single Link bei höheren Auflösungen oder Bildwiederholraten von 120 Hz oder 144 Hz (sogar bei 1080p) schlecht.
    • DVI-D Dual Link – eine erweiterte Version mit mehr Pins. Sie verfügt genau über 24 Signal-Pins + 1 flachen Pin, das heißt, alle Steckplätze im Anschluss sind „belegt“. Dank der verdoppelten Anzahl an Datenkanälen bietet Dual Link die doppelte Bandbreite von Single Link. Dies ermöglicht die Übertragung von Bildern mit Auflösungen bis zu 2560x1600 Pixel bei 60 Hz. Es ist zu wissen, dass ein Dual Link Kabel an Single Link Ports verwendet werden kann, dann aber nur im Single Link Modus funktioniert. Unterstützen jedoch sowohl die Grafikkarte als auch der Monitor Dual Link, lohnt es sich, die volle Dual Link Verbindung zu nutzen, um das Potenzial auszuschöpfen.

DVI-D-Kabel bei TME

  1. DVI-I (Integrated)-Anschluss – die vielseitigste Version des DVI-Anschlusses. Der Buchstabe „I“ steht für „Integrated“, was bedeutet, dass der Anschluss sowohl digitale als auch analoge Signale verarbeiten kann und so mit einer breiten Palette von Geräten kompatibel ist – sowohl neueren (digitalen) als auch älteren (analogen, z.B. VGA). Ähnlich wie bei DVI-A gibt es die DVI-I Version ebenfalls als Single und Dual Link.

DVI-I-Kabel bei TME

  1. DVI-A (Analog)-Anschluss – die am wenigsten verbreitete Version des DVI-Anschlusses. Im Gegensatz zu DVI-D (digital) und DVI-I (integriert) überträgt DVI-A nur ein analoges Signal – das gleiche wie der ältere VGA-Standard. Der DVI-A-Anschluss wurde entwickelt, um neue Grafikkarten (mit DVI-Anschlüssen) an ältere analoge Monitore, hauptsächlich CRTs oder einige der ersten LCD-Modelle, anschließen zu können. Der DVI-A-Anschluss kennt keine Single-/Dual-Link-Aufteilung, da DVI-A keine digitalen Übertragungskanäle nutzt.

Dual Link-Kabel mit Rauschfilter und doppelter Abschirmung

Vorteile von DVI-Anschlüssen – wann lohnt sich ihre Nutzung noch?

Obwohl der DVI-Anschluss weitgehend durch neuere Standards wie HDMI oder DisplayPort ersetzt wurde, findet er weiterhin Verwendung. Vor allem bietet er eine stabile, unkomprimierte Videoverbindung, was ihn in bestimmten Situationen nützlich macht. Einer der größten Vorteile von DVI ist die Übertragung digitaler Signale ohne Qualitätsverlust, insbesondere in der DVI-D Version. Dies führt zu scharfen, klaren Bildern, die resistent gegen Störungen sind, was bei Büroarbeit, Grafikdesign oder Ingenieurwesen wichtig ist. Die DVI-D Dual Link Version ermöglicht zudem die Bildübertragung in höheren Auflösungen – bis zu 2560x1600 Pixel. Ein weiterer bedeutender Vorteil von DVI ist seine Kompatibilität mit älterer Technik. Viele ältere Monitore, Projektoren oder Grafikkarten verfügen über DVI-Anschlüsse, was die weitere Verwendung ohne neue Geräte oder teure Adapter erlaubt. Die DVI-I Version ist besonders vielseitig, da sie sowohl digitale als auch analoge Signale unterstützt. Das ermöglicht beispielsweise den Anschluss an einen VGA-Monitor mit einem einfachen Adapter, ohne dass ein aktiver Konverter benötigt wird.

Man darf auch die praktischen Vorteile nicht vergessen: DVI-Kabel sind aktuell günstig, weit verbreitet und oft gut verarbeitet. In technischen, schulischen oder industriellen Umgebungen, in denen keine Audioübertragung oder moderne Features wie HDR erforderlich sind, kann DVI weiterhin eine funktionale und kosteneffiziente Lösung darstellen.

Vergleich von DVI-Anschlüssen mit konkurrierenden Standards – HDMI und DisplayPort

Der DVI-Standard, der zwar nach und nach von neueren Technologien verdrängt wird, war über viele Jahre eine der Hauptschnittstellen für die Bildübertragung in Desktop-Computern und Monitoren. Heute wird er durch HDMI und DisplayPort ersetzt – neuere, vielseitigere Standards mit zusätzlichen Funktionen. Jeder dieser Anschlüsse hat jedoch seine Stärken und Grenzen, weshalb es sich lohnt, sie genauer zu betrachten.

Im Folgenden eine Tabelle mit einem Vergleich der grundlegenden Parameter der genannten Anschlüsse: DVI, HDMI und DisplayPort:

Parameter/Funktion DVI HDMI DisplayPort
Signaltyp Bildübertragung möglich Bild- und Audioübertragung möglich Bild- und Audioübertragung möglich
HDR-Unterstützung Nein Ja (ab HDMI 2.0) Ja (ab DP 1.4)
Maximale Auflösung 2560x1600 (Dual Link) 8K / 10K 16K mit DSC / 10K ohne Kompression
Audioübertragung Nein Möglich Möglich
Unterstützung mehrerer Monitore Nein Begrenzte Unterstützung Möglich (Daisy Chaining)
ARC-Unterstützung Nein Unterstützt ARC und eARC Nein
Stecker Groß, verschraubt Klein, kompakt Klein, kompakt

Die Wahl des passenden Anschlusses hängt primär von den Bedürfnissen, der Ausrüstung und den geplanten Anwendungen ab. DVI, obwohl heute seltener, funktioniert in älteren Konfigurationen weiterhin gut und eignet sich dort, wo eine zuverlässige Bildübertragung ohne Audio gewünscht ist. HDMI bleibt der populärste Standard in der Unterhaltungselektronik – ideal für Fernseher, Konsolen und Laptops, insbesondere dank Unterstützung von Audio, HDR und 4K/8K-Auflösungen. DisplayPort hingegen ist die Wahl von Profis und Enthusiasten – es bietet die höchste Bandbreite, Unterstützung mehrerer Monitore und Funktionen, die bei Grafikarbeiten oder Spielen nützlich sind.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LESE AUCH