+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Kapazitätsrechner für Kondensatoren erleichtert die Berechnung der Gesamtkapazität von Serien- und Parallelschaltungen – egal, ob Sie mit einzelnen Bauteilen oder mehreren verbundenen Kondensatoren arbeiten. Geben Sie einfach die Kapazitätswerte ein, wählen Sie die entsprechenden Einheiten (Pikofarad – pF, Nanofarad – nF, Mikrofarad – µF, Millifarad – mF, Farad – F), und das Tool wandelt diese automatisch in eine gemeinsame Basis um und liefert das Ergebnis. Dies ist eine praktische Hilfe bei der Auswahl von Ersatzteilen, der Entwicklung von Filtern, Stromversorgungen oder Zeitschaltungen.
Der Kondensatorrechner hilft, die äquivalente Kapazität mehrerer in Reihe oder parallel geschalteter Elemente schnell zu berechnen, ohne manuelle Rechnungen und Umrechnungen der Einheiten. Er ist nützlich, wo immer ein Kapazitätswert benötigt wird, der im Katalog nicht direkt verfügbar ist, oder wenn mehrere Kondensatoren als Ersatz für ein Element mit ungewöhnlicher Nennkapazität ausgewählt werden müssen. Dies erleichtert die Auswahl von Kondensatoren für ein bestehendes Design, die Optimierung eines Filters, das Anpassen eines RC-Zeitglieds oder das Abschätzen der realen Kapazität in einem reparierten Netzteil.
Die grundlegende Kapazitätseinheit im SI-System ist das Farad (F), in der Praxis tritt sie jedoch meist in Form von abgeleiteten Einheiten auf. Typische Kondensatoren in der Elektronik haben Kapazitäten von einzelnen Pikofarad bis zu mehreren hundert Mikrofarad, weshalb es praktischer ist, mit kleineren Einheiten zu arbeiten. Der Kondensatorkapazitätsrechner wandelt automatisch um zwischen:
In Hochfrequenz-(HF-/RF-)Schaltungen dominieren Kondensatoren im pF- und nF-Bereich; in Filtern und Koppelschaltungen wird oft nF verwendet; in Netzteilen und Ripple-Filterung meist µF. Der Rechner erlaubt die freie Kombination verschiedener Einheiten in einer Berechnung, was das Arbeiten mit gemischten Kapazitätswerten erleichtert.
Bei einer Reihenschaltung von Kondensatoren ist die äquivalente Kapazität kleiner als die kleinste Kapazität im Zusammenhang. Dies liegt daran, dass Kondensatoren in Reihe die Spannung „teilen“ und der Strom durch jedes Element gleich ist. Mathematisch ergibt die Summe der Kehrwerte der Einzelkapazitäten den Kehrwert der Gesamtäquivalenzkapazität.
Diese Schaltung wird unter anderem verwendet, wenn die zulässige Betriebsspannung erhöht werden muss – z. B. bei höheren Versorgungsspannungen und wenn die verfügbaren Kondensatoren eine zu geringe Nennspannung haben. Der Rechner prüft schnell, wie groß die Gesamtkapazität einer solchen Reihenschaltung ist und wie stark sie vom einzelnen „Zielwert“ abweicht.
Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Kapazitäten einfach, und die Spannung an jedem Element ist gleich. So lässt sich die Gesamtkapazität des Netzwerks leicht erhöhen, indem mehr Kondensatoren parallel zu einem vorhandenen Element hinzugefügt werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn auf einen ungewöhnlichen Kapazitätswert „aufgerundet“ oder die Ripple-Filterung im Netzteil verbessert werden soll.
Parallelschaltungen werden oft in Leistungsfiltern verwendet, wo Kondensatoren verschiedener Kapazitäten (z.B. 100nF + 10µF) kombiniert werden, um sowohl schnelle Störungen als auch langsamere Spannungsänderungen effektiver zu unterdrücken. Der Kondensatorkapazitätsrechner berechnet schnell die Gesamtkapazität eines solchen Satzes, unabhängig davon, ob die Einzelwerte in pF, nF oder µF angegeben sind.
Im praktischen Service erleichtert der Kondensatorrechner die Auswahl von Ersatztypen – zum Beispiel wenn ein schwer beschaffbarer 47nF Kondensator durch zwei passend verschaltete 100nF Kondensatoren ersetzt werden soll. Beim Entwurf von Leiterplatten und Netzteilen erlaubt das Werkzeug, schnell zu überprüfen, ob ein Satz verfügbarer Kondensatoren die nötige Filterkapazität liefert und ob die Werte im erforderlichen Bereich liegen. In analogen, Audio- und RC-Filter-Schaltungen beschleunigt der Rechner die Auswahl der Kapazitäten für vorgegebene Zeitkonstanten und erleichtert Experimente mit verschiedenen Konfigurationen.
Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass der ordnungsgemäße Betrieb der Schaltung nicht nur von der Kapazität abhängt, sondern auch von Betriebsspannung, ESR, Toleranz und Dielektrikumstyp.
Ja. Aus Sicht der Kapazitätsberechnung werden bipolare und polare Kondensatorschaltungen identisch behandelt – die Formeln für Reihe und Parallel sind unabhängig von Dielektrikumstyp oder Polarität gleich. Der Rechner zeigt deshalb die korrekte äquivalente Kapazität an, prüft aber nicht, ob ein bestimmter Kondensatortyp an einem bestimmten Einsatzort verwendet werden darf – Elektrolytkondensatoren erfordern weiterhin Beachtung von Polarität, Betriebsspannung und Signalart (DC/AC).
Ja, verschiedene Kondensatortypen können kombiniert werden, und in vielen Schaltungen ist dies sogar Standard – z.B. ein Elektrolytkondensator mit hoher Kapazität parallel zu einem 100nF Keramikkondensator in der Stromversorgung. Dabei sind jedoch einige Regeln zu beachten: Alle Bauteile müssen passende Betriebsspannungen aufweisen, Elektrolyt-Kondensatoren sind polarisiert und müssen entsprechend markiert sein, und in Präzisionsschaltungen müssen Unterschiede bei ESR, Leckstrom und Temperaturstabilität berücksichtigt werden. Ein „blindes“ Mischen kann bei Audiofiltern, Messschaltungen oder Hochfrequenzschaltungen problematisch sein – hier ist ein bewusster Umgang anzuraten.
In Reihenschaltung „teilt“ jeder Kondensator eine Teilspannung der Gesamtspannung, daher darf seine Nennspannung nicht kleiner sein als die an ihm auftretende Spannung. Sind die Kondensatoren identisch, wird meist angenommen, dass sich die Spannung gleichmäßig teilt – dann ist die maximale Betriebsspannung der Schaltung ungefähr die Summe der Nennspannungen, dennoch sollte ein Sicherheitsspielraum gelassen werden. In der Praxis führen Unterschiede bei Kapazität und Leckstrom dazu, dass die Spannung nicht exakt gleichmäßig aufgeteilt wird; daher werden bei höheren Spannungen meist Kondensatoren mit größeren Spannungsreserven verwendet und – bei anspruchsvolleren Anwendungen – Balancierwiderstände eingesetzt.
Bei Parallelschaltung liegt an allen Kondensatoren dieselbe Spannung an, und deren Ladungen addieren sich. Kapazitäten summieren sich deshalb direkt, und die äquivalente Kapazität ist größer als jede einzelne. Bei Reihenschaltung ist es umgekehrt: die Kondensatoren sind „hintereinander geschaltet“, durch sie fließt dieselbe Ladung und der effektive Plattenabstand vergrößert sich. Daher ist die äquivalente Kapazität kleiner als die kleinste einzelne. Mathematisch summieren sich bei Reihe die Kehrwerte (1/C) und bei Parallel die Kapazitäten (C) selbst.
Das hängt davon ab, was in der jeweiligen Schaltung wichtiger ist: Einfachheit, Platz auf der Leiterplatte, elektrische Parameter oder Verfügbarkeit der Bauteile.
Ein einzelner größerer Kondensator eignet sich besser, wenn:
Mehrere kleinere Kondensatoren in Parallel eignen sich besser, wenn:
In der Praxis wird oft eine Kombination beider Ansätze verwendet: ein größerer „Energiespeicher“-Kondensator und mehrere kleinere in der Nähe der integrierten Schaltkreise. Bei Unsicherheiten – insbesondere bei höherer Leistung und hohen Frequenzen – ist das Studium von Herstelleranwendungen oder Rücksprache mit erfahrenen Leiterplattendesignern zu empfehlen.