+1 300 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Bitte beachten Sie die Änderungen im Lieferplan.
Mehr erfahrenReed-Relais, auch magnetischer Reed-Schalter genannt, sind bereits seit Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bekannt, und ihre Konstruktion wurde über die Jahre hinweg laufend modernisiert. Die Einfachheit der Implementierung dieser Elemente sorgte dafür, dass sie bis heute als Sensoren für die Öffnung von Türen oder Fenstern eingesetzt werden. Zusammen mit der Entwicklung der Automatik begann man auch damit, Reed-Relais in Prüfungs- und Antriebssystemen einzusetzen. TME bietet eine breite Auswahl an Reed-Relais, die in Haushalten aber auch als Teile von Motorinstallationen arbeiten können.
Ein Reed-Relais besteht aus mehreren Elementen, zu denen zwei aus ferromagnetischem Material hergestellte Kontakte gehören, die in einem luftdichten Glasbehälter eingeschlossen sind. Nach Außen führen Kabel zum direkten Anbringen des Reed-Relais im elektrischen Schaltkreis von Alarminstallationen oder speziellen Automatiksystemen. Unter der Einwirkung eines äußeren Magnetfelds beginnen diese damit, ein eigenes Magnetfeld zu induzieren, ziehen sich in der Folge an und schließen kurz. Um die Funktionsweise der Kontakte zu verbessern, werden diese mit Edelmetallen, wie Gold, Ruten oder Wolfram beschichtet. Wenn man ein solches Gerät an ein elektrisches System anschließt, kommt es im Moment des Kurzschlusses der Reed-Relais-Elemente zur Schließung des Schaltkreises, wodurch Strom fließt.
Ein Reed-Relais alleine ist jedoch noch nicht alles, da ein wichtiger Teil der korrekten Funktion des gesamten Systems der Aktuator ist, der ein fester Magnet oder ein anderes, ein Magnetfeld erzeugendes Element sein kann. Ein solches Element kann beispielsweise die elektromagnetische Spule sein, die zusammen mit dem Reed-Relais ein Relais bildet, das u. a. in automatischen Testgeräten eingesetzt wird.
Die Funktionsweise eines solchen Systems basiert auf der gegenseitigen Position zwischen Reed-Relais und Aktuator. Wenn das erstere dieser Elemente sich im Magnetfeld befindet, beginnt das System zu „arbeiten“, es kommt also zum Kurzschluss oder zur Öffnung der Kontakte.
Im Hinblick auf die Montageart des Magnets unterscheiden wir zwei Arten von Aktuatoren – beide funktionieren jedoch nach demselben Prinzip und befinden sich in einem gegen mechanische Schäden und Wasser beständigen Gehäuse.
Oberflächen-Aktuator
Reed-Relais mit Oberflächen-Aktuator sind für die Montage an der Oberfläche von Fenstern und Türen vorgesehen. Der Magnet wird am Flügel angebracht, also am beweglichen Teil des Fensters, das Reed-Relais hingegen am unbeweglichen Teil. Vor allem wird das Reed-Relais, ähnlich wie der Magnet, an Stellen montiert, an denen diese keiner Einwirkung eines starken Magnetfelds ausgesetzt sind. Dies würde die Funktion des gesamten Alarmsystems stören.
Elemente des Reed-Relais-Systems können mithilfe von beidseitigem Klebeband befestigt werden, das immer häufiger an solchen kleinen Geräten montiert wird, eine weitaus beständigere Lösung sind jedoch Schrauben. Solche Reed-Relais werden hergestellt von der Marke Omron, deren Produkte im Angebot von TME erhältlich sind. Die Grundfarbe ist in diesem Fall weiß, man trifft jedoch in immer mehr Häusern und Wohnungen auf Türrahmen in untypischen Farben. Deshalb kann man, bei größeren Aufträgen, auf Kundenwunsch die Farbe der Reed-Relais-Elemente auf individuelle Bedürfnisse abstimmen.
Eingelassener Aktuator
Der Magnet in diesem Reed-Relais wird im Inneren von Tür- und Fensterrahmen eingebaut. Er hat die Form eines Anschlusses, was eine elegantere Lösung ist. Immer mehr Türen- und Fensterhersteller verkaufen ihre Produkte mit serienmäßig eingebauten Reed-Relais. TME bietet Rabatte im Fall von größeren Aufträgen, und auch Bestellungen von außerhalb des dauerhaften Angebots.
Reed-Relais werden sowohl in der Automatik als auch in Systemen verschiedener Maschinen eingesetzt. Dank ihnen ist die Bestimmung der genauen Position der Motorkolben möglich, die in Produktionslinien eingesetzt werden. Diese Elemente bewähren sich auch gut für die Erkennung der Lage des Arms von Industrierobotern, die man in Autofabriken findet.
Reed-Relais im Glasgehäuse der Marke MEDER, die im Angebot von TME erhältlich sind, werden zum Beispiel auf Leiterplatten montiert und steigern so den Funktionsbereich des gesamten Systems.
Reed-Relais fanden sowohl in Gegenständen des Alltagsgebrauchs als auch Fachgeräten oder Elektrosystemen weit verbreitet Einsatz. TME ist ein umfassender Zulieferer, der eine breite Auswahl an Reed-Relais anbietet, von bewährten und bekannten Herstellern.

Lager: