+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Automatische Verstärkungsregelung (ARW, engl. Automatic Gain Control, AGC) ist eine Technik, die in elektronischen Systemen eingesetzt wird, um ein relativ konstantes Ausgangssignalniveau aufrechtzuerhalten, unabhängig von erheblichen Änderungen der Amplituden des Eingangssignals. ARW ist eine der Schlüsseltechnologien in Empfangsschaltungen, insbesondere in der Radiotechnik, in Audiosystemen, im Fernsehen und in Messgeräten, wo sich die Signalamplitude dynamisch ändern kann, abhängig von Übertragungsbedingungen, Entfernung oder Dämpfung.
Die Funktionsweise der automatischen Verstärkungsregelung basiert auf der Analyse des Ausgangssignalpegels, der zur Steuerung der Verstärkung des Signalpfades verwendet wird, um das vorgegebene Signalniveau aufrechtzuerhalten. Wenn die Amplitude des Eingangssignals steigt, verringert das ARW-System die Verstärkung, und wenn das Signal schwächer wird, erhöht es diese. Dieser Prozess erfolgt kontinuierlich und dynamisch, oft unter Verwendung von Rückkopplung. Das ARW-System kann sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich arbeiten, unter Verwendung adaptiver Filter und Verstärker mit variabler Verstärkung.
In Funkkommunikationssystemen spielt ARW eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der Signalverständlichkeit und beim Schutz vor Übersteuerung des Empfängers. In der Beschallungstechnik ermöglicht es die Nivellierung des Lautstärkepegels aus verschiedenen Quellen, was den Empfangskomfort erhöht. In modernen digitalen Geräten können ARW-Algorithmen Teil eines größeren Signalverarbeitungssystems sein, in dem die Aufrechterhaltung des richtigen Signalpegels notwendig ist, um das ordnungsgemäße Funktionieren von Analog-Digital-Wandlern und weiteren Analysephasen zu gewährleisten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.