+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Voreingenommenheit - definition von

Vorspannung ist ein Fachbegriff mit unterschiedlicher Bedeutung, je nach dem Bereich der Wissenschaft und Technik, in dem er verwendet wird. Im Allgemeinen, bezieht er sich auf eine systematische Abweichung, verzerrung oder Verschiebung eines Wertes, die die Genauigkeit beeinträchtigen kann, die Objektivität oder Neutralität des Messvorgangs, algorithmus oder Systems.

In der Elektronik, bezieht sich die Vorspannung auf die Spannung oder den Strom der Polarisation, die zur Einstellung geeigneter Betriebsbedingungen für Halbleiterbauelemente, wie Transistoren oder Dioden. Die richtige Wahl des Vorspannungswertes ermöglicht eine ordnungsgemäße Stromleitung und gewährleistet die Linearität oder Verstärkung des Signals. Ein Mangel an korrekter Vorspannung kann zu Signalverzerrungen oder fehlerhaftem Betrieb der Schaltung führen.

In der Statistik und datenanalyse bezieht sich der Begriff Verzerrung auf einen systematischen Schätzungsfehler, der bewirkt, dass der Erwartungswert eines schätzers von dem tatsächlichen Wert des Parameters abweicht. Diese Art von Verzerrung kann durch fehlerhafte Stichproben, falsche Analysemethoden oder externe Störfaktoren.

Im Kontext von künstlicher Intelligenz i maschinelles Lernen kann sich der Begriff Verzerrung sowohl auf eine Komponente der Entscheidungsfunktion des Modells (z. B.g. als ein zusätzlicher Wert in den Neuronen eines künstlichen Netzes), als auch auf Verzerrungen in den Trainingsdaten, die zu Ungleichheiten oder unerwünschten Mustern in der Leistung des Algorithmus führen. Verzerrungen in diesem Sinne sind Gegenstand der Forschung im Bereich der algorithmischen Ethik und der Fairness von Entscheidungsmodellen.

In jedem dieser Bereiche, beeinflusst Voreingenommenheit die Interpretation der Ergebnisse der, von Geräten oder die Qualität von Entscheidungen auf der Grundlage der verarbeiteten Daten, daher, ist ihre Identifizierung und Kontrolle ein wichtiger Teil des Entwurfs- und Analyseprozesses.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH