+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Spule - Definition

Eine Spule ist ein elektrisches Bauteil, dessen Hauptfunktion darin besteht, ein Magnetfeld als Reaktion auf einen Strom zu erzeugen, der durch es fließt. Sie besteht aus einem Draht - meist Kupfer -, der spiralförmig um einen Kern aus magnetischem Material oder Luft gewickelt ist. Eine Spule speichert Energie in Form eines Magnetfeldes, und ihr Verhalten wird durch eine physikalische Größe beschrieben, die Induktivität, ausgedrückt in henry (H).

In Wechselstromkreisen ist eine Spule durch die Reaktanz Induktivität gekennzeichnet, die von der Frequenz des Signals abhängt. Das bedeutet, dass sie als Filter wirkt, um hochfrequente Komponenten zu unterdrücken. In Gleichstromkreisen hängt der Widerstand der Spule nur vom Widerstand ihres Leiters ab, während die Induktivität keinen nennenswerten Einfluss auf den Stromfluss hat, sobald der stationäre Zustand erreicht ist.

Das Phänomen der Selbstinduktion, d. h. das Auftreten einer elektromotorischen Kraft, die der Stromänderung entgegenwirkt, ist ein wesentliches Merkmal des Spulenbetriebs. Dieser Effekt wird in Entstörsystemen, Spannungswandlern, Filtern und Resonanzkreisen genutzt. Je nach Anwendung können Induktivitäten in Form und Größe von mikroskopisch kleinen SMD-Bauteilen bis hin zu großen Drosseln und Transformatoren reichen.

Das Vorhandensein eines ferromagnetischen Kerns erhöht die Induktivität der Spule erheblich und ermöglicht eine effektive magnetische Kopplung in Transformatoren. In einigen Fällen werden Kerne mit einstellbarer Permeabilität oder geteilten Wicklungen verwendet, um bestimmte dynamische Parameter zu erreichen. Spulen sind auch ein wesentlicher Bestandteil von elektromagnetischen Geräten wie Relais, Elektromagneten und Elektromotoren, wo ihre magnetischen Eigenschaften direkt zur Verrichtung mechanischer Arbeit genutzt werden.

Spulen

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH