+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Komparator - Definition

Ein Komparator ist ein elektronisches Bauteil, dessen Aufgabe es ist, zwei Eingangsspannungen zu vergleichen und am Ausgang ein logisches Signal zu erzeugen, das dem Ergebnis des Vergleichs entspricht. Er arbeitet, indem er die Differenz zwischen den Spannungen am nicht-invertierenden und am invertierenden Eingang ermittelt und je nachdem, welche Spannung größer ist, ein hohes Signal ('1' logischer Zustand) oder ein niedriges Signal ('0') zurückgibt. Der Komparator gehört zur Gruppe der nichtlinearen Schaltungen und hat oft eine ähnliche Struktur wie ein Operationsverstärker, jedoch mit anderen Betriebseigenschaften - sein Ausgang ist nicht linear von der Spannungsdifferenz abhängig, sondern nimmt die Randwerte schaltend an.

In praktischen Anwendungen dienen Komparatoren als Schwellwertdetektoren, Analog-Digital-Wandler, Impulsgeber und analoge Logikelemente. Ihre schnelle Arbeitsweise ermöglicht den Einsatz in Zeitmess-, Überwachungs-, Mess- und Automatisierungssystemen, bei denen eine schnelle Reaktion auf das Überschreiten eines bestimmten Spannungswertes wichtig ist. In modernen Designs werden auch Komparatoren mit Hysterese verwendet, die Schaltschwingungen bei Störungen oder Rauschen im Eingangssignal entgegenwirken.

Im Gegensatz zu einem klassischen Operationsverstärker ist ein Komparator nicht für den linearen Betrieb ausgelegt, sondern für den Sättigungsbereich, wodurch er als Schaltkreis fungieren kann. Sein Ausgang ist oft vom Typ offener Kollektor oder Drain, so dass er durch die Wahl eines Pull-up-Widerstands leicht an verschiedene Logikpegel angepasst werden kann. In digitalen Systemen werden Komparatoren zur Umwandlung analoger Signale in digitale Logikpegel und zur Erzeugung von Synchronisationssignalen verwendet.

Aufgrund ihres einfachen Aufbaus und ihrer schnellen Arbeitsweise werden Komparatoren häufig in integrierte Schaltungen integriert, sowohl als eigenständige Komponenten als auch als Bestandteile größerer Analog-Digital-Strukturen wie ADCs, Spannungsregler, Sensoren und Messsysteme. Die Auswahl von Parametern wie Anstiegszeit, Offset-Spannung und Bandbreite ist entscheidend für ihren korrekten Betrieb in einer bestimmten Anwendung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH