+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Parallelschaltung - Definition

Die Parallelschaltung ist eine Konfiguration einer elektrischen oder elektronischen Schaltung, bei der alle Elemente einer Schaltung zwischen zwei gemeinsamen Punkten angeschlossen sind und die an jedem Punkt angelegte Spannung identisch ist. Bei dieser Topologie wird der elektrische Strom auf die einzelnen Zweige entsprechend ihrer Impedanz oder Widerstand verteilt, und der Gesamtstrom in der Schaltung ist die Summe der Ströme, die durch jeden Zweig fließen.

Bei parallel geschalteten Widerständen ist der Ersatzleitwert des Stromkreises die Summe der Leitwerte der einzelnen Widerstände, was zu einer Verringerung des Ersatzwiderstands gegenüber dem kleinsten Widerstandswert im Stromkreis führt. Bei Reaktanzelementen wie Kondensatoren hängt das Verhalten des Stromkreises von ihrer Dielektrizitätskonstante ab, die sich auf die Gesamtimpedanz des Stromkreises und seine Frequenzmerkmale auswirkt.

Die Paralleltopologie wird in Stromverteilungssystemen verwendet, wo sie für Redundanz und Unabhängigkeit der Stromversorgung einzelner Verbraucher sorgt, und in elektronischen Filtern, wo sie eine selektive Unterdrückung oder Verstärkung bestimmter Signalbänder ermöglicht. In Systemen, die aus elektrochemischen Zellen bestehen, erhöht eine Parallelschaltung die Gesamtenergiekapazität des Systems unter Beibehaltung der Nennspannung der einzelnen Zellen, was in Energiespeichersystemen und der Notstromversorgung Anwendung findet.

Die dynamische Analyse von Parallelsystemen erfordert die Berücksichtigung von Phänomenen im Zusammenhang mit ungleichmäßiger Stromverteilung, magnetischer Kopplung und parasitären Effekten, die zu unkontrollierten Impedanzänderungen in Abhängigkeit von der Frequenz führen können. Reaktanzkompensationsverfahren und aktive Steuersysteme werden in Mehrfachverzweigungssystemen eingesetzt, um die Spannung zu stabilisieren und die Energieeffizienz zu verbessern.

Bei der Auslegung von Parallelsystemen ist es wichtig, einheitliche Betriebsbedingungen für alle Zweige zu gewährleisten, was eine präzise Steuerung der elektrischen Parameter und eine Minimierung der Leitungsasymmetrie erfordert, insbesondere bei Hochstromanwendungen, bei denen eine ungleichmäßige Stromverteilung zu einer Überhitzung der Komponenten und einer Verschlechterung ihrer Betriebseigenschaften führen kann.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH