+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Potentiometer - Definition

Ein Potentiometer ist ein einstellbarer Widerstand mit drei Anschlüssen, dessen Widerstandswert durch Veränderung der Position des beweglichen Kontakts relativ zum Widerstandselement eingestellt werden kann. Seine Hauptfunktion ist die präzise Steuerung von Spannung oder Strom in elektrischen und elektronischen Systemen, was es zu einer Schlüsselkomponente in Steuer-, Regel- und Messsystemen macht.

Der Aufbau eines Potentiometers umfasst einen stationären Widerstandspfad aus Materialien mit stabilen elektrischen Eigenschaften, wie Kohlenstoff, Cermet, Mangan oder leitfähige Polymere, und einen beweglichen Gleit- oder Drehschleifer, der den Spannungsteilungspunkt verändert. Die Widerstandscharakteristik kann linear sein, d. h. der Widerstandswert ändert sich proportional zur Bewegung des Schiebers, oder logarithmisch, wie es bei Audioanwendungen der Fall ist, bei denen die Verstärkung an das menschliche Gehör angepasst werden muss.

Die Funktionsweise des Potentiometers basiert auf dem Prinzip des Spannungsteilers, bei dem die Eingangsspannung entsprechend der aktuellen Position des beweglichen Kontakts in zwei Teile geteilt wird. Auf diese Weise lassen sich elektrische Parameter wie die Lautstärke in akustischen Systemen, die Frequenz in Signalgeneratoren oder die Drehzahl in Elektromotorsteuerungen stufenlos einstellen.

Je nach Ausführung können Potentiometer entweder drehbar sein, wobei die Einstellung durch Drehen der Achse erfolgt, oder als Schieber ausgeführt sein, bei dem die Widerstandsänderung durch lineares Verschieben des Kontakts erfolgt. Für hochpräzise Anwendungen werden Mehrgang-Potentiometer verwendet, die eine genauere Einstellung des Widerstandswertes ermöglichen. Bei digitalen Systemen werden elektronische Potentiometer verwendet, bei denen die Widerstandsänderung durch geschaltete Widerstandsarrays erfolgt, die durch binäre Signale gesteuert werden.

Haltbarkeit und Genauigkeit eines Potentiometers hängen von der Qualität des Widerstandsmaterials und der Mechanik des beweglichen Kontakts ab, und Verschleiß kann zu einem "Rütteleffekt" führen, der durch einen instabilen elektrischen Kontakt entsteht. In Systemen, die Zuverlässigkeit erfordern, werden berührungslose Potentiometer verwendet, wie z. B. optische oder magnetoresistive Encoder, die das Problem des mechanischen Verschleißes beseitigen und die Lebensdauer des Geräts erhöhen.

In industriellen Automatisierungssystemen dienen Potentiometer als Winkel- und Linearpositionssensoren, die in Verbindung mit Mikroprozessorsystemen und Analog-Digital-Wandlern eine dynamische Anpassung der Steuerungsparameter ermöglichen. In der Audiotechnik und bei Musikinstrumenten werden sie in Audio-Entzerrungs- und Signalausgleichssystemen eingesetzt, und in Beleuchtungssystemen ermöglichen sie eine stufenlose Regelung der Lichtintensität.

Die Integration von Potentiometern in moderne elektronische Systeme umfasst den Einsatz von Temperaturkompensationsschaltungen, die Miniaturisierung in MEMS-Systemen und die Implementierung der Touch-Technologie in Bedienfeldern, die eine intuitive Parametereinstellung in Schnittstellen Benutzeroberflächen ermöglicht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH