+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Vorschaltgeräte - Definition

Ein Vorschaltgerät ist ein elektrisches oder elektronisches Gerät, das in Stromversorgungssystemen für Entladungslichtquellen wie Leuchtstoff-, Natrium-, Quecksilberdampf- oder Halogenmetalldampflampen verwendet wird, um den durch die Lampe fließenden elektrischen Strom während des Betriebs zu regulieren und zu stabilisieren. In Entladungslampen ist im Moment der Zündung ein sehr niedriger Widerstand vorhanden, der ohne entsprechende Regelung zu einem übermäßigen Anstieg des Stroms und damit zu einer Beschädigung der Lichtquelle führen kann. Das Vorschaltgerät begrenzt den Strom auf einen sicheren Nennwert und gewährleistet so korrekte Betriebsbedingungen und eine lange Lebensdauer der Lampe.

Bei klassischen Lösungen hatte das Vorschaltgerät die Form eines elektromagnetischen Drossels, das den Strom durch seine induktiven Eigenschaften begrenzte. Moderne elektronische Vorschaltgeräte, die auf Halbleiterschaltungen basieren, arbeiten mit hoher Frequenz, was die Energieeffizienz deutlich verbessert, Lichtflimmern reduziert und den Komfort erhöht. Elektronische Vorschaltgeräte ermöglichen auch Funktionen wie Sanftanlauf, Lichtstärkeregelung und Kommunikation mit Lichtmanagementsystemen.

Außer in der Beleuchtungstechnik wird der Begriff Vorschaltgerät auch in der Mechanik und in der Luft- und Raumfahrt verwendet, wo er ein Element bezeichnet, das die Bewegung oder Position von Objekten stabilisiert. In der Elektrotechnik bleibt die Hauptaufgabe der Vorschaltgeräte jedoch der Schutz der Lampe und die Gewährleistung optimaler Betriebsbedingungen während ihres gesamten Lebenszyklus. Die heutigen Energieeffizienznormen fördern den Einsatz hocheffizienter Vorschaltgeräte, was zu einer Verringerung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen führt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH