+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Thermistor - Definition

Ein Thermistor ist ein elektronisches Halbleiterbauelement, dessen Widerstand eine starke Abhängigkeit von der Temperatur aufweist. Der Name "Thermistor" leitet sich vom englischen Begriff "thermal resistor" ab und spiegelt die Funktion dieses Bauteils als Widerstand wider, der auf Änderungen der Umgebungs- oder Eigentemperatur reagiert. Im Gegensatz zu klassischen Widerständen ist die Widerstandsänderung bei einem Thermistor nicht linear und kann schon bei kleinen Temperaturänderungen sehr groß sein.

Thermistoren werden in zwei Haupttypen unterteilt: NTC (negativer Temperaturkoeffizient), bei dem der Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt, und PTC (positiver Temperaturkoeffizient), bei dem der Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt. Bei den für Thermistoren verwendeten Materialien handelt es sich in der Regel um Metalloxide wie Manganoxid, Nickel, Kobalt oder Titan, deren leitfähige Eigenschaften während des Herstellungsprozesses genau kontrolliert werden.

NTC-Thermistoren werden üblicherweise in Temperaturmess- und -regelsystemen, Temperaturkompensationssystemen, zum Schutz vor Überspannungen und in Geräten zur Begrenzung von Einschaltströmen eingesetzt. PTC-Thermistoren hingegen werden in Schutzfunktionen als eigenständige Überstromsicherungen und Steuerelemente in elektrischen Heizsystemen eingesetzt.

Zu den Parametern, die für die Leistungsmerkmale eines Thermistors relevant sind, gehören sein Widerstandstemperaturkoeffizient, sein Temperaturbetriebsbereich, seine Zeitkonstante und sein Nennwiderstandswert. Die genaue Modellierung der Temperaturabhängigkeit des Widerstands erfolgt häufig mit Gleichungen vom Typ Steinhart-Hart oder Exponentialausdrücken zur Beschreibung der Eigenschaften von NTC-Thermistoren. Bei Anwendungen, die hochpräzise Messungen erfordern, können Thermistoren in Signalkonditionierungssysteme integriert werden, die das Ansprechverhalten linearisieren und die Genauigkeit von Messsystemen verbessern.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH