+1 500 000 produkter i udbud

7000 pakker om dagen

+300 000 kunder fra 150 lande

Quick Buy Favoritter
Vogn

Beregning af serier og parallelle kondensatorkonfigurationer

Kondensator kapacitetsberegneren gør det nemt at beregne den ækvivalente kapacitans i serie- og parallelforbindelser – uanset om du arbejder med individuelle komponenter eller flere kondensatorer forbundet sammen. Indtast blot kondensatorværdierne, vælg de relevante enheder (picofarad – pF, nanofarad – nF, mikrofarad – µF, millifarad – mF, farad – F), og værktøjet vil automatisk omregne dem til en fælles base og give resultatet. Dette er en praktisk hjælp ved valg af udskiftninger, design af filtre, strømforsyninger eller tidsstyringskredsløb.

Hvad er kondensatornetværksberegneren til?

Kondensatorberegneren hjælper med hurtigt at beregne den ækvivalente kapacitans af flere elementer forbundet i serie eller parallel uden manuel beregning og enhedsomregning. Den er nyttig, når en kapacitansværdi, som ikke direkte findes i kataloget, er nødvendig, eller når flere kondensatorer skal vælges som erstatning for ét element med en usædvanlig værdi. Dette gør det lettere at vælge kondensatorer til et eksisterende design, optimere et filter, matche en RC-tidskonstant eller estimere den reelle kapacitans i en repareret strømforsyning.

Kapacitansenheder for kondensatorer

Den grundlæggende kapacitansenhed i SI-systemet er farad (F), men i praksis mødes man oftest af afledte enheder. Typiske kondensatorer inden for elektronik har kapacitansværdier fra enkelte picofarad til hundrede mikrofarad, så det er mere praktisk at arbejde med mindre enheder. Kondensatorens kapacitansberegner konverterer automatisk mellem:

  • picofarad (pF) – 1pF = 10⁻¹²F
  • nanofarad (nF) – 1nF = 10⁻⁹F
  • mikrofarad (µF) – 1µF = 10⁻⁶F
  • millifarad (mF) – 1mF = 10⁻³F
  • farad (F) – 1F = 1F

I højfrekvente (RF) kredsløb dominerer kondensatorer i pF og nF området; i filtre og koblingskredsløb bruges nF ofte; og i strømforsyninger og ripplefiltrering typisk µF. Beregneren tillader frit at kombinere forskellige enheder i én beregning, hvilket letter arbejdet med blandede kapacitansværdier.

Serieforbindelse af kondensatorer

Ved serieforbindelse af kondensatorer er den ækvivalente kapacitans mindre end den mindste kapacitans i den givne samling. Dette skyldes, at kondensatorer i serie "deler" spændingen, og den strøm, der går gennem hvert element, er den samme. Matematikken siger, at summen af reciprokerne af de enkelte kondensatorers kapacitans giver reciproken af den samlede ækvivalente kapacitans i hele netværket.

Denne forbindelse bruges blandt andet, når det er nødvendigt at øge den tilladte driftsspænding – for eksempel ved arbejde med højere forsyningsspændinger, hvor de tilgængelige kondensatorer har for lav nominelt spænding. Beregneren tjekker hurtigt, hvad den samlede kapacitans i en sådan serie bliver, og hvor meget den adskiller sig fra den enkelte "mål"-værdi.

Parallelforbindelse af kondensatorer

Ved parallelforbindelse af kondensatorer lægges kapacitansen blot sammen, og spændingen over hvert element er den samme. Det gør det let at øge den samlede kapacitans i netværket ved at tilføje flere kondensatorer parallelt til et eksisterende element. Det er især nyttigt, når man skal "supplere" til en usædvanlig kapacitansværdi eller forbedre ripplefiltreringen i en strømforsyning.

Parallelforbindelser er almindelige i strømfiltre, hvor kondensatorer med forskellige kapacitansværdier (fx 100nF + 10µF) kombineres for mere effektivt at undertrykke både hurtige forstyrrelser og langsommere spændingsændringer. Kondensatorkapacitansberegneren udregner hurtigt den samlede kapacitans for sådan et sæt, uanset om enkeltdele er angivet i pF, nF eller µF.

Praktisk anvendelse af beregneren

I praktisk vedligeholdelse letter kondensatorberegneren udvælgelsen af erstatningsdele – for eksempel når 47nF kondensatoren, der er svær at skaffe, skal erstattes med to 100nF kondensatorer, tilsluttet korrekt. Ved design af PCB-kort og strømforsyninger muliggør værktøjet hurtig kontrol af, om en samling af tilgængelige kondensatorer giver tilstrækkelig filtreringskapacitans og om værdierne ligger inden for det krævede område. I analoge, audio- og RC-filterkredsløb fremskynder beregneren valget af kapacitans for givne tidskonstanter og letter eksperimenter med forskellige konfigurationer.

Men når man arbejder med kondensatorer, bør man altid huske, at korrekt kredsløbsdrift ikke kun afhænger af kapacitans, men også af driftsspænding, ESR, tolerancer og dielektrikatype.

FAQ – mest stillede spørgsmål om serielle og parallelle kondensatornetværk

Virker beregneren ens for bipolære og polariserede kondensatorer?

Ja. Set fra kapacitansberegningernes synspunkt beregnes bipolære og polariserede kondensatorer præcis ens – formlerne for serie- og parallelforbindelser er identiske uanset dielektrikatype eller polaritet. Derfor viser beregneren den korrekte ækvivalente kapacitans, men den kontrollerer ikke, om en given kondensatortype må bruges på en bestemt placering – elektrolytkondensatorer kræver stadig overholdelse af polaritet, driftsspænding og signaltype (DC/AC).

Kan forskellige typer kondensatorer kombineres (fx elektrolytisk med keramisk)?

Ja, forskellige typer kondensatorer kan kombineres, og i mange kredsløb er det endda standard – fx en elektrolytisk kondensator med høj værdi parallel med en 100nF keramisk på strømforsyningen. Man skal dog huske flere regler: alle elementer skal have passende driftsspænding, elektrolytiske kondensatorer skal være polariseret i henhold til mærkning, og i præcisionskredsløb skal ESR, lækstrøm og temperaturstabilitet tages i betragtning. Blind blanding kan skabe problemer i audiofiltre, målekredsløb eller højfrekvenskredsløb, hvor en mere bevidst tilgang anbefales.

Hvilken driftsspænding skal hver kondensator i serie have?

I serieforbindelse "modtager" hver kondensator en del af den totale spænding, så dens nominelle spænding kan ikke være lavere end den spænding, der kan optræde over den. Når kondensatorerne er identiske, antages det generelt, at spændingen fordeles ligeligt – så er den maksimale driftsspænding cirka summen af de nominelle spændinger, men altid godt at have en sikkerhedsmargin. I praksis, på grund af forskelle i kapacitans og lækstrømme, fordeles spændingen ikke helt perfekt ligeligt; derfor anvendes kondensatorer med større margin i kredsløb med højere spændinger, og til mere krævende applikationer bruges balanceringsmodstande.

Hvorfor "falder" kapacitansen ved serieforbindelse, men "stiger" ved parallelforbindelse?

Ved parallelforbindelse ser alle kondensatorer samme spænding, og deres ladninger lægges sammen. Derfor adderes kapacitansen, og den ækvivalente kapacitans er større end nogen enkelt. Ved serieforbindelse er situationen omvendt: kondensatorer er "forbundet efter hinanden", ladningen strømmer gennem dem med samme strøm, og den effektive afstand mellem pladerne øges. Derfor er den ækvivalente kapacitans mindre end den mindste enkelte kapacitans. Matematikken siger, at reciprokerne (1/C) summeres i serie, mens kapacitanserne (C) summeres i parallel.

Hvornår skal der bruges én stor kondensator, og hvornår flere små parallelt?

Det afhænger af, hvad der er vigtigst i kredsløbet: enkelhed, plads på PCB, elektriske parametre eller komponenttilgængelighed.

En stor enkeltkondensator er bedre, når:

  • der er plads på kortet, og den specifikke tilgængelige type passer (fx 470µF/50V elektrolytisk),
  • kredsløbet ikke er særlig følsomt over for ESR/ESL og ikke arbejder ved meget høje frekvenser,
  • enkel montage og færre komponenter er vigtigt (færre potentielle fejlsteder, enklere PCB),
  • kondensatoren bruges som hoved "energilager" i strømforsyningen efter ensretteren med moderat ripple.

Flere små kondensatorer parallelt er bedre, når:

  • man vil øge tilladt ripple-strøm og "sprede" den over flere elementer,
  • lavere ESR og ESL er vigtigt – parallelforbindelse af flere kondensatorer nedsætter kredsløbets effektive impedans,
  • det er lettere at placere flere små pakker på kortet end én stor kondensator,
  • man har typiske værdier til rådighed (fx 2×220µF i stedet for én 470µF) og ønsker at bygge den nødvendige kapacitans ud fra dem,
  • man designer krævende strømforsyninger (fx hurtige digitale kredsløb, strømstyringer) og vil kombinere forskellige kapacitanser – fx 100nF + 1µF + 47µF – for at filtrere både hurtige forstyrrelser og langsommere ændringer.

I praksis anvendes ofte en kombination af begge metoder: én større "energibuffer" kondensator og flere mindre placeret tættere ved integrerede kredsløb. Ved tvivl – især ved høj strøm og høje frekvenser – er det værd at konsultere producentens applikationsnoter eller diskutere designet med en erfaren PCB-designer.

Vidste du...

  • Farad var engang abstrakt. I årevis var 1F en "teoretisk" kapacitans – typiske kondensatorer havde værdier i pF til µF. Kun udviklingen af superkondensatorer gjorde fysiske komponenter med flere til hundrede farad mulige.
  • Flere kondensatorer er ikke altid bedre. At bruge mange kondensatorer parallelt uden omtanke kan føre til strømloop, EMI-problemer og ukontrolleret resonans med ledningsinduktans. Derfor betyder ikke kun den samlede µF, men også placeringen på PCB’en noget.
  • To identiske 100µF / 50V kondensatorer i serie giver ca. 50µF kapacitans, men den tilladte spænding stiger teoretisk til 100V. Det er et populært trick, når højere spændinger skal håndteres, og stærkere kondensatorer er svære at opdrive.
  • Før termen "kondensator" blev brugt, blev et såkaldt Leyden-krus anvendt – en glasbeholder med en metalliseret overflade, der kunne akkumulere ladning. Nutidens filmkondensator bygger egentligt på samme idé, bare i mere moderne form.
  • Selv uden at lodde kondensatorer skaber lange baner, ledninger og kobberplaner parasitære kapaciteter. I RF-kredsløb eller med stejlere signalhjørner kan disse "skjulte picofarad" give lige så meget ballade som en dårligt valgt komponent.
  • Inden for elteknik og store netværk for effektkompensation er kondensatorerne ikke længere små "tablet"-formede, men hele moduler i metalindkapslinger med kapacitans i µF-området, men spændinger i kV. Disse få mikrofarad ser således ikke beskedne ud – højvoltskondensatorer kan være... på størrelse med husholdningsapparater!

LÆS OGSÅ