+1 500 000 produkter i udbud

7000 pakker om dagen

+300 000 kunder fra 150 lande

Quick Buy Favoritter
Vogn

Konvertering af tryk

Pressure Calculator er et praktisk værktøj til ingeniører, serviceteknikere eller automationsspecialister, der arbejder med sensorer og pneumatiske systemer. Den giver mulighed for hurtig konvertering af de mest populære trykenheder, f.eks. pascal, bar, atmosfære eller PSI. Med den kan du nemt sammenligne data fra forskellige kilder og justere værdier til kravene i et specifikt system.

Hvad bruges en trykberegner til?

TME's trykberegner giver mulighed for effektiv konvertering af trykværdier mellem forskellige enheder uden behov for manuelle beregninger eller referencetabeller. Værktøjet er især nyttigt til:

  • sammenligne tekniske specifikationer for komponenter fra forskellige markeder (f.eks. Europa vs. USA),
  • vælge ventiler, sensorer eller tryktransducere,
  • konfigurere pneumatiske og hydrauliske systemer,
  • analysere dokumentation fra producenter, der bruger forskellige enhedssystemer.

Med lommeregneren kan du hurtigt konvertere tryk fra bar til PSI, fra atmosfære til pascal eller fra mmHg til Pa, hvilket letter det daglige arbejde i service-, laboratorie- eller ingeniørstillinger.

Mest almindeligt anvendte trykenheder

Rundt om i verden bruges flere forskellige trykenheder afhængigt af branche, land og specifikke anvendelser. Tabellen nedenfor viser de mest populære og deres omregningsfaktorer i forhold til SI-basenheden, pascal (Pa).

Enhed Symbol Værdi i Pa Typisk anvendelse
Pascal Pa 1 SI-enhed, videnskab, laboratoriemålinger
Hectopascal hPa 100 meteorologi
Kilopascal kPa 1,000 industri, bilindustri
Bar bar 100.000 teknik, hydrauliske og pneumatiske systemer
Teknisk atmosfære at 98.066.50 hydraulik, industriteknik
Standardatmosfære atm 101.325 fysik, kemi, referencedata
PSI (pound per square inch) PSI 6.894,76 USA, bilindustrien, trykluft
Millimeter kviksølv mmHg 133,32 medicin, laboratoriemålinger
Torr Torr 133,32 videnskabelige anvendelser, vakuum

Det er vigtigt at huske, at forskellige enheder bruges i flæng, men de er ikke identiske værdier. Derfor er nøjagtig konvertering afgørende, især inden for tekniske anvendelser og automatisering.

Praktisk brug af trykomregneren

Kendskab til trykenheder og evnen til hurtigt at omregne dem er afgørende inden for mange tekniske områder. Her er et par eksempler, hvor beregneren kan være nyttig:

  • Valg af tryksensorer, f.eks. en sensor, der beskrives i PSI, mens systemet aflæser værdier i bar;
  • Konvertering af data i dokumentation, f.eks. har en ventil fra en amerikansk producent et område på 0-100 PSI, men systemet er designet i kPa;
  • Arbejde med industriel pneumatik - aktuatorer, kompressorer og ventiler bruger ofte tryk udtrykt i bar eller atmosfærer;
  • Måling af tryk i vakuumsystemer, hvor der bruges mmHg, Torr eller Pa.

Korrekt konvertering af trykenheder hjælper med at forhindre fejl i systemdesign, øger sikkerheden og gør det lettere at integrere komponenter fra forskellige kilder.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om omregning af tryk

Er bar og atmosfære det samme?

Nej. 1 bar er præcis 100.000 Pa, mens 1 teknisk atmosfære (at) er 98.066,5 Pa, og 1 standardatmosfære (atm) er 101.325 Pa. De ligger tæt på hinanden i daglig praksis, men præcision er vigtig i tekniske beregninger.

Hvornår bruges pascal, og hvornår bruges bar?

Pascal (Pa) og kilopascal (kPa) er SI-enheder, der hovedsageligt bruges inden for videnskab, elektronik og teknisk dokumentation. Barer (bar) er populære inden for industri, service og automatisering, fordi de er bedre egnet til at udtrykke arbejdstryk (1 bar = 100.000 Pa).

Hvorfor bruges PSI i USA?

PSI (pounds per square inch) er en enhed, der stammer fra det imperiale system, som stadig er standard i USA. Den bruges ofte i bil-, hydraulik- og trykluftsystemer.

Hvad er forskellen mellem hPa og mbar?

Det er præcis den samme værdi. 1 hPa = 1 mbar = 100 Pa. Begge enheder bruges i flæng, især inden for meteorologi.

Er absolut tryk og relativt tryk det samme?

Nej. Absolut tryk (abs) måles i forhold til et vakuum (0 Pa). Relativt tryk (relative) måler forskellen i forhold til atmosfærisk tryk. Derfor måler en måler, der viser "0 bar", faktisk ca. 1 atm relativt.

Vidste du, at...

  • 1 atmosfære er det tryk, der udøves af en 760 mm høj kviksølvsøjle - tidligere målt ved at hæve og sænke rør fyldt med kviksølv.
  • Trykket påvirker vandets kogetemperatur, f.eks. koger vand ved 90 °C i en højde af 3000 m over havets overflade.
  • På bunden af Marianergraven er trykket ca. 1086 bar. Det svarer til at have en vægt på ca. 1100 kg på hver cm².
  • I bilindustrien forveksles bar og PSI ofte - 1 bar er ca. 14,5 PSI. Typisk dæktryk er ca. 2,2-2,5 bar, hvilket svarer til 32-36 PSI.
  • Bar er en enhed, der ikke hører til SI-systemet, men den er meget populær inden for industri og automatisering. Den blev introduceret i 1909 af den norske meteorolog Vilhelm Bjerknes.
  • Inden for medicin bruges mmHg (millimeter kviksølv) stadig til at måle blodtryk, selv om det ikke er en SI-enhed. Enheden "mmHg" stammer fra Evangelista Torricellis tid med kviksølvbarometeret (1643). Ved atmosfærisk tryk steg kviksølvet i røret til en højde på ca. 760 mm - derfor 760 mmHg = 1 atm.
  • Inden for meteorologi brugte man indtil midten af det 20. århundrede millibar, som formelt blev erstattet af hektopascal. 1 mbar = 1 hPa.
  • Udtrykket "pascal" blev indført i 1971 til ære for den franske fysiker Blaise Pascal, som studerede væskers og gassers egenskaber. Tidligere blev der hovedsageligt brugt "N/m²".
  • Under vandet stiger trykket med 1 atm for hver 10 meters dybde. Ifølge Boyles lov er mængden af gas omvendt proportional med trykket, hvilket betyder, at mængden af en dykkers lunger falder med stigende dybde. På 10 meters dybde falder lungevolumen til det halve, på 30 meter til en fjerdedel, og på større dybder er der risiko for lungetrykskader (såkaldt barotrauma), hvis dykkeren ikke udligner trykket eller stiger for hurtigt op. Derfor bør dykkere aldrig holde vejret, når de kommer op til overfladen, da det kan få lungeblærerne til at sprænge.
  • Mennesker kan føle øresmerter ved en trykforskel på ca. 0,2 atm, og det er derfor, det er så vigtigt at regulere trykket i flykabiner.

LÆS OGSÅ