+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Ring til os på +48 42 645 54 44
30-09-2019
En laserafstandsmåler er et måleværktøj, der er ekstremt praktisk, når du hurtigt og præcist skal måle afstande, vinkler eller hældninger. Læs videre for at lære, hvordan afstandsmålere fungerer, og hvordan du vælger den, der passer til dine behov.
23-09-2019
Ethvert elsystem består af lignende elementer, og eventuelle forskelle skyldes dets formål. Læs om, hvordan du tjekker det, og hvordan du undgår fejl under installationen.
04-09-2019
Find ud af, hvilke værktøjer der bør være en del af et veludstyret værksted, og hvad du skal huske på, når du indretter dit værksted.
12-08-2019
Optisk fiberkabel er en type kabel, hvor lysbølgen bruges til dataoverførsel. Er der andet, du bør vide om det? Læs denne artikel for at få mere at vide.
05-08-2019
LED'er bruges ofte i belysningssystemer, der er udstyret med en lang række hvide dioder. Men oftere og oftere bruges farvede LED'er til at belyse interiører med en iøjnefaldende visuel effekt.
29-07-2019
Ved du, hvordan du selv kan måle luftkvaliteten? Alt, hvad du behøver, er en passende luftsensor og et grundlæggende måleapparat.
22-07-2019
HDMI-kablet blev udviklet i 2000 i Silicon Images laboratorium og blev hurtigt en af de mest udbredte multimediegrænseflader i husholdninger og i industrien. Hvad er formålet med HDMI-kablet?
19-07-2019
Momentnøgler er grundlæggende værktøjer, som giver sikker og præcis montering af boltesamlinger. Lad os se på, hvordan de fungerer, og lære om det store udvalg af disse værktøjer på markedet.
11-07-2019
Til industrigrene, der er baseret på dataoverførslens hastighed og kvalitet, er der skabt kabler, hvor bæreren ikke er et elektrisk signal. Traditionelle kerner blev erstattet med fibre, og informationsoverførslen blev overladt til et optisk signal.
Kabelforskruninger bruges til at føre kabler sikkert gennem elementer i elektriske apparater, så ingen af dem går i stykker eller filtrer sammen. Når du vælger en kabelforskruning, anbefales det at være særlig opmærksom på mange detaljer, som, selv om de kan virke irrelevante, bestemmer applikationens pålidelighed.
09-07-2019
Hvordan du vælger den bedste loddekolbe til samling af elektroniske komponenter, og hvad du ellers bør have ved hånden for at starte dit loddeeventyr.
20-05-2019
UPS-enheder gør det muligt at lukke enheden ned på en sikker måde, samtidig med at nøgledata beskyttes mod pludselige strømsvigt. Uventet strømmangel samt spændingsfald eller strømafbrydelser kan føre til tab af indholdet på din HDD eller beskadige komponenterne og i sidste ende forårsage uoprettelige ændringer eller tab.