+1 500 000 produkter i udbud

7000 pakker om dagen

+300 000 kunder fra 150 lande

Quick Buy Favoritter
Vogn

Laminater og prototype-PCB'er

Dato for offentliggørelse: 25-10-2023 Dato for opdatering: 14-05-2026 🕒 12 min læsning

DIY-teknikkerne til fremstilling af printkort er slet ikke forbeholdt hobbyfolk - de bruges også af professionelle og små producenter, især til fremstilling af printkortprototyper.

Et overblik over højdepunkterne

  • Laminater er det primære materiale ved fremstilling af printkort (PCB).

  • Populære teknologier til fremstilling af printkort omfatter CNC-fræsning og kemisk ætsning.

  • CNC-fræsning giver høj præcision og mekanisk styrke til printkortet.

  • Traditionel ætsning bruger en kemisk reaktion til at fjerne kobber, men kræver et præcist beskyttelseslag.

  • Fototransfer-teknologi giver mulighed for professionel præcision, selv derhjemme.

  • Lysfølsomme laminater muliggør en meget nøjagtig overførsel af kredsløbsbilledet.

  • Der findes speciallaminater, f.eks. med et aluminiumslag til varmeafledning.

  • Universelle printkort fremskynder prototyping med færdige spor og loddefelter.

  • Kontaktkort muliggør hurtig prototyping uden lodning.

  • TME's produkter henvender sig til både professionelle, elektronikfolk og amatører.

TME's tilbud henvender sig både til store virksomheder og små producenter eller servicecentre samt til studerende og endda amatører. Alle vil helt sikkert sætte pris på det brede udvalg af universelle PCB'er, laminater og andre produkter til fremstilling af prototyper af elektroniske enheder.

Laminater og universelle printkort

Denne artikel dækker emner som:

Kobberlaminater

Individuelle printkort fremstilles ved hjælp af laminater, dvs. plader af plast (normalt epoxyglas), der fra fabrikken er belagt med et homogent lag kobber. Spor, loddepuder og andre printkortkomponenter fremstilles ved at fjerne det ledende lag kemisk eller mekanisk. Den førstnævnte teknologi er den såkaldte ætsning (mere om det senere), mens den sidstnævnte involverer brugen af en CNC-maskine. Her fjerner en digitalt styret fræsemaskine kobberet, så der kun er et computerdesignet PCB-layout tilbage på laminatoverfladen. Til denne form for bearbejdning kræves et materiale af passende størrelse - en tykkere laminatplade vil være det optimale valg, da det vil give tolerance med hensyn til fræsedybden og desuden bevare den mekaniske modstand (selv hvis det bearbejdes på begge sider). De tilgængelige produkter i TME-kataloget er op til 2,4 mm tykke, så kunderne vil helt sikkert finde de rigtige produkter til deres behov.

Fremstilling af et printkort ved hjælp af en CNC-fræser.

'Klassisk' ætsning

Ætsning af printkort sker ved hjælp af kemiske reaktioner. En af de mest populære metoder er oxidation af kobber ved hjælp af natriumpersulfat. Før printkortet nedsænkes i opløsningen, påføres kredsløbets layout på printkortet ved hjælp af et uopløseligt stof, der beskytter metalfragmenter mod at komme i kontakt med ætsemidlet.

Der er flere teknologier til at påføre det beskyttende lag. Under helt amatørmæssige forhold bruges en toneroverførsel fra en laserudskrift. Nogle gange (i tilfælde af de enkleste kredsløb) er det nok at tegne sporene med en særlig tuschpen. Begge metoder kan give tilfredsstillende resultater, men deres nøjagtighed er begrænset. Ethvert laminat (selv 0,6 mm) kan bruges til dette arbejde, men kobberlagets tykkelse skal tages i betragtning (der findes produkter, hvor denne værdi varierer fra 18 µm til 105 µm). Jo mere solidt metallaget er, jo længere tid vil ætsningsprocessen tage, og en så langvarig nedsænkning i opløsningen kan forårsage skader ("overætsning") på de mindste dele af layoutet, f.eks. smalle spor.

'Fototransfer'

Elektroniske komponenter bliver stadig mindre, og nogle af dem fås kun i SMD-pakker. I dag er det ikke kun producenter af elektroniske enheder, men også amatører, der føler behov for at lave præcise kredsløb med en tolerance på nogle få dusin eller endda bare nogle få mikrometer. Derfor bliver foto-transferteknologien, som gør det muligt at opnå næsten professionelle resultater - men uden brug af specialmaskiner - stadig mere populær.

Film-beskyttet fotoresist-belagt laminat.

Foto-transfer henviser ikke til en metode til fremstilling af printkort som sådan (spor fremstilles ved ætsning, som beskrevet ovenfor) - men til en teknologi til påføring af et beskyttende lag på laminatet. Først belægges kobberet med et lysfølsomt stof (fotoresist), der hærdes ved hjælp af ultraviolet lys (UV). Den således forberedte overflade dækkes med gennemsigtig film med et negativt billede af kredsløbslayoutet trykt på (det anbefales at gøre layoutbilledet så mørkt som muligt) og derefter udsat for lys. I de utrykte områder hærdes fotoresisten, der dækker det metalliserede lag, mens den i de andre områderskylles af, efter at den har været nedsænket i en fremkalder (fremkaldere fås i vores sortiment af kemikalier, f.eks. UNI-DEV-22G). Fra nu af ser processen nøjagtig ud som beskrevet ovenfor: Pladen nedsænkes i en oxiderende opløsning, som fjerner kobberet fra laminatet (bortset fra de områder, der er beskyttet af fotoresisten). Det beskyttende lag vaskes derefter af med isopropylalkohol eller acetone.

En måde at få et lysfølsomt lag på et printkort er at lave det selv, der er særlige midler til at gøre det. Men man kan også købe færdige laminater med et maskinpåført lysfølsomt stof. Sådanne produkter giver de bedste og mest ensartede resultater (på grund af den homogene belægning med en strengt kontrolleret koncentration af fotoresist). Belægningen er beskyttet mod lys af en peel-off-film, så produkterne kan opbevares i længere tid og bearbejdes mekanisk før brug. Sådanne plader fås i en række forskellige formater: fra 100x50 mm til 300x210 mm, hvor sidstnævnte svarer til et A4-ark.

Vigtige egenskaber ved laminater

Det skal bemærkes, at udvalget af laminater er meget varieret. Ud over varianter med mål på selv 610x457 mm og enkelt- og dobbelt-sidede koblede varianter findes der også mere specialiserede produkter. Mens de fleste printkort er fremstillet af FR4 (en flammehæmmende kombination af epoxyharpiks og glasfiber), er udvalgte produkter udviklet til højeffektkredsløb og bedre varmeafledning - de indeholder et lag af aluminium. Udbuddet omfatter også laminater uden kobber, som bruges som materialer til isolering, konstruktion og til fremstilling af kredsløb, der ikke er standardiserede.

Kobberlaminater

Universal- og prototype-PCB'er

Laminater bruges i den sidste fase af prototyping, f.eks. til at teste et designet kredsløb. Nogle gange bruges de til at producere et eller nogle få stykker af en enhed - f.eks. hvis det er en specialbestilling af et kredsløb med en meget specifik funktionalitet. Når du planlægger kredsløb, laver dine egne designs eller tester designløsninger, kan PCB-produktionsfasen helt udelukkes.

Universelle printkort er laminater med lige spor (eller loddepuder alene) og huller boret med en standardafstand (normalt 2,54 mm). Elektroniske komponenter kan fastgøres og loddes på dem for at lette kredsløbsproduktionen. I tilfælde af printkort med rækker af sammenkoblede loddepuder skæres sporene med en kniv eller rives - i tilfælde af printkort, der kun har huller og loddepuder, laves forbindelserne ved hjælp af loddebroer.

Da sådanne printkort i sagens natur er regelmæssigt perforerede og ofte fremstillet af hårdt papir (i stedet for FR4), kan du tilpasse deres størrelse til dine behov ved at skære og bryde, hvilket vil fremskynde dit arbejde betydeligt. Det skal dog bemærkes, at universelle printkort fås i mange forskellige størrelser, ofte med maskinelt fastgørelseshuller, så efter al sandsynlighed vil en sådan behandling slet ikke være nødvendig.

PCB fungerer som en adapter, der er designet til at fungere med en række SMD-komponenter.

En særlig type prototypeprintkort er multiadaptere med puder til montering af komponenter, der er anbragt i en bestemt type indkapsling. De gør det blandt andet muligt at lave prototyper med brug af overflademonterede komponenter, især integrerede kredsløb med flere ledninger, såsom multiplexere, drivere eller mikrocontrollere. De er lavet på en sådan måde, at hver SMT-pad er forbundet med mindst et THT-hul, hvortil ledninger eller pin-headers nemt kan loddes.

Universelle printkort

Prototyping med breadboards

Den hurtigste metode til at demonstrere og lave prototyper af kredsløb er at bruge breadboards. Det er flade legemer lavet af plastik. De har huller med en standardafstand på 2,54 mm på toppen, som er egnet til montering af typiske THT-komponenter. Under hullerne er der aflange metalkontakter, som giver forbindelse mellem alle punkter i hver række (hver række har et separat sæt kontakter). De felter, der er placeret på siderne af printkortet, forbliver kortsluttede i hele søjlens længde, da de er designet til at fungere som strømskinner, der deles af flere komponenter. Takket være dette layout kan du fremstille kredsløb (selv komplekse) uden brug af værktøj. THT-komponenter og forbindelsesledninger alene er nok. Nogle produkter leveres sammen med sådanne stik.

Et sæt breadboards med et sæt tilslutningskabler.

TME tilbyder et bredt udvalg af breadboards - fra de mindste (100 felter) til omfattende modeller (3200 felter) placeret på en belastet, afskærmet base og med huller til montering af bananstik (for nem strømtilslutning). Sådanne produkter er et fremragende uddannelsesmæssigt tilbehør, som inviterer brugerne til at eksperimentere frit med elektronik. Ikke desto mindre er fagfolk også ivrige efter at bruge dem - for eksempel til at udføre en hurtig test af en designløsning eller til at lave et midlertidigt erstatningskredsløb. Ud over forskellige størrelser kan printpladerne også kendes på deres farver. Desuden har udvalgte modeller et modulært design og kan forbindes til større kort.

Brødkort

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om laminater og prototypeprintkort

Hvordan laver man et prototype-printkort?

PCB-prototyper kan laves på flere måder. De mest almindelige metoder er CNC-fræsning, klassisk kemisk ætsning eller fototransfer-teknologi. Ved hjælp af en CNC-fræser fjerner et digitalt styret værktøj et lag kobber og efterlader kredsløbsbanerne. Kemisk ætsning indebærer, at der lægges et beskyttende lag på laminatet, hvorefter laminatet nedsænkes i en kemisk opløsning, som fjerner det ubeskyttede kobber. Fototransfer-teknologi bruger lysfølsom lak og UV-lyseksponering, hvilket gør det muligt at få et meget præcist billede af kredsløbet, selv under hjemmeforhold.

Hvad er FR-laminat-4?

Laminater FR-4 er et af de mest populære materialer, der bruges til fremstilling af printkort (PCB). Det består hovedsageligt af glasfiber og epoxyharpiks, som giver høj flammebestandighed (FR står for "flame retardant"). FR-4 har et godt forhold mellem styrke og vægt, god elektrisk isolering og termisk stabilitet, hvilket gør det til et ideelt valg til elektroniske standardapplikationer.

Hvad er forskellen på et prototypeprintkort og et standardprintkort?

Prototypeprintkort bruges primært til at teste nye elektroniske designs, før de sættes i masseproduktion. De fremstilles ofte i enkelte eller små partier, hvilket giver mulighed for hurtige rettelser og designoptimering. Standardprintkort produceres i større mængder og i henhold til et etableret design, som er blevet grundigt testet og optimeret på forhånd til masseproduktion.

Hvad er fordelene ved at bruge kontaktkort?

Kontaktkort giver mulighed for hurtig prototyping af elektroniske kredsløb uden behov for lodning. Deres største fordele er enkelhed i brug, genanvendelighed og øjeblikkelig ændring af kredsløbet ved blot at omkoble komponenter. De er især nyttige inden for uddannelse, men bruges også af fagfolk, når de tester indledende kredsløbskoncepter, hvilket fremskynder designarbejdet betydeligt.

Betyder tykkelsen af PCB-laminater noget?

Ja, tykkelsen på pCB-laminater er en vigtig faktor, når man designer og fremstiller printkort. Standardlaminater varierer i tykkelse fra 0,6 mm til 2,4 mm. Tykkere laminater giver større mekanisk styrke og større tolerance under bearbejdning (f.eks. fræsning). Tyndere laminater kan på den anden side være at foretrække i applikationer, hvor minimering af dimensioner er vigtig eller fleksibilitet er påkrævet, f.eks. i fleksible kredsløb.

Hvilken PCB-prototypemetode skal man vælge til præcise SMD-kredsløb?

Til præcisionskredsløb med SMD-komponenter anbefales det at bruge fototransfer-teknologi. Den gør det muligt at opnå en meget høj nøjagtighed på banerne, op til flere mikrometer, hvilket er afgørende for overflademonterede miniaturekredsløb. Laminater dækket med et lysfølsomt lag fås som færdige produkter, der gør det muligt at fremstille præcise kredsløb hjemme eller professionelt uden specialudstyr.

Har aluminiumslaminater fordele i forhold til klassiske laminater?

Laminater lavet af aluminium er især anvendelige, hvor effektiv varmeafledning er vigtig, f.eks. i højeffektsystemer, LED-belysning eller bilelektronik. Aluminiumslaget fungerer som et kølelegeme og forbedrer kredsløbets termiske effektivitet. Sammenlignet med klassiske laminater (f.eks. FR-4) giver aluminium bedre temperaturstabilitet og forlænger levetiden for elektroniske kredsløb, der arbejder under vanskelige termiske forhold.

Transfer Multisort Elektronik (TME) er en af verdens største globale distributører af elektroniske komponenter, elektrotekniske dele, værkstedsudstyr og industriel automatisering. Kataloget omfatter over 1.500.000 produkter fra 1.300 førende producenter. TME's moderne logistikcentre i Łódź og Rzgów (Polen), med et samlet areal på over 40.000 m², sender dagligt næsten 6.000 pakker til kunder i mere end 150 lande.

TME investerer også i udviklingen af viden og færdigheder hos unge ingeniører og elektronikentusiaster gennem TME Education-projektet og støtter teknologisamfundet ved at organisere TechMasterEvent -serien, der fremmer innovation og erfaringsudveksling.

Download
Hvis du gerne vil bruge artiklen, bedes du angive TME som kilde og tilføje et link til den originale tekst, når du genudgiver den online.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LÆS OGSÅ