+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Dato for offentliggørelse: 28-02-2024 Dato for opdatering: 14-05-2026 🕒 5 min læsning
Høreværn er vigtigt i mange situationer, især når vi udsættes for kraftig støj eller langvarige lydemissioner, hvilket ikke kun gælder arbejdsrelaterede miljøer, men også f.eks. motorsport, skydning og militære miljøer (aktive hovedtelefoner integreret i hjelmen). Støjreducerende hovedtelefoner eller andre høreværnsforanstaltninger er uundværlige for at beskytte vores helbred og sikre arbejdskomforten.
Hørelsen er en af vores vigtigste sanser. Takket være den kan vi opfatte og fortolke lyde. Det er afgørende at beskytte hørelsen for at forblive sund og bevare den ønskede livskvalitet.
Vores hørelse kan tage skade, når vi udsættes for lyde med et højt decibelniveau (dB). Der findes generelle retningslinjer, som angiver mulige skadelige støjniveauer:
Bemærk, at høreskader kan være kumulative, dvs. at langvarig eksponering for lavere støjniveauer kan være lige så skadelig som kortvarig eksponering for højere støjniveauer. Det er derfor vigtigt at beskytte sin hørelse, når man udsættes for kraftig støj, også selvom det ikke giver umiddelbare skader.
Bemærk også, at selv en kortvarig udsættelse for meget høje støjniveauer kan forårsage permanent høreskade. Det kaldes "en akustisk skade", som skyldes en pludselig, intensiv støjudsendelse, f.eks. et skud, en eksplosion eller meget høj musik under en koncert. De vigtigste faktorer er bl.a:
Høreskade kan indebære midlertidigt eller permanent høretab (traumerelateret høretab) eller tinnitus (konstant ringen for ørerne). Hvis du oplever symptomer på høreskade efter udsættelse for kraftig støj, skal du kontakte en læge.
I modsætning til andre funktioner i menneskekroppen kan hørelsen regenereres i et meget begrænset omfang. Støjinduceret høretab skyldes hovedsageligt skader på hårcellerne i det indre øre, som omdanner lydbølger til nervesignaler, der fortolkes af hjernen som lyde. Desværre er menneskets hårceller ikke tilbøjelige til at regenerere naturligt. Hvis de beskadiges eller ødelægges, resulterer det som regel i permanent høretab. I nogle tilfælde kan kortvarig udsættelse for kraftig støj resultere i midlertidig høreskade. I sådanne situationer kan hørelsen genoprettes helt eller delvist efter et stykke tid, forudsat at yderligere eksponering undgås.
Hvordan beskytter man sin hørelse?
Under alle omstændigheder, hvor støjniveauet er uden for vores kontrol, skal der anvendes støjreducerende engangsindlæg, støjreducerende hovedtelefoner eller støjreducerende høreværn, der er tilpasset de faktiske støjniveauer, personlige præferencer og evner. Takket være et omhyggeligt og fornuftigt valg af beskyttelsesforanstaltninger kan du beskytte din hørelse effektivt, hvilket er af afgørende betydning både for dit helbred og din generelle trivsel og ydeevne.
Arbejde i et støjende miljø kan have en betydelig indvirkning ikke kun på medarbejdernes hørelse, men også på deres generelle fysiske og følelsesmæssige helbred og præstationer. Se nedenfor for nogle få potentielle negative virkninger:
For at forhindre disse negative virkninger bør arbejdsgivere anvende de nødvendige modforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor. Derudover bør høreværn i henhold til arbejdsmiljølovgivningen også omfatte foranstaltninger som minimering af støj på arbejdspladsen ved hjælp af passende lydisolering, regelmæssige pauser for medarbejderne og oplysning om støjens indvirkning på helbred og ydeevne. Overvågning af støjniveauer og overholdelse af de gældende arbejdsmiljøregler er naturligvis den vigtigste forudsætning her.
Mange jobfunktioner i forbindelse med drift af automatiseringssystemer kræver høreværn, især i anlæg, hvor personalet udsættes for støj fra maskiner, udstyr eller produktionsprocesser. I sådanne arbejdsmiljøer er det nødvendigt med støjreducerende hovedtelefoner eller OHS-beskyttelseshøreværn (ear defenders). Her er blot nogle få eksempler:
Sådanne jobpositioner kræver, at man bærer passende høreværn, f.eks. in-ear inserts eller høreværn, for at mindske risikoen for høreskader.
Støjreducerende høreværn og høreværn er foranstaltninger, der bruges til at beskytte hørelsen mod de skadelige virkninger af for høje støjniveauer. De er uundværlige både på arbejdspladser, hvor der genereres høje støjniveauer, og i visse hverdagssituationer. Se nedenfor for detaljer om sådanne foranstaltninger:
Støjreducerende høreværn er eksterne høreværn, som dækker alle ører. De består af bløde puder fyldt med et lydabsorberende materiale, som omslutter ørerne tæt, og en hård, ofte plastisk, yderkappe. De bruges i miljøer med højt støjniveau, f.eks. industrianlæg, byggepladser, værksteder, skydebaner eller lufthavne. Når de bæres i længere tid, kan de medføre et vist ubehag, især ved høje temperaturer, da de fremkalder sved omkring ørerne.
Støjreducerende ørepropper (høreværn) tilbudt af TME
Høreværn, ofte kaldet ørepropper, er små stykker, der sættes direkte ind i øregangene. De er typisk lavet af skum, silikone, voks eller særlige elastomerbaserede materialer, hvis form tilpasser sig øregangens form.
De bruges i forskellige situationer lige fra arbejde i moderat støjende miljøer til beskyttelse af hørelsen ved koncerter og til at hjælpe folk med at falde i søvn i støjende miljøer. Veltilpassede ørepropper kan være effektive til at dæmpe støj, selv om deres effektivitet ved meget høje støjniveauer kan være lidt lavere end ved støjreducerende høreværn. Samtidig er de som regel mere behagelige at have på i længere tid og mindre iøjnefaldende end høreværn.
Valget mellem høreværn og ørepropper afhænger af brugernes specifikke behov, det støjniveau, de ønsker at reducere, og deres individuelle præferencer i forhold til komfort og bekvemmelighed. Bemærk også, at begge typer høreværn skal tilpasses korrekt og bruges som angivet for at give effektiv hørebeskyttelse.
Høreværn inddeles i to hovedtyper, dvs. passive og aktive værn, og deres effektivitet måles ved hjælp af forskellige metoder og indekser. Se nedenfor, hvad hver af disse termer egentlig betyder:
Passive høreværn er de enkleste og mest anvendte høreværn, som fjerner støj ved fysisk at blokere eller begrænse lydstrømmen ind i øret. De omfatter ørepropper og støjreducerende høreværn.
Aktive høreværn kræver avanceret udstyr med elektroniske kredsløb, der er designet til at reducere støj. De sikrer aktiv støjkontrol (ANC) ved hjælp af eksterne mikrofoner, der registrerer omgivende lyde og derefter genererer et modfase-signal for at neutralisere uønskede lyde. Nogle modeller forstærker stille lyde, som f.eks. tale, mens de annullerer høje lyde.
Transfer Multisort Elektronik (TME) er en af verdens største globale distributører af elektroniske komponenter, elektrotekniske dele, værkstedsudstyr og industriel automatisering. Kataloget omfatter over 1.500.000 produkter fra 1.300 førende producenter. TME's moderne logistikcentre i Łódź og Rzgów (Polen), med et samlet areal på over 40.000 m², sender dagligt næsten 6.000 pakker til kunder i mere end 150 lande.
TME investerer også i udviklingen af viden og færdigheder hos unge ingeniører og elektronikentusiaster gennem TME Education-projektet og støtter teknologisamfundet ved at organisere TechMasterEvent -serien, der fremmer innovation og erfaringsudveksling.