+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLos alicates aislados son un subgrupo de alicates diseñados para trabajar con piezas activas. Por razones de seguridad todos los trabajos en instalaciones eléctricas, de red y de potencia deben realizarse con el uso de herramientas debidamente aisladas. Esto también se aplica al trabajo con dispositivos desconectados de la red eléctrica, como inversores con condensadores de gran capacidad, que almacenan una cantidad significativa de energía y pueden provocar descargas eléctricas. También se debe tener en cuenta una protección adecuada cuando se trabaje con células fotovoltaicas y cableado de antenas, donde puedan aparecer corrientes de alta frecuencia peligrosa. El uso de herramientas aisladas es obligatorio según las normativas locales de cada país. Un electricista que realice un trabajo sin el equipo adecuado debe tener en cuenta no solo un mayor (y completamente innecesario) riesgo de lesiones, sino también consecuencias en el servicio. Lo mismo aplica para los patrones que no proveen a sus técnicos con las herramientas adecuadas, en resumen: no importa el tipo de trabajo eléctrico que realicemos, aún en servicio de RTV o en condiciones domiciliarias, siempre use alicates y otros instrumentos con aislamiento adecuado. Su reconocimiento es extremadamente simple, todos los dispositivos de este tipo tienen información sobre el voltaje de funcionamiento máximo permitido en el mango.
La división de alicates aislados cubre la mayoría de los tipos de alicates – desde herramientas universales, coloquialmente conocidas como alicates, pasando por accesorios para el procesamiento de alambres y piezas mecánicas, hasta dispositivos de corte de precisión. Los subgrupos de productos individuales y sus aplicaciones se presentan a continuación, explicando por qué se recomienda el uso de alicates aislados.
Los alicates pertenecen al equipo elemental de todo taller, servicio o incluso maletín de herramientas doméstico. Cabe destacar que no todos los alicates tienen que tener buenas propiedades aislantes, muchos usuarios, incluso profesionales, nunca tendrán que utilizar dispositivos con un mayor grado de protección. Sin embargo, una inversión relativamente pequeña en herramientas aisladas asegurará su total versatilidad. No son inferiores a los alicates ordinarios en términos de funcionalidad y durabilidad, están hechos de acero (a menudo de acero al cromo-vanadio resistente química y mecánicamente) y permiten una operación cómoda también en áreas peligrosas, como una caja de fusibles. Además, los mangos de los alicates aislados suelen estar hechos de materiales de alta calidad con propiedades antideslizantes, también tienen mangos contorneados que evitan que la mano se deslice hacia las mordazas. El uso de tales herramientas asegura la ergonomía de trabajo en todos los casos, no solo durante la ejecución o modernización del cableado.
Uno de los pasos más comunes durante el trabajo de instalación es preparar cables de la longitud correcta. Aquí, el aislamiento de los alicates es probablemente lo más importante, puesto que en las condiciones de instalación de nuevas líneas de cable, especialmente en su modernización, es fácil perder la orientación y agarrar el cable vivo sin darse cuenta (p.ej. conectando el conductor equivocado a la fase). Al seleccionar alicates de corte, preste atención en primer lugar al rango de corte y la relación de palanca. Estas herramientas están disponibles en una amplia gama de especializaciones: desde elementos utilizados principalmente para acortar los cables de los componentes electrónicos y cables finos de cobre (por ejemplo, instalación de TIC, en la que pueden producirse tensiones y corrientes alternas significativas), a herramientas para cortar cables, por ejemplo, al instalar granjas eléctricas en granjas.
Dado que los alicates de crimpado se utilizan principalmente para procesar cables, con mayor frecuencia cables de red, conectores en cajas de control y fusibles, la recomendación de utilizar dispositivos aislados es indiscutible aquí. Estos artículos están destinados principalmente al trabajo de los electricistas, se adaptan a los manguitos de sujeción de todos los diámetros estándar, gracias a los cuales solo se necesita una herramienta para realizar trabajos electrotécnicos básicos.
Puede parecer un excesivo cuando se usan herramientas aisladas al realizar trabajos de plomería. Nada podría estar más equivocado. En muchos países instalaciones de agua y calefacción central se puede utilizar legalmente para poner a tierra el conductor de protección de las instalaciones eléctricas, así como las estaciones de radiodifusión de aficionados. Además, la separación completa de la red eléctrica de las tuberías hidráulicas es imposible: pueden producirse averías debido a daños en el aislamiento dentro de los electrodomésticos, así como en el interior de las bombas sumergibles y de jardín. Los RCD minimizan el riesgo de tales fallas, pero nunca se pueden eliminar. Es por ello que los alicates y pinzas que utilicen los alicates deben tener el grado de protección adecuado. Por supuesto, los dispositivos ajustables también se usan cuando se trabaja con conexiones de red y elementos relacionados de la red eléctrica; aquí, el requisito absoluto de usar herramientas aisladas no sorprenderá a nadie.
Si los alicates se van a utilizar con fines profesionales, se debe tener cuidado al seleccionar los alicates para cumplir con las normas internacionales y nacionales pertinentes. Las normas básicas que se aplican a las herramientas aisladas son:
La norma que especifica las características generales de los alicates - no define sus propiedades aislantes.
Un conjunto de reglas que especifican los tamaños aceptables de los alicates, asegurando su compatibilidad con una amplia gama de tornillos/cabezas de tornillos, así como dimensiones estandarizadas de los mangos.
Documento actualmente retirado, pero aún incluido frecuentemente por los fabricantes en la documentación técnica. Definió un conjunto de reglas de construcción y condiciones de prueba para alicates profesionales y para uso del consumidor.
El estándar básico que especifica la estructura preferida y la resistencia de los alicates de corte en ángulo.
De manera similar a los estándares descritos anteriormente, aquí también hablamos sobre la construcción y prueba de alicates, en este caso sobre herramientas multiarticuladas (en la práctica: principalmente ajustables).
En el campo de las herramientas manuales aisladas, esta es la norma internacional más importante. Establece estándares de seguridad para ellos y se aplica a todos los dispositivos destinados a usarse con voltajes de hasta 1000 V CA y 1500 V CC.
Sello de calidad otorgado por la asociación alemana Verband Deutscher Elektrotechniker. Significa que el producto ha sido sometido a pruebas de resistencia y seguridad en el Instituto de Pruebas y Certificación VDE.
Almacén: