+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másEl condensador es uno de los componentes electrónicos pasivos básicos. Su tarea es almacenar energía en un campo eléctrico. La cantidad de energía almacenada se describe por la capacitancia del condensador, que se expresa en Faradios (F). Las capacidades del orden de un Faradio no son muy comunes, clásicamente los condensadores tienen capacidades del orden de micro (µ), nano (n), pico (p) Faradios.
El segundo parámetro básico de un condensador, además de la capacidad, es su tensión máxima de funcionamiento. Debido a su construcción, el condensador es susceptible al fenómeno de pinchazos. Por tanto, cada condensador tiene un parámetro que determina el voltaje máximo que puede aparecer entre sus pines. Si se excede, el condensador puede romperse y provocar un cortocircuito.
Los condensadores constan de dos conductores (placas de condensadores) separados entre sí por un dieléctrico no conductor. Puede ser cualquier material aislante como aire, plástico, cerámica, papel. El funcionamiento del condensador se basa en la ley de Coulomb. Según él, los portadores de ambas placas de condensadores interactúan entre sí. Los transportistas con la misma carga se repelen, mientras que los que tienen la carga opuesta se atraen entre sí. El resultado de este fenómeno es la aparición de cargas con signos opuestos en las cubiertas de los condensadores. Su número en ambos lados es el mismo. Debido al dieléctrico colocado entre las cubiertas, el flujo de cargas es imposible, lo que da como resultado la creación de un campo eléctrico.
Hay muchos tipos de condensadores en el mercado, en ocasiones son estructuras adaptadas a una tarea específica. A continuación, se describen varios tipos de condensadores disponibles en la oferta de TME.Condensadores cerámicos y MLCC: son uno de los componentes electrónicos más comunes. Curiosamente, su producción ronda el billón al año. Los condensadores cerámicos reciben su nombre de la cerámica utilizada como material aislante. Un subtipo de condensadores cerámicos clásicos son los MLCC (condensadores cerámicos multicapa). MLCC son las siglas de un condensador cerámico fabricado en un proceso multicapa. Los condensadores cerámicos no tienen una polaridad específica, por lo que se pueden utilizar en circuitos de CA, están disponibles en versiones THT (montaje de orificio pasante) y SMD (montaje en superficie).
Condensadores electrolíticos – el segundo tipo más común de condensadores son las estructuras electrolíticas. Gracias al uso de un electrolito, tienen capacidades mucho mayores en comparación con los condensadores cerámicos. Casi todos requieren la polaridad adecuada; la colocación incorrecta de un condensador en el circuito puede incluso provocar su explosión. Estos condensadores también están disponibles en versiones THT y SMD.
Trimmer – no es más que un condensador variable, también llamado capacitor ajustable o de sintonización. Como su nombre lo indica, la capacidad de dicho condensador se puede controlar libremente. Podríamos encontrarnos con recortadores en diseños más antiguos de radios. La oferta de TME incluye varios recortadores SMD modernos.
Supercondensadores – son una variedad de condensadores electrolíticos que pueden almacenar grandes cantidades de energía. Gracias a un diseño especial, se obtiene la capacidad de alcanzar incluso los 3kF. En la práctica, podemos decir que los supercondensadores combinan las características de los condensadores y baterías ordinarios. Su increíble ventaja es la velocidad de carga.
Almacén: