+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLos conectores Jack se usan todos los días, gracias a ellos es posible escuchar música desde dispositivos portátiles, computadoras o consolas. Este estándar tuvo su inicio en el siglo XIX, cuando se utilizó en centrales telefónicas. Actualmente, los cables con conector Jack son uno de los métodos básicos de transmisión por cable e ininterrumpida de una señal de audio analógica. Hay muchos tipos de conectores Jack, y TME ofrece una amplia selección de enchufes y contactos.
El criterio básico para dividir los conectores Jack es si se trata de una versión "macho" o "hembra". El primero tiene un pin característico, que a primera vista es casi idéntico en todas las condiciones. Sin embargo, son los pequeños detalles, como el número de anillos o el diámetro, los que determinan sus aplicaciones. Lo mismo es cierto para los conectores en la versión "hembra", es decir, los enchufes en los que se insertan los cables terminados con terminales en la versión "macho". Aquí vale la pena prestar atención al tamaño y al método de montaje, ya que puede ser tanto superficial (SMT) como roscado (THT).
Dependiendo del número de anillos mencionados, los conectores Jack se pueden dividir en:
Otro parámetro importante al elegir un conector Jack es su diámetro. Aquí distinguimos cuatro tipos, que incluyen:
Debido al hecho de que los conectores Jack se han vuelto tan populares, los dispositivos que permiten conexiones combinadas se usan cada vez más, gracias a lo cual es posible enviar una señal a (o desde) un dispositivo sin tener el terminal correcto. Se creó una línea completa de adaptadores Jack-USB, gracias a los cuales es posible conectar p.ej., auriculares para juegos a un teléfono inteligente. También vale la pena mencionar que el Jack-Jack termina en las versiones "macho" y "hembra". Esto permite la creación de cables de extensión específicos, lo que es especialmente útil cuando se trabaja en un sistema de sonido para conciertos.
Otro dispositivo interesante es el adaptador con un conector "hembra" y dos conectores "macho", que permiten conectar un micrófono y auriculares a un cable. Actualmente, es un elemento indispensable de todos los auriculares para juegos.
Muchos conectores se ofrecen actualmente por varios proveedores. Sin embargo, vale la pena prestar atención a la calidad del cable (por ejemplo, si está trenzado) y el material del que están hechos los enchufes y contactos. Esto tendrá un gran impacto en la experiencia auditiva, así como en la durabilidad del dispositivo en sí. Los conectores Jack de la oferta de TME están hechos de cobre de alta calidad, pero también es posible personalizar el pedido según las necesidades del cliente. La punta puede ser dorada o de aluminio.
Almacén: