Diodos Schottky

(10 048)

Los diodos Schottky son un grupo de componentes electrónicos de uso común que pertenecen a la categoría de semiconductores. Su característica principal es que conducen la corriente de forma asimétrica, es decir, en una dirección y no al revés. La naturaleza del funcionamiento de los diodos Schottky se puede describir comparándolos con diodos rectificadores ordinarios, en comparación con los cuales se caracterizan por una caída de voltaje mucho menor (incluso tres veces) en la dirección de avance. Esta es una gran ventaja, que les permite conducir valores de corriente mucho más altos, porque la potencia y, en consecuencia, el calor generado por dicho diodo será correspondientemente menor. Tal caso ocurre entre otros, en al rectificar la tensión de CA, por ejemplo, en fuentes de alimentación conmutadas. Vale la pena señalar que la caída de voltaje en el diodo Schottky depende de su temperatura. Lo que los hace diferentes de los diodos rectificadores ordinarios es también la posibilidad de un funcionamiento correcto a frecuencias mucho más altas de cambios de corriente (del orden de varios cientos de miles de hercios o incluso unos pocos gigahercios). Estas ventajas los hacen ampliamente utilizados principalmente en fuentes de alimentación y cargadores de impulsos, inversores y mezcladores.

A pesar de las indudables ventajas, los diodos Schottky también tienen desventajas. Uno de ellos es mucho más grande, en comparación con los diodos rectificadores ordinarios, corriente inversa, también conocida como corriente de fuga. Fluye en la dirección inversa del diodo y aumenta al aumentar la temperatura de su unión. Por esta razón, estos tipos de diodos no se utilizan, p. ej. en instrumentos de medida. Otra desventaja es la tensión inversa nominal relativamente baja, que rara vez supera el valor de 200V, aunque puede encontrar diodos Schottky con este parámetro incluso en el nivel de varios kilovoltios. El voltaje inverso nominal determina el voltaje máximo aplicado a los cables del diodo, opuesto a su dirección de conducción, que no causará su daño permanente. Desafortunadamente, a medida que aumenta el voltaje inverso nominal de un diodo, también lo hace su voltaje directo. Debido a las ventajas y desventajas mencionadas, los diodos Schottky se utilizan donde no se requiere un funcionamiento con valores de alto voltaje y donde puede cambiar con una frecuencia muy alta. Además, cuando sea necesario conducir valores de corriente altos sin grandes pérdidas de potencia, los diodos Schottky serán una buena solución.

Diodo Schottky - construcción

La construcción del diodo Schottky difiere de la del diodo estándar. En este último, se usa la unión p-n, mientras que la unión metal-semiconductor se usa para hacer diodos Schottky, que a menudo se marca con el símbolo m-s, pero también se puede encontrar el término unión de barrera. En este caso, el portador de carga es el portador mayoritario, es decir, cuando se utiliza un diodo para la construcción, además de la capa metálica, que es eléctricamente neutra, semiconductor tipo n, estos serán electrones. Por su diseño, los diodos Schottky tienen una menor capacidad eléctrica, lo que les confiere un bajo nivel de inercia, y por tanto les permite trabajar en sistemas que operan con una frecuencia muy alta de cambios de corriente. Por supuesto, como en los diodos rectificadores convencionales, los diodos Schottky en la dirección inversa no tienen voltaje directo.

Los diodos Schottky, como la mayoría de los otros componentes electrónicos, se pueden encontrar en forma de elementos montados en la superficie (SMD) o de orificio pasante (THT), pero también hay diodos atornillables, que se denominan diodos Schottky de tornillo. Por esta razón, vienen en muchas carcasas diferentes y pueden tener un número diferente de terminales, lo que está relacionado con su propósito, pero también con la estructura del semiconductor utilizado para su construcción. Podemos distinguir entre diodos de conmutación o rectificación, entre los que se encuentran los diodos simples, dobles o triples. Los dos últimos tipos pueden estar en solución con un ánodo o cátodo común, pero su integración también puede ser en serie. También hay diodos independientes dobles y triples, es decir, que tienen dos o tres diodos Schottky únicos en una carcasa, que no están conectados entre sí.

Diodo Schottky – selección

Al elegir un diodo Schottky, es necesario prestar atención a su voltaje inverso nominal máximo, que se da en voltios [V]. El uso de un diodo para rectificar la corriente con un voltaje superior al voltaje inverso máximo del componente puede provocar su ruptura y daño irreversible, así como otros componentes cooperantes contenidos en un sistema electrónico dado. También conviene recordar el parámetro que determina la tensión directa máxima. Determina la caída de voltaje máxima que puede ocurrir en la unión del diodo.

Al seleccionar un diodo, recuerde un valor de corriente directa suficientemente alto, que se expresa en amperios [A] o, en el caso de componentes de baja potencia, en miliamperios [mA]. Hacer funcionar un diodo con una corriente superior a su corriente directa nominal puede causar daños térmicos irreversibles al diodo debido a la disipación de demasiada energía en el conector del componente. En el caso de diodos Schottky también existe un parámetro llamado corriente máxima de pulso, que es aquella que dura muy poco tiempo y no es una corriente constante que fluye a través del diodo.

Productos: 10 048

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
BAT54S,215 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Denominación de fabricante: BAT54S,215
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.14 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 EUR
441737 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT54S | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Denominación de fabricante: BAT54S
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 24000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 24000 und - 0.02 EUR
360243 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT54C | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Denominación de fabricante: BAT54C
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EUR
164530 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1N5819 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 40V; 1A; DO15
Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 40V; 1A; DO15
Denominación de fabricante: 1N5819
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.23 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.28 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.14 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 40000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 40000 und - 0.03 EUR
3908 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SS14 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 40V; 1A
Denominación de fabricante: SS14
El productor: DC COMPONENTS
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 7500 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 7500 und - 0.03 EUR
126627 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 25.
Multiplicidad: 1.
BAT54C,215 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 250mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 250mW
Denominación de fabricante: BAT54C,215
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.14 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 150 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 150 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
266898 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PMEG6020ER,115 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 60V
Diodo: rectificador de barrera Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 60V
Denominación de fabricante: PMEG6020ER,115
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.37 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.44 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.28 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.19 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.23 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.17 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.20 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.14 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.17 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.13 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.09 EUR
202488 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAS70-4 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA; 5ns; 200mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA; 5ns; 200mW
Denominación de fabricante: BAS70-4
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
213023 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT54SW,115 | Diodo: conmutador Schottky; SOT323; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Diodo: conmutador Schottky; SOT323; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Denominación de fabricante: BAT54SW,115
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
217856 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT54 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Denominación de fabricante: BAT54
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.16 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EUR
142996 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SK54-3G | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 40V; 5A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 40V; 5A
Denominación de fabricante: SK54-3G
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.38 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.46 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.30 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.18 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.22 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.18 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.15 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.09 EUR
86061 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PMEG10010ELRX | Diodo: rectificador de barrera Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 100V
Diodo: rectificador de barrera Schottky; CFP3,SOD123W; SMD; 100V
Denominación de fabricante: PMEG10010ELRX
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.40 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.23 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.28 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 35 und - 0.18 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 35 und - 0.21 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.16 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.20 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.17 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1300 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1300 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.08 EUR
180129 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT54SLT1G | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns
Denominación de fabricante: BAT54SLT1G
El productor: ONSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 75000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 75000 und - 0.02 EUR
48284 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 5.
Multiplicidad: 1.
BAT54A | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 290mW
Denominación de fabricante: BAT54A
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 EUR
217140 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT46W | Diodo: conmutador Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 0,15A; 200mW
Diodo: conmutador Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 0,15A; 200mW
Denominación de fabricante: BAT46W
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.04 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.03 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 24000 und - 0.02 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 24000 und - 0.02 EUR
144699 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1N5819HW-7-F | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123; SMD; 40V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123; SMD; 40V; 1A
Denominación de fabricante: 1N5819HW-7-F
El productor: DIODES INCORPORATED
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.40 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.18 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 150 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 150 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.07 EUR
13969 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SK34SMA-3G | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 40V; 3A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 40V; 3A
Denominación de fabricante: SK34SMA-3G
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.19 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 7500 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 7500 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 22500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 22500 und - 0.05 EUR
30075 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAS70-04W,115 | Diodo: conmutador Schottky; SOT323; SMD; 70V; 70mA; bobina,cinta
Diodo: conmutador Schottky; SOT323; SMD; 70V; 70mA; bobina,cinta
Denominación de fabricante: BAS70-04W,115
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.17 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.20 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.14 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.11 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 EUR
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT85S-TAP | Diodo: conmutador Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35; Ufmax: 0,8V
Diodo: conmutador Schottky; THT; 30V; 0,2A; DO35; Ufmax: 0,8V
Denominación de fabricante: BAT85S-TAP
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.22 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.08 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.07 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.08 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.06 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.07 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.05 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.06 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.04 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.05 EUR
840 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BAT165E6327HTSA1 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD323; SMD; 40V; 0,75A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD323; SMD; 40V; 0,75A
Denominación de fabricante: BAT165E6327HTSA1
El productor: INFINEON TECHNOLOGIES
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.52 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.62 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.32 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.38 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.24 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.28 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.21 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.25 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.16 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.19 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.12 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.14 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.11 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.13 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.10 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.12 EUR
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.09 EURPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.12 EUR
19526 en stock en TME