+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLa mayoría de los diodos universales semiconductores está hecha de silicio (rara vez de germanio) con diferente nivel de mezcla. Este es el principal factor de diferenciación en usos concretos de diferentes tipos de diodos.
Un parámetro clave del diodo universal es su permisibilidad de tensión de retroceso, es decir de tensión entre el ánodo y el cátodo en estado de sesgado. Es lo que decide sobre la tensión de trabajo del circuito. También es importante la tensión directa. En la elección del diodo también debe prestar atención a la conducción de la corriente – ya que o puede ser inferior a las expectativas de la aplicación. El parámetro, que a menudo prevalece sobre el uso del diodo también es su capacidad. Si la capacidad del diodo es pequeño, se tratará de un diodo rápido. Se la conoce como el diodo de conmutación y es ideal para asegurar los circuitos. Con mayor capacidad, los diodos funcionan más lentamente y en la práctica se suelen utilizar como diodos de rectificación. Si la capacidad del diodo cambia dependiendo de la tensión, este elemento se llamará varicap.
Diodos universales en la oferta de TME
La empresa TME es el distribuidor, entre otros, de fabricantes de elementos semiconductores tales como: Diotec Semiconductor, Infineon Technologies, Vishay, ON Semiconductor, Lamina, DC Components, Diodes Incorporated, Nexperia, ST Microelectronics. En la oferta están disponibles diodos utilizados en electrónica de consumo como en la energética. Estos últimos se suelen utilizar en carcasas atornilladas mientras que la mayoría de los diodos pequeños se ofrecen en carcasas de montaje THT y/o SMD.
Almacén: