+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLos diodos Zener ocupan el subgrupo de diodos semiconductores, que no se dañan en caso de superar la tensión de ruptura, además cuentan con baja resistencia dinámica en este estado. Esto significa, más o menos, que en caso de polarización de la tensión por encima de la tensión de ruptura, empiezan a conducir, y la tensión que se acumula en ellos prácticamente no aumenta, aunque se aumente el flujo de la corriente. Esta característica de los diodos Zener hace que encuentren perfectamente su uso como elementos estabilizadores de tensión, donde actúan como una fuente de tensión de referencia.
Al escoger el diodo Zener vale la pena prestar atención no solamente a la tensión del Zener, pero también a la potencia del diodo. En algunos usos es muy importante que la tensión estabilizada se defina con precisión. La mayoría de los diodos Zener se fabrica con la tolerancia ±5%, pero también se pueden encontrar con tolerancia ±2%. La carcasa también es importante. Actualmente los diodos más populares cuentan con una carcasa de montaje SMD, pero también se pueden encontrar elementos para montaje THT.
Diodos Zener en la oferta de TME
La empresa TME en su oferta cuenta con unos 2000 diodos Zener diferentes, con tensiones de ruptura desde 1V. La mayoría de ellos tiene la tolerancia ±5%, pero entre los productos de marcas como Nexperia, Vishay y Diotec Semiconductor también se pueden encontrar modelos con tolerancia ±2%. El resto de fabricantes son: DC Components, Diodes Incorporated, ON Semiconductor y Taiwan Semiconductor.
Una solución interesante son diodos Zener dobles colocados en la misma carcasa, fabricados por Diotec Semiconductor. Tienen un ánodo común, y gracias a sus parámetros de rendimiento específicos son más similares entre sí que los parámetros de dos diodos separados. Encuentran su aplicación siempre que se necesite dos fuentes de tensión estabilizadas independientemente con exactamente los mismos parámetros.
Almacén: