+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másRelés semiconductores (SSR, en inglés - Solid State Relay) son componentes que tienen la función de controlar la carga de corriente a través de un semiconductor controlado electrónicamente. El circuito de control está separado galvánicamente del circuito controlado con optoacoplador que forma una barrera muy resistente. Cuando se trata del método de conmutación los relés semiconductores se pueden dividir en dos tipos - conectado sin demora o en cero. Las ventajas significantes de este tipo de componentes son la durabilidad y la fiabilidad, la resistencia alta a los golpes y a la contaminación y también la compatibilidad alta y la operación rápida. Los relés requieren el uso de un radiador.
Durante la selección de un relé semiconductor hay que recordar de un par de parámetros precisos, dependiendo de la aplicación del componente. Uno de los parámetros es el rango de voltaje de la carga, que en ningún momento puede exceder el máximo voltaje de bloqueo. El otro parámetro es la corriente de la carga, que también durante el inicio del equipo debe ser bajo de la corriente nominal. El voltaje de control debe ser adaptado al signal recibido a través del elemento de control.
En la tienda Transfer Multisort Elektronik hay más de 500 relés SSR de diferentes tipos y varias características. El motor de búsqueda permite ordenar los productos según diferentes parámetros, por ejemplo: la tensión de control, la corriente de trabajo máximo, la tensión conectada. Además se puede elegir rápidamente la versión de relé (1-fásico, 3-fásico, MOSFET y otras) y también la temperatura de trabajo. En TME se venden los productos de varios fabricantes reconocidos, entre ellos hay: Anly Electronics, Comus, Crydom, Omron, Panasonic, QLT Power y Schneider Electric.
Almacén: