Semiconductores

(265 829)

Los componentes y sistemas denominados colectivamente "semiconductores" obtienen su nombre del tipo de materiales utilizados para construirlos. Se trata de sustancias con conductividad variable, en las que esta propiedad depende de factores externos (p. ej., la temperatura). Los componentes electrónicos llamados semiconductores utilizan cristales de estas sustancias (silicio, germanio). Las partículas de otros compuestos químicos (por ejemplo, derivados de galio, fósforo, aluminio) se introducen en su estructura en la etapa de producción. Este proceso se llama dopaje y provoca un exceso o deficiencia de electrones en relación con el nivel de conductividad (en pocas palabras: hay demasiados o muy pocos electrones para que el material conduzca libremente la electricidad). Así es como obtenemos, respectivamente, semiconductores de tipo n (a partir de una carga negativa causada por electrones adicionales) y de tipo p (carga positiva, escasez de electrones que provoca la formación de los llamados agujeros). Combinando dos o más elementos hechos de esta manera, se obtienen conectores (p.ej. el conector p-n).

Dependiendo de la configuración de los semiconductores que componen el conector, éste puede tener diferentes propiedades. En el caso de un diodo semiconductor ordinario, solo conducirá la corriente en una dirección. En el caso de los transistores bipolares entre semiconductores dopados (colector y emisor) se coloca una capa ligeramente dopada de diferente tipo, resultando dos uniones (n-p-n o p-n-p) cuya conductividad depende de los voltajes que se dan entre los pines.

En el caso de los transistores unipolares (FET del inglés: field-effect transistor) el flujo de electrones ocurre entre los electrodos de drenaje y fuente hechos de semiconductores. La corriente se controla cambiando el voltaje de la puerta de la fuente (el tercer electrodo). Cuando se aplica un voltaje, aparece un campo eléctrico en el material colocado entre el drenaje y la fuente, creando un área llamada canal, que permite que fluya la corriente. En reposo, el canal es la región n o p (según el tipo de transistor), siempre opuesta a la fuente y al drenaje, es decir, no conductora. Su resistencia alcanza los megaohmios.

El tipo más común de FET son los transistores, en los que la puerta está aislada de otras salidas (no fluye corriente a través de ella). Dichos productos incluyen componentes tipo MOSFET (metal-oxide-semiconductor). Deben su popularidad tanto a la velocidad de operación como al tamaño microscópico. La tecnología de emparejarlos para crear puertas lógicas se llama CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) y es la base de la electrónica digital (incluida la producción de circuitos integrados, memoria y microprocesadores).

Estos son los conceptos básicos que se pueden utilizar para describir la mayoría de los productos disponibles en la categoría de semiconductores. Ahora veamos la división de artículos según sus funciones y características.

¿Qué productos son semiconductores?

Lo que entendemos por electrónica a menudo significa simplemente: circuitos eléctricos construidos con semiconductores. No es de extrañar que sea uno de los departamentos más extensos del catálogo de TME y, al mismo tiempo, una gran rama de la industria. Echemos un vistazo rápido a este surtido, detallando sus subgrupos más importantes.

Diodos, puentes rectificadores y componentes relacionados

El primer grupo básico son diodos de varios tipos. Sobre todo universales y rectificadores, es decir, conductor en una sola dirección. Su aplicación frecuente, en el sistema de puentes, es la conversión de corriente alterna (procedente directamente de la red eléctrica o que aparece en el devanado secundario del transformador) en corriente continua, que puede utilizarse para alimentar circuitos electrónicos o ser procesado adicionalmente en, por ejemplo, circuitos por impulso. Por supuesto, los diodos también realizan otras funciones, como proteger los controladores de motores contra daños, trabajar en sistemas de conversión de frecuencia, etc. Este grupo de artículos también incluye elementos de Zener, para la regulación de voltaje, Schottky, módulos de diodos, así como productos relacionados como tiristores, diacs o triacs, permitiendo controlar líneas con voltaje relativamente alto.

Transistores

Ya hemos mencionado los transistores – el componente electrónico básico todavía se usa comúnmente para amplificar y controlar señales, crear fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de voltaje, sistemas de comunicación (alámbricos y de radio). El catálogo de TME incluye elementos bipolares y unipolares, circuitos Darlington (con mucha mayor amplificación), así como módulos y elementos IGBT. Este grupo también incluye componentes de potencia fabricados en tecnología de carburo de silicio (SiC), lo que permite la construcción de componentes resistentes térmicamente y resistentes a altas corrientes.

Circuitos integrados

Los circuitos integrados actualmente forman parte del campo más importante de la electrónica. En busca de la miniaturación y eficiencia energética, los fabricantes buscan circuitos integrados en carcasas estandarizadas. Su producción en masa permite reducir significativamente los precios de los dispositivos electrónicos, por lo que la mayoría de los componentes típicos están disponibles en esta forma, por ejemplo, amplificadores operacionales o circuitos lógicos (compuertas, comparadores, inversores, etc.). Los grupos más numerosos aquí representados son varios tipos de conductores (de motor, PWM, MOSFET/IGBT, LED) y transformadores A/D i D/A (es decir, DAC), permitiendo una fácil conexión de la electrónica digital con componentes analógicos como sensores, micrófonos o altavoces. Aquí puede encontrar estabilizadores de tensión en miniatura (ajustables y no regulados), así como una serie de productos dedicados a aplicaciones de audio, radio y televisión etc.

Microcontroladores

El campo dominante de la electrónica, es decir, la electrónica digital, está asociado al acceso común a sistemas que permiten el procesamiento de información almacenada en forma de señales lógicas. Estos incluyen elementos que pueden realizar una serie de funciones (dependiendo del programa cargado). Aquí, ofrecemos soluciones de los principales fabricantes del mundo (por ejemplo, Microchip), destinadas a la construcción y producción no solo de dispositivos complejos que procesan grandes cantidades de datos, sino también circuitos en miniatura, circuitos móviles, alimentados por batería, etc.

Los sistemas comúnmente utilizados incluyen: microcontroladores AVR, PIC o NXT, con arquitectura de 8-bits y 32-bits, e incluso ARM, permitiendo la construcción de ordenadores altamente miniaturizados y soluciones IoT autónomas (Internet of Things). Su gran ventaja es la integración en una carcasa: memoria operativa/no volátil, unidad de cálculo, así como numerosos periféricos (convertidores, comparadores, generadores PWM, interfaces de comunicación). De esta forma, los diseñadores reciben un sistema de microprocesador listo para usar, gracias al cual sus esfuerzos pueden enfocarse en diseñar el dispositivo de destino. Es relativamente fácil de programar porque hay una serie de entornos de desarrollo fáciles de usar (IDE) disponibles en el mercado, en su mayoría basados ​​en lenguajes relacionados con C y desarrollados por los propios fabricantes. La conexión con otros sistemas (por ejemplo, controladores o sensores) se realiza mediante bibliotecas dedicadas. Esto permite no solo acortar el tiempo de desarrollo de nuevos productos, sino que también facilita su adaptación a los estándares internacionales (p.ej. USB, WiFi, Bluetooth, SD), traduciéndose en comodidad de uso y satisfacción del cliente.

En una sección separada del catálogo están los programadores y debuggers para microcontroladores. Estas son soluciones originales de los fabricantes, así como una oferta de dispositivos de otros proveedores.

Memorias

Los semiconductores también son diferentes tipos de memoria: operativa (SRAM, DRAM etc.) y no volátil (EEPROM, FLASH etc.). Están disponibles en varias capacidades, tamaños, equipados con interfaces paralelo y serie. Permitirán la construcción de dispositivos que agreguen información y almacenen datos (no solo información sobre configuraciones, sino también registros de actividad completos o, por ejemplo, imágenes de cámaras).

Módulos de comunicación

El siguiente apartado de la categoría de semiconductores son los módulos de comunicación, que permiten la transmisión bidireccional de datos en diferentes estándares. Son un método conveniente para conectar circuitos controlados por un microcontrolador con redes inalámbricas (WiFi/GPRS/HSPA/LTE), así como otros dispositivos, por ejemplo, usando tecnologías Bluetooth o ZigBee. También les pertenecen los sistemas LoRa (long range) que se utilizan para construir redes extensas que cubren grandes espacios, así como receptores de señales de geolocalización (por ejemplo, GPS, Galileo) y elementos adaptados para soportar RFID (sistemas de comunicación de proximidad, como identificadores). Los módulos de comunicación más complejos se basan en microcontroladores, que (junto con los periféricos y elementos externos presentes en la PCB) pueden actuar como un sistema de control independiente de dispositivos complejos. Son programables y adecuados para la integración en sistemas más grandes.

Conjuntos de arranque

Los conjuntos de arranque son módulos dedicados a sistemas específicos (generalmente microcontroladores) que facilitan el aprendizaje y la creación de prototipos. Contienen todos los componentes necesarios para el funcionamiento de un elemento determinado (fuente de alimentación, condensadores de desacoplamiento, a menudo también conectores USB, LAN, etc.), por lo que el constructor puede centrarse en la programación y las pruebas. En esta rama también encontramos productos populares como Arduino o ESP32, es decir, soluciones perfectamente descritas, de uso gratuito y muy flexibles. Se pueden adaptar a numerosas aplicaciones – desde proyectos de aficionados hasta controladores industriales profesionales.

Hardware de semiconductores

También vale la pena señalar que el grupo de semiconductores incluye hardware y accesorios, que los incluyen radiadores (un elemento esencial de la termorregulación de los componentes de alta potencia), bases para montar los circuitos en la PCB, bases de prueba (utilizadas, entre otros, en programadores), y también en módulos Peltier.

Productos: 265 829

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
CL05M6F | Diodo: CRD; diodo individual; SOD123F; 0,7W; 2÷190V; 4,5÷6,7mA
Diodo: CRD; diodo individual; SOD123F; 0,7W; 2÷190V; 4,5÷6,7mA
Denominación de fabricante: CL05M6F
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 45000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 45000 und - 0.07 USD
15655 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
BC847BPN,115 | Transistor: NPN / PNP; bipolar; par complementario; 45V; 0,1A
Transistor: NPN / PNP; bipolar; par complementario; 45V; 0,1A
Denominación de fabricante: BC847BPN,115
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USD
279597 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1N4007 | Diodo: rectificador; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ammo Pack
Diodo: rectificador; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ammo Pack
Denominación de fabricante: 1N4007
El productor: DC COMPONENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 45000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 45000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 90000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 90000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 180000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 180000 und - 0.01 USD
1066474 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SKCH 28/12 07191240 | Puente rectificador: semi controlado; Urmax: 1,2kV; If: 28A
Puente rectificador: semi controlado; Urmax: 1,2kV; If: 28A
Denominación de fabricante: SKCH 28/12 07191240
El productor: SEMIKRON DANFOSS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 34.30 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 41.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 33.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 40.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9 und - 29.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9 und - 36.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 18 und - 26.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 18 und - 32.52 USD
81 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
P6KE200A | Diodo: TVS; 600W; 200V; unidireccional; ±5%; DO15; P6KE; Ammo Pack
Diodo: TVS; 600W; 200V; unidireccional; ±5%; DO15; P6KE; Ammo Pack
Denominación de fabricante: P6KE200A
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.09 USD
47059 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
USBLC6-2SC6 | Diodo: TVS rejilla; 6V; bidireccional; ESD; SOT23-6; Ch: 2
Diodo: TVS rejilla; 6V; bidireccional; ESD; SOT23-6; Ch: 2
Denominación de fabricante: USBLC6-2SC6
El productor: STMicroelectronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.55 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.10 USD
96295 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SKKD 100/16 07897171 | Módulo: diodos; doble serial; 1,6kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10; 175A
Módulo: diodos; doble serial; 1,6kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10; 175A
Denominación de fabricante: SKKD 100/16 07897171
El productor: SEMIKRON DANFOSS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 35.99 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 43.55 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 32.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 39.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 30.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 36.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12 und - 28.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12 und - 34.84 USD
369 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
AO3401A | Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -4A; 1,4W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -4A; 1,4W; SOT23
Denominación de fabricante: AO3401A
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.10 USD
23379 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
ESP32-WROOM-32E-N4 | Módulo: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x25,5x3,1mm
Módulo: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x25,5x3,1mm
Denominación de fabricante: ESP32-WROOM-32E-N4
El productor: ESPRESSIF
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 4.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 5.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 4.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 5.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 4.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 5.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 3.86 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 4.66 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 3.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 4.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 3.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 3.65 USD
Precio neto para cantidades a partir de 650 und - 2.67 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 650 und - 3.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1300 und - 2.57 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1300 und - 3.10 USD
10867 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
DB3 | Diac; 2A; DO35; 28÷36V; Ammo Pack
Diac; 2A; DO35; 28÷36V; Ammo Pack
Denominación de fabricante: DB3
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 35000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 35000 und - 0.02 USD
27256 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
CAT28LV65H13I-25 | IC: memoria EEPROM; paralelo; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 3÷3,6V; SMD
IC: memoria EEPROM; paralelo; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 3÷3,6V; SMD
Denominación de fabricante: CAT28LV65H13I-25
Información importante: producto no reembolsable
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 1.62 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 1.96 USD
34 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
El producto está disponible hasta fin de existencias
L7805CV | IC: estabilizador de tensión; Lineal,no regulable; 5V; 1,5A; THT
IC: estabilizador de tensión; Lineal,no regulable; 5V; 1,5A; THT
Denominación de fabricante: L7805CV
El productor: STMicroelectronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.53 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.64 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.57 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.39 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.26 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.23 USD
60949 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SKKH 106/16 E 07898121 | Módulo: tiristores-diodos; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Igt: 150mA
Módulo: tiristores-diodos; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Igt: 150mA
Denominación de fabricante: SKKH 106/16 E 07898121
El productor: SEMIKRON DANFOSS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 33.97 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 41.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 30.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 36.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 27.78 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 33.61 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12 und - 26.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12 und - 32.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 48 und - 25.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 48 und - 30.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 120 und - 24.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 120 und - 29.40 USD
65 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
SKKT 106/16 E 07897501 | Módulo: tiristores; doble serial; 1,6kV; 106A; Ifmax: 180A; A46
Módulo: tiristores; doble serial; 1,6kV; 106A; Ifmax: 180A; A46
Denominación de fabricante: SKKT 106/16 E 07897501
El productor: SEMIKRON DANFOSS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 39.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 47.49 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 34.53 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 41.78 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 31.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 37.69 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12 und - 26.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12 und - 31.57 USD
Precio neto para cantidades a partir de 48 und - 25.42 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 48 und - 30.75 USD
56 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PG164150 | Programador: microcontroladores; AVR,dsPIC,PIC,SAM MCU,SAM MPU
Programador: microcontroladores; AVR,dsPIC,PIC,SAM MCU,SAM MPU
Denominación de fabricante: PG164150
El productor: MICROCHIP TECHNOLOGY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 79.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 95.77 USD
227 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
FM24CL16B-GTR | IC: memoria FRAM; 16kbFRAM; I2C; 2kx8bit; 2,7÷3,65VDC; 1MHz; SO8
IC: memoria FRAM; 16kbFRAM; I2C; 2kx8bit; 2,7÷3,65VDC; 1MHz; SO8
Denominación de fabricante: FM24CL16B-GTR
El productor: INFINEON TECHNOLOGIES
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.68 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 1.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 1.56 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 1.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 1.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 1.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 1.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 1.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 1.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 1.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 1.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12500 und - 1.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12500 und - 1.27 USD
2501 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NE555P | IC: circuito periférico; astable,monoestable,Reloj RC; 500kHz
IC: circuito periférico; astable,monoestable,Reloj RC; 500kHz
Denominación de fabricante: NE555P
El productor: TEXAS INSTRUMENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.55 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.42 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.30 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.29 USD
5495 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
TBR3516 | Puente rectificador: trifásico; Urmax: 1,6kV; If: 35A; Ifsm: 400A
Puente rectificador: trifásico; Urmax: 1,6kV; If: 35A; Ifsm: 400A
Denominación de fabricante: TBR3516
El productor: DC COMPONENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 3.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 4.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 2.91 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 3.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 2.61 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 3.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 2.30 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 2.79 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 2.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 2.51 USD
1664 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
MMTL431AR | IC: fuente de tensión de referencia; 2,495V; ±0,5%; SOT23; 100mA
IC: fuente de tensión de referencia; 2,495V; ±0,5%; SOT23; 100mA
Denominación de fabricante: MMTL431AR
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.04 USD
95290 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PESD5Z5.0,115 | Diodo: TVS; ESD; 180W; 6,2V; 10A; unidireccional; SOD523
Diodo: TVS; ESD; 180W; 6,2V; 10A; unidireccional; SOD523
Denominación de fabricante: PESD5Z5.0,115
El productor: NEXPERIA
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.05 USD
141136 en stock en TME