+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 08-11-2023 🕒 10 lectura min
La alta calidad y precisión de los productos PROXXON son bien conocidas no sólo por los entusiastas, los aficionados al bricolaje y los maquetistas, sino también por muchos profesionales. ¡Ahora los productos de esta marca están disponibles en el catálogo de TME!
La marca PROXXON es una empresa alemana especializada en la producción de herramientas manuales, herramientas eléctricas, máquinas de carpintería y accesorios para talleres y modelismo. PROXXON es conocido por sus productos de alta calidad, precisión de mano de obra y soluciones innovadoras que han contribuido a ganar reconocimiento tanto entre profesionales como entre aficionados.
Dado que algunas personas pueden conocer a PROXXON sólo como proveedor de herramientas eléctricas, a continuación presentamos una descripción general de la gama completa de la empresa, incluidos todos los grupos de productos.
En este artículo cubrimos tres temas:
Cabe destacar desde el principio que, si bien todos los productos PROXXON se caracterizan por la precisión de su mano de obra, no todos están destinados a trabajos de precisión (en sentido estricto). Por ejemplo, el surtido del proveedor incluye un gran grupo de llaves de vaso, herramientas típicas para trabajos en automóviles o máquinas. Están disponibles en versiones con montaje de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada. Este es uno de los grupos de productos más grandes del proveedor: incluye no solo llaves ergonómicas equipadas con trinquetes densos (que aceleran el trabajo en espacios estrechos), sino también una serie de llaves de vaso: llave de vaso, Allen, de 12 puntas, así como con puntas Phillips, Torx® o Pozidriv, e incluso las especializadas para accionar bujías. Una amplia selección similar se puede encontrar en el departamento de llaves de boca. Aquí puede adquirir artículos de la serie SlimLine (llaves de boca resistentes, sólidas y de perfil estrecho, también disponibles en juegos y versiones angulares) y Speeder/MicroSpeeder, que incluye llaves de boca plana, universales. Productos con un mecanismo de bloqueo de paso fino (por ejemplo, 72 dientes por revolución).
Los destornilladores PROXXON incluyen, sobre todo, herramientas dinamométricas que permiten reparar y mantener dispositivos de precisión sin riesgo de dañar componentes mecánicos delicados. Además de estos dispositivos especializados, el surtido del proveedor también incluye destornilladores "ordinarios" (variantes de puntas planas, Phillips, hexagonales, etc.) y modelos para trabajos eléctricos (conectados a un probador o adaptado para trabajos con tensiones hasta 1000V AC).
La categoría de herramientas manuales también incluye uno de los productos estrella de la marca, es decir, los tornillos de banco. Se caracterizan no sólo por la precisión, sino también por la diversidad: los clientes pueden elegir entre modelos de máquina y de cerrajería, fijados permanentemente a la mesa de trabajo con tornillos o una abrazadera en el borde de la mesa. También hay disponibles dispositivos montados en una rótula, que permiten una orientación libre y óptima del objeto procesado. Los vicios del proveedor cumplirán con las expectativas no sólo de los modelistas, sino también de los joyeros, los trabajadores de la electrónica, los metalúrgicos y muchas otras profesiones.
La oferta de herramientas eléctricas PROXXON es tan amplia que aquí nos centraremos en una descripción general de la gama. Estos son productos ampliamente reconocibles y se describen en detalle en la documentación del fabricante (disponible para descargar desde tme.eu).
En primer lugar, debemos mencionar los taladros en miniatura (a veces llamados mini amoladoras). Alimentación por red mediante un convertidor dedicado. Tienen ajuste de velocidad que va desde 5000RPM hasta 20000RPM. Se trata de herramientas ligeras, en algunos casos incluso compactas (con las dimensiones de un soldador), equipadas con cables flexibles, lo que garantiza una excelente ergonomía de trabajo, en cuyo nombre no se reduce la durabilidad del dispositivo sacrificado.
Muchas de las herramientas eléctricas de PROXXON, también en versión de mesa, son de tamaño pequeño porque están diseñadas para realizar tareas de precisión. Aunque cabe destacar que esto no es una regla: los tornos y taladros del fabricante están disponibles en variantes "de tamaño completo" y pueden utilizarse con éxito para trabajos típicos de taller (no menos precisos, pero a mayor escala). Además, la oferta de TME incluye, por ejemplo, sierras de calar, pulidoras y rectificadoras adaptadas principalmente a las necesidades de modelistas, creadores de prototipos (incluidos dispositivos electrónicos, por ejemplo, IoT) y fábricas que producen elementos mecánicos especializados. La oferta de PROXXON también se dirige a carpinteros, cerrajeros e incluso grabadores.
Cabe señalar también que la categoría de herramientas eléctricas incluye dispositivos como máquinas ranuradoras, bombas de aceite y cortadoras de poliestireno, es decir, dispositivos con una especialización muy estricta. Además: muchos de los productos aquí mencionados se suministran completos con prácticos estuches protectores/de transporte fabricados en plástico resistente. Los sets también incluyen accesorios regulatorios básicos y fuentes de alimentación (AC/DC, 12V DC) equipadas con un conector característico utilizado por el proveedor. Las fuentes de alimentación de repuesto se pueden comprar en la categoría de accesorios a continuación.
Los accesorios originales para herramientas eléctricas de la marca PROXXON se pueden dividir en productos complementarios y consumibles. El primero es la instrumentación, que incluye fuentes de alimentación (de red) o interruptores de pedal, pero también equipos mecánicos adicionales, como mesas de coordinación, portabrocas, soportes, abrazaderas, algunos destinados a su uso con modelos de dispositivos específicos, pero en muchos casos universales (dentro de la oferta del fabricante).
Los consumibles de PROXXON incluyen una amplia gama de cepillos, cortadores (incluidos cortadores de diamante para vidrio y cerámica), piedras de amolar y discos especializados (corte, esmerilado, pulido). Se trata de elementos para diversos fines, algunos especializados para procesar metales duros, aluminio, oro, plásticos. La mayoría de estos productos están montados sobre pasadores con un diámetro de 2,35 mm, por lo que pueden usarse con herramientas eléctricas de otras marcas populares.
Accesorios para herramientas eléctricas