+1 300 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 16-12-2025 🕒 5 lectura min
Lámpara táctil sin contacto es un proyecto divertido y práctico que permite controlar la luz simplemente agitando la mano - ¡sin interruptores ni botones!
Usando el conjunto Arduino Plug and Make Kit, aprenderás cómo utilizar un sensor de distancia para detectar el movimiento y ajustar el brillo de una lámpara LED. Este proyecto es ideal para principiantes y demuestra el poder de la tecnología sin contacto en aplicaciones cotidianas.
Para este proyecto, utilizarás componentes del conjunto Arduino Plug and Make Kit:
Estos componentes te permitirán construir un sistema de iluminación moderno y sin contacto que responde a los gestos de la mano.
El sensor de distancia Modduino mide constantemente qué tan lejos está la mano de la lámpara.
Cuando acercas la mano, el sensor detecta el cambio de distancia y envía esos datos al Arduino UNO R4 WiFi. Arduino procesa esta información y ajusta el brillo de los píxeles Modulino.
Si la mano está muy cerca, la lámpara se vuelve más brillante. Si alejas la mano, el brillo disminuirá gradualmente.
Además, es posible programar la lámpara para que se encienda o apague cuando la mano se mantiene en una posición determinada por un momento. Esto permite un control fluido y sin contacto, haciendo que sea una solución de iluminación intuitiva y práctica.
Conectar los componentes de la lámpara sin contacto es sencillo, gracias al diseño plug-and-play del conjunto Arduino Plug and Make Kit.
Comienza conectando el sensor de distancia Modulino al Arduino UNO R4 WiFi.
Este sensor tiene un puerto designado que se conecta directamente a la placa, eliminando la necesidad de cableado complejo.
Luego, conecta los Modulino Pixels, que actúan como la lámpara. Estos LEDs RGB también cuentan con un conector compatible que se puede conectar fácilmente al Arduino.
Cuando todos los componentes estén en su lugar, conecta la alimentación del Arduino por USB y estarás listo para subir el código.
Dado que el conjunto utiliza componentes modulares, no es necesario usar resistencias adicionales ni soldar. Todos los elementos encajan, lo que hace que este proyecto sea ideal para usuarios principiantes.
Aquí está el enlace a la guía detallada:
https://courses.arduino.cc/plugandmake/lessons/project-touchless-lamp/
Después de configurarlo, se puede observar que la lámpara brillará más cuanto más lejos esté tu mano de la lámpara.
Cuanto más cerca esté la mano de los LED, menos brillo tendrá.
Este proyecto muestra cómo construir una lámpara sin contacto usando el conjunto Arduino Plug and Make Kit. Gracias al uso del sensor de distancia, la lámpara puede detectar movimientos de la mano y ajustar el brillo sin contacto físico.
Es un proyecto simple y útil que introduce interacciones basadas en sensores Arduino. Puede mejorarse agregando efectos de color, patrones basados en gestos o incluso control por voz.
Es un excelente punto de partida para aprender y experimentar con la tecnología sin contacto.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.300.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.