+1 300 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Capacidad eléctrica es una magnitud física que describe la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica bajo la influencia de una tensión aplicada. En electrotecnia y electrónica, este término se refiere principalmente a la propiedad de los condensadores, que almacenan energía en un campo eléctrico formado entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. La capacidad indica cuántas unidades de carga pueden acumularse en las placas del condensador por cada voltio de diferencia de potencial entre ellas, y se expresa en faradios (F).
Desde un punto de vista matemático, la capacidad (C) se define como la relación entre la carga eléctrica (Q) y la tensión (U), lo que implica que una mayor capacidad permite almacenar más carga a un mismo nivel de tensión. En la práctica, también se utilizan submúltiplos como microfaradios, nanofaradios y picofaradios, ya que un faradio es una unidad muy grande en relación con las aplicaciones electrónicas habituales. El valor de la capacidad depende de la geometría de los conductores, del tipo y grosor del dieléctrico, y de las propiedades de los materiales.
La capacidad desempeña un papel esencial en el funcionamiento de filtros, osciladores, convertidores de tensión, memorias electrónicas, sistemas de transmisión de señales y circuitos de protección contra sobretensiones. En circuitos de corriente alterna, influye en la reactancia capacitiva, es decir, en la propiedad de oponerse a los cambios de tensión, lo cual se utiliza para ajustar características de frecuencia y fase de las señales. El fenómeno de capacidad también se presenta entre cualquier par de conductores separados por un dieléctrico, por lo que es relevante en el análisis de parámetros parásitos de los circuitos electrónicos, que pueden afectar a su correcto funcionamiento.
En un contexto físico más amplio, la capacidad eléctrica también puede referirse a conductores individuales respecto al entorno, así como a sistemas distribuidos donde el potencial y el campo eléctrico tienen una distribución espacial compleja. Comprender con precisión el concepto de capacidad es clave tanto para el diseño de circuitos electrónicos como para el análisis de fenómenos electromagnéticos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.300.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.