Estás navegando en la página web para clientes de: España. Según los datos de ubicación, la versión sugerida de la página para usted es Estados Unidos / US

+1 300 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Infrarrojos - definición

Infrarrojo (IR, Infrared) es el rango de radiación electromagnética más allá del extremo rojo de la luz visible, en la gama de longitudes de onda de unos 780 nanómetros a 1 milímetro. Aunque invisibles para el ojo humano, los infrarrojos se perciben como calor porque muchos objetos que emiten radiación IR son cuerpos con temperaturas superiores a cero absoluto. Este fenómeno se debe a las vibraciones de partículas y a la emisión térmica, lo que convierte a los infrarrojos en un importante campo de investigación en física, ingeniería y tecnología de sensores.

El espectro infrarrojo se divide en varias subbandas, como el infrarrojo cercano (NIR), el infrarrojo medio (MIR) y el infrarrojo lejano (FIR), cada una de las cuales tiene aplicaciones en distintos campos de la tecnología. El infrarrojo cercano se utiliza sobre todo para la transmisión de datos en sistemas inalámbricos sencillos, como mandos a distancia o interfaces ópticas, en los que se emplean pequeños diodos transmisores y fotodetectores . En el infrarrojo medio y lejano predominan las aplicaciones relacionadas con la imagen térmica, la espectroscopia y el diagnóstico de materiales.

Las tecnologías IR se utilizan en sistemas de vigilancia, sensores de movimiento, comunicaciones ópticas, medicina, automatización de edificios e industria. Un aspecto técnico importante es que la radiación infrarroja puede penetrar en algunos materiales inaccesibles a la luz visible, pero al mismo tiempo es fuertemente absorbida por el agua y el vapor de agua atmosférico, lo que limita su alcance en entornos abiertos.

Los fenómenos infrarrojos incluyen la emisión, la absorción , la reflexión y la transmisión de ondas electromagnéticas en este rango, que se utiliza en el diseño de ópticas, filtros espectrales, detectores y fuentes de radiación. Los sensores IR pueden ser no refrigerados (por ejemplo, bolométricos) o refrigerados criogénicamente, en función de los requisitos de sensibilidad y rango de detección. Debido a su capacidad para detectar energía térmica, el IR es también la base de los sistemas de imágenes térmicas y de las tecnologías de detección de presencia.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.300.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN