+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Potenciómetro es una resistencia ajustable de tres terminales cuyo valor de resistencia puede ajustarse cambiando la posición del contacto móvil respecto al elemento resistivo. Su función principal es el control preciso de la tensión o la corriente en sistemas eléctricos y electrónicos, por lo que es un componente clave en los sistemas de control, regulación y medición.
El diseño del potenciómetro incluye una vía resistiva estacionaria fabricada con materiales de características eléctricas estables, como carbono, cermet, manganeso o polímeros conductores, y un deslizador móvil o giratorio que modifica el punto de división de la tensión. Las características de la resistencia pueden ser lineales, en las que el cambio en el valor de la resistencia se produce en proporción al movimiento del deslizador, o logarítmicas, utilizadas en aplicaciones de audio en las que el control de ganancia debe ajustarse para adaptarse a la percepción auditiva humana.
El funcionamiento del potenciómetro se basa en el principio del divisor de tensión , en el que la tensión de entrada se divide en dos partes en función de la posición actual del contacto móvil. De este modo, permite ajustar suavemente parámetros eléctricos como el volumen en sistemas acústicos, la frecuencia en generadores de señales o la velocidad en controladores de motores eléctricos.
Dependiendo del diseño, los potenciómetros pueden ser rotativos, en los que el ajuste se realiza girando el eje, o de tipo deslizante, en los que el cambio de resistencia se realiza moviendo linealmente el contacto. Para aplicaciones de alta precisión, se utilizan potenciómetros multivuelta, que permiten un ajuste más preciso del valor de la resistencia. Los sistemas digitales utilizan potenciómetros electrónicos, en los que el cambio de resistencia se realiza mediante conjuntos de resistencias conmutadas controladas por señales binarias.
La durabilidad y precisión de un potenciómetro dependen de la calidad del material de la vía resistiva y de la mecánica del contacto móvil, y el desgaste puede provocar un efecto de "sacudida" resultante de un contacto eléctrico inestable. Los sistemas que requieren fiabilidad utilizan potenciómetros sin contacto, como los codificadores ópticos o magnetorresistivos, que eliminan el problema del desgaste mecánico y aumentan la vida útil del dispositivo.
En los sistemas de automatización industrial, los potenciómetros actúan como sensores de posición angular y lineal, trabajando conjuntamente con sistemas de microprocesadores y convertidores analógico-digitales para permitir el ajuste dinámico de los parámetros de control. En tecnología de audio e instrumentos musicales, se utilizan en sistemas de ecualización de audio y equilibrado de señales, y en sistemas de iluminación permiten regular la intensidad luminosa de forma continua.
](/es/news/library-articles/page/61908/) La integración de los potenciómetros en los sistemas electrónicos modernos incluye el uso de circuitos de compensación de temperatura, la miniaturización en sistemas MEMS y la implementación de la tecnología táctil en paneles de control, que permite el ajuste intuitivo de parámetros en interfaces de usuario [.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.