+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Transición De Fase es un proceso físico en el que una sustancia cambia de una fase de su estado agregado a otra, con cambios en sus propiedades estructurales, energéticas y, a menudo, macroscópicas, sin un cambio en su composición química. Las transformaciones de fase típicas incluyen transiciones entre estados sólido, líquido y gaseoso, como fusión, solidificación, evaporación, condensación y sublimación y resublimación.
A nivel microscópico, la transformación de fase implica cambios en el orden de las moléculas, átomos o iones de una sustancia, lo que conduce a una reorganización de las fuerzas intermoleculares y a un cambio en los parámetros del sistema, como la densidad, la viscosidad o la conductividad térmica o eléctrica. Este proceso está estrechamente relacionado con el intercambio de energía en forma de calor de transformación de fase, que en las transformaciones clásicas del primer tipo tiene lugar a temperatura constante.
En termodinámica, las transformaciones de fase se describen mediante funciones de estado como la energía libre, entropía o entalpía, y su curso se representa mediante diagramas de fase. En muchas aplicaciones técnicas, como la metalurgia, la criogenia, la tecnología de materiales o la ingeniería química, el control de las transformaciones de fase permite modelar las propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas de los materiales.
Las transformaciones de fase también pueden producirse en sistemas más complejos que implican cambios en la estructura cristalina (transformaciones alotrópicas), transiciones superconductoras, cambios en los estados magnéticos o transformaciones en sistemas de materia blanda como coloides y polímeros. En estos casos, la descripción requiere la aplicación de las herramientas de la física estadística y la teoría de sistemas complejos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.