+1 300 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El punto de ebullición es el límite en el que la presión de vapor de un líquido saturado se iguala a la presión atmosférica externa u otra presión ambiente aplicada, lo que da lugar a una rápida transición de fase de líquido a gas en todo el volumen del líquido, y no sólo en la superficie. Este proceso implica superar las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido y proporcionar la cantidad necesaria de energía térmica para romper las moléculas y transformarlas en vapor.
La dependencia del punto de ebullición de la presión externa no es lineal y se describe, entre otras cosas, mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron. Una disminución de la presión atmosférica provoca una reducción del punto de ebullición, que se utiliza, entre otras cosas, en las técnicas de destilación al vacío, mientras que un aumento de la presión, por ejemplo en autoclaves, eleva esta temperatura, permitiendo una ebullición por encima de los 100°C estándar para el agua en condiciones normales.
En el contexto de la ingeniería de materiales y de la termodinámica , el punto de ebullición es un parámetro importante para caracterizar sustancias, especialmente en procesos tecnológicos como la evaporación, la condensación, la separación térmica y el diseño de sistemas de refrigeración y de transferencia de calor , en los que la estabilidad térmica del fluido de trabajo desempeña un papel fundamental.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.300.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.