+1 300 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El voltio-amperio (VA) es una unidad de potencia aparente utilizada en ingeniería eléctrica, especialmente en circuitos de corriente alterna (CA) . Es el producto de los valores eficaces de la tensión (expresada en voltios ) y la corriente (expresada en amperios) en una carga o aparato determinado. A diferencia de vatios (W), que se refieren a la potencia activa - convertida realmente en trabajo útil - el voltio-amperio tiene en cuenta la potencia total suministrada al sistema, independientemente de la proporción de la misma que se utilice realmente.
En los circuitos de corriente alterna, debido al posible desfase entre la tensión y la corriente, la potencia total suministrada a la carga se divide en potencia activa (W), potencia reactiva (var) y potencia aparente (VA). El voltio-amperio describe con precisión esta última y permite determinar las necesidades máximas del aparato con respecto a la fuente de alimentación, independientemente del factor de potencia (cos φ). Esto es especialmente importante en el diseño de Fuentes de alimentación, transformadores, generadores y sistemas SAI, que deben ser capaces de manejar toda la carga aparente.
El valor de potencia aparente no se convierte directamente en calor, luz o movimiento, pero influye en la carga de los componentes del sistema de alimentación. Por ello, los voltios-amperios se utilizan como parámetros de clasificación que determinan la capacidad de transmisión y diseño de los equipos eléctricos. En los sistemas monofásicos, la potencia aparente se expresa mediante la fórmula S = U × I, mientras que en los sistemas trifásicos - S = √3 × U × I, siendo U e I los valores eficaces de la tensión entre fases y de la corriente de línea.
A pesar de su similitud con el vatio, la unidad VA indica claramente una diferencia en la naturaleza de la carga, especialmente cuando hay elementos inductivos o capacitivos que no consumen energía pero afectan al flujo total de potencia en la red. En la práctica de la ingeniería, la distinción entre VA y W es crucial para la correcta selección y funcionamiento de los equipos en instalaciones de CA.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.300.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.