Estás navegando en la página web para clientes de: España. Según los datos de ubicación, la versión sugerida de la página para usted es Estados Unidos / US

+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Resistencia eléctrica (resistencia) – fórmula, unidades y cálculos

Fecha de publicación: 22-06-2022 Fecha de actualización: 10-04-2026 🕒 5 lectura min

banner

Corriente, voltaje y resistencia

Los conceptos básicos de la corriente eléctrica son: electrones, corriente y voltaje, y resistencia eléctrica, las cuatro cosas son interdependientes. Algunos materiales son conductores, lo que significa que cuando se les aplica energía, por ejemplo al conectar una batería, bajo la influencia del voltaje, los electrones fluirán en ellos, es decir, los electrones pasarán de un átomo a otro. Expresamos el voltaje en voltios (V). Cuanto mayor sea el voltaje, más electrones fluirán a través del conductor.

La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que fluyen a través del conductor. Expresamos esta cantidad en amperios (A). La corriente eléctrica se dirige desde el polo positivo al negativo de la batería. En la práctica, los electrones fluyen en dirección opuesta (del polo negativo al positivo), pero según la definición de corriente eléctrica, se dirige desde el polo positivo (+) al polo negativo (-).

El voltaje hace que los electrones se muevan, mientras que la resistencia eléctrica limita la intensidad de esta corriente. La resistencia eléctrica también llamada resistencia se expresa en ohmios (Ω).

Resistencia – unidades y fórmula para la resistencia eléctrica. ¿Cómo calcularlo?

Aunque un conductor es una sustancia con propiedades que favorecen el flujo de electricidad, sus átomos también inhiben en cierta medida el movimiento de cargas. Por tanto, la tensión aplicada en los extremos del cable provoca una corriente cuya intensidad está estrictamente definida y limitada. Depende no solo del voltaje, sino también de las dimensiones, el material y la temperatura del conductor. Los parámetros del conductor generalmente se consideran juntos como una cantidad, que se denomina resistencia, es decir, resistencia eléctrica, que se puede calcular utilizando la fórmula a continuación:

l simboliza la longitud del conductor, A es el área de su sección transversal y p es la resistividad del material conductor. Las propiedades eléctricas de materiales y sustancias, es decir, las características de los conductores y elementos conductores también dependen de la temperatura. Los valores de resistividad y resistencia generalmente se dan con la condición de que se relacionen con un valor de temperatura específico, y la mayoría de las veces es la temperatura ambiente. Si l se define en metros [m], y A en metros cuadrados [m2], la unidad de p es Ω   m.

Los cables de conexión deben tener la mejor conductividad, es decir, la menor resistencia posible. En los circuitos eléctricos y electrónicos, por otro lado, se utilizan muy a menudo elementos denominados resistencias o resistencias, cuya tarea es lograr una resistencia específica necesaria para el funcionamiento efectivo de un circuito determinado. Si nos falta una resistencia con un cierto valor, podemos intentar combinar aquellas con un valor diferente, pero en más. En el caso de una conexión en serie, el valor obtenido será simplemente la suma de los valores de resistencia de todas las resistencias conectadas, es decir, al conectar las resistencias en serie, aumentamos la resistencia del circuito. Para reducir la resistencia del sistema, las resistencias deben conectarse en paralelo.

Resistencias en el catálogo de TME

¿Para qué sirve la medición de la resistencia?

Las mediciones de resistencia a menudo se usan para probar la condición de un componente o circuito dado. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente, por lo que un valor de resistencia alto y anormal a veces es causado (entre otras cosas) por daños en los conductores debido a la corrosión o al desgaste. Además, todos los conductores emiten algo de calor, por lo que el sobrecalentamiento suele ser un problema de resistencia. Por otro lado, cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Las causas posibles incluyen: Daño a los aisladores debido al sobrecalentamiento o la humedad. Muchos componentes, como los elementos calefactores y las resistencias, tienen un valor de resistencia constante. Estos valores suelen estar impresos en la placa de identificación o se pueden encontrar en la documentación del componente. Si se da un rango de tolerancia, el valor de resistencia medido debe estar dentro de este rango. Una desviación significativa en la resistencia de los valores prescritos generalmente indica un problema.

La resistencia no se puede medir con un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, los ingenieros eléctricos involucrados en la búsqueda y eliminación de fallos a menudo calculan su valor después de las mediciones de voltaje y corriente, utilizando la ley de Ohm. La Ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos que dice que la corriente (I) a través de un conductor es proporcional al voltaje (U) aplicado a sus extremos. La fórmula de la ley de Ohm es:

En esta fórmula, la resistencia aparece debajo de la letra R. Si se desconoce la resistencia, la fórmula se puede convertir a:

¿Cómo medimos la resistencia con un medidor?

Antes de medir la resistencia, es necesario desconectar la alimentación del sistema. La batería del medidor proporciona un voltaje pequeño y suficiente necesario para la medición, mientras que la presencia de cualquier otro voltaje puede tener consecuencias desagradables, desde una lectura incorrecta hasta la destrucción del medidor. Además de quitar la batería o desconectar la fuente de alimentación, o quitar el cable de la toma en el caso de dispositivos que se alimentan de la red, también vale la pena verificar el voltaje de CC en los componentes que se planea medir, y descargue los capacitores electrolíticos, ya que pueden suministrar voltaje al área bajo prueba. Hay resistencias que se pueden medir con el componente conectado al sistema, pero en muchos casos esto no es posible porque otros componentes ofrecen un camino alternativo para la corriente e introducen un error de medición, resultando en un resultado inferior al normal. En muchos casos, será necesario desoldar un extremo del componente probado. Si un pie está conectado a tierra, el menos del medidor se puede conectar a tierra, que es una solución más fácil y conveniente. Si ningún pie está conectado a tierra, puede desoldar cualquiera. Ajuste el medidor a la resistencia (Ω). Si el indicador establece automáticamente el rango, no es necesario hacer nada más. Simplemente déjelo correr a través de los rangos y obtendrá el valor de resistencia. Si el medidor utilizado no tiene esta funcionalidad, comience en el rango más bajo y aumente hasta obtener una lectura.

Medidor de resistencia

La resistencia no tiene polaridad, por lo que puede aplicar las sondas a los pies de la forma que desee. Sin embargo, la polaridad es importante al comprobar la resistencia de un diodo u otro semiconductor. Luego tienes que cambiar los terminales para ver de qué lado la resistencia es menor. Un semiconductor conduce en un solo sentido, por lo que un elemento funcional debe mostrar un valor cercano al infinito en una dirección y casi cero en la otra. También se debe tener en cuenta que verificar la resistencia del semiconductor con un medidor universal no siempre da resultados predecibles, sucede, según el medidor, que el voltaje dado puede ser demasiado bajo para abrir la unión y conducir el flujo de corriente.

¿Te interesa la electrónica? Visita Tech Master Event

Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de la electrónica y creando tus primeros circuitos, Tech Master Event es el servicio que estás buscando. En la plataforma puedes publicar tus propios proyectos y buscar inspiración en los trabajos de otros usuarios.

Tech Master Event es también un espacio donde encontrarás muchas competiciones para jóvenes electrónicos de todo el mundo.

 

Visita Tech Master Event

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN