+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Radiometría - definición

Radiometría es una rama de la física que se ocupa de la medición de la radiación electromagnética en todo el espectro de longitudes de onda, independientemente de su interacción con el ojo humano. Su objetivo principal es cuantificar la energía de la radiación que llega a un punto del espacio o que es emitida por una fuente. La radiometría proporciona herramientas para describir fenómenos relacionados con la emisión, transmisión, reflexión y absorción de la radiación, analizando sus características energéticas con base en unidades del sistema internacional (SI).

A diferencia de la fotometría, que considera la sensibilidad del ojo humano a la luz visible, la radiometría trata todas las longitudes de onda por igual, incluyendo tanto radiación visible como infrarroja, ultravioleta, de radiofrecuencia o de rayos X. Entre las magnitudes físicas fundamentales se encuentran la potencia radiante (irradiancia), luminancia energética, intensidad radiante, distribución espectral y densidad de flujo de energía. Estas magnitudes permiten describir con precisión la cantidad de energía transmitida por unidad de tiempo, superficie, ángulo sólido o longitud de onda.

La radiación se mide con instrumentos llamados radiómetros, calibrados para bandas espectrales específicas y tipos concretos de radiación. Dependiendo de la aplicación, se utilizan métodos de detección por absorción, térmicos, fotónicos o bolométricos. La radiometría tiene aplicaciones en meteorología, astronomía, ingeniería óptica, telecomunicaciones, protección ambiental, diagnóstico médico y análisis de materiales. Es especialmente importante en el diseño de sistemas optoelectrónicos, fotovoltaicos, cámaras termográficas y monitoreo de fuentes de radiación electromagnética naturales o artificiales.

Desde el punto de vista metrológico, la radiometría exige una cuidadosa calibración de los detectores, la minimización de interferencias ambientales y la consideración de los parámetros geométricos del sistema de medición, lo que garantiza resultados fiables y repetibles para análisis científicos y control tecnológico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN