+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Capteurs photoélectr. pour l'impression

(423)

Les capteurs photoélectriques trouvent de nombreuses applications dans l’électronique moderne. On les trouve aussi bien dans les appareils grand public que dans les systèmes industriels complexes. Dans le cas des éléments « imprimables », on parle de produits semi-finis – ces composants peuvent être utilisés pour produire des capteurs professionnels précis mais leurs applications incluent également des circuits moins précis d’appareils électroménagers, de petits appareils électriques électroménagers ou même jouets.

Construction et types de capteurs photoélectriques

La photorésistance est l’un des éléments photoélectriques les plus simples mais la plupart des capteurs d’impression sont basés sur des structures semi-conductrices, c’est-à-dire des photodiodes et des phototransistors. Comme pour les autres capteurs photosensibles, la division générale des composants est liée à leur mode de fonctionnement.

Réfléchissant

Les capteurs réflectifs captent la lumière réfléchie par un objet dans leur « champ de vision ». Le rayonnement le plus couramment détecté est émis par la LED. La distance de fonctionnement d’un tel élément dépend de l’intensité lumineuse et de la sensibilité du capteur. Dans certains cas, la sensibilité peut être ajustée par des composants externes.

Paire émetteurs-récepteurs

Dans le cas de composants montés sur un PCB l’émetteur (LED) et le récepteur (par exemple un phototransistor) sont souvent placés dans un même boîtier, généralement à quelques millimètres l’un de l’autre. Le fonctionnement d’un tel composant consiste à détecter des interruptions du faisceau lumineux se produisant dans l’entrefer du capteur (elles peuvent être provoquées, par exemple, par un ruban perforé en mouvement).

Capteurs de mouvement

Les capteurs de mouvement détectent les changements d’intensité de la lumière atteignant l’élément photoélectrique (dans la plupart des cas, ils sont sensibles dans un large spectre de couleurs, de sorte que la source de rayonnement n’a pas besoin d’être sélectionnée avec précision). Ils sont souvent équipés d’une lentille laiteuse semi-sphérique dont la tâche est de collecter les rayons lumineux provenant de l’angle le plus large possible. Ces produits sont très souvent utilisés dans la fabrication d’interrupteurs automatiques ainsi que dans les systèmes anti-effraction, etc.

Applications des capteurs photoélectriques

Les capteurs montés sur circuit imprimé sont utilisés à deux fins: pour construire des capteurs précis et calibrés en usine (industriels ou automobiles) ; ou dans des circuits avec d’autres fonctionnalités, où la détection de la lumière est une méthode technologique, mais n’est pas directement liée à l’objectif du dispositif cible (un exemple peut être un codeur de vitesse du moteur, qui est discuté ci-dessous).

Détection d’objets

Dans l’automatisation industrielle la détection d’objets (par exemple, des objets sur la chaîne de production pour le comptage) est « un sens » très important utilisé par les contrôleurs de machine. L’une des méthodes d’enregistrement d’objets sont les capteurs photoélectriques (généralement réfléchissants).

Systèmes de sécurité et de protection

Comme déjà mentionné la détection de mouvement permet la construction de systèmes de sécurité fiables et sensibles. Et ici, nous pouvons mentionner au moins deux applications. Le premier concerne les systèmes anti-effraction. Parce que le détecteur de mouvement photoélectrique peut fonctionner sur la base de la lumière infrarouge, invisible à l’œil humain, il répond parfaitement aux besoins des dispositifs utilisés pour protéger les biens – fonctionnant généralement la nuit ou dans des pièces sombres. Une application similaire est l’utilisation de capteurs pour la protection de la santé des employés et des opérateurs de machines – ils peuvent être utilisés pour effectuer ce que l’on appelle portails et rideaux lumineux, dont le franchissement sera enregistré par le contrôleur afin, par exemple, d’émettre une alerte sonore ou encore d’arrêter des machines.

Automatisation industrielle et robotique

Dans les installations industrielles profondément automatisées, les capteurs de lumière sont utilisés pour déterminer la position des objets, mais ils aident également à déterminer la position actuelle des pièces de la machine (par exemple, les bras ou flèches de robot). Une méthode très populaire de contrôle du fonctionnement des moteurs électriques consiste à placer un codeur sur leur axe. Il peut être mis en œuvre de plusieurs manières. L’une des plus simples (mais assez efficace) est la combinaison d’un capteur de type émetteur-récepteur et d’un disque en plastique opaque, dans lequel sont gaufrées des fentes radiales. Chaque fois que l’incision expose le trajet lumineux du capteur, le codeur enregistre une seule impulsion. Comme de tels capteurs se caractérisent par un temps de réponse court, il est possible de contrôler la vitesse des arbres, ainsi que la position des roues ou l’inclinaison du levier avec une grande précision. Les capteurs photoélectriques trouvent également des applications connexes dans la robotique grand public, telles que les aspirateurs autonomes et les systèmes de maison intelligente. Encore une autre application typique de l’industrie est l’utilisation d’un capteur photosensible pour détecter des découpes ou des impressions placées sur des emballages et des matériaux de sorte qu’il est possible, par exemple, de positionner avec précision des bandes de papier, de carton, de textile, etc.

Paramètres importants des capteurs photoélectriques

Lors de la sélection d’un capteur photoélectrique pour une application donnée, il convient de prêter attention non seulement aux paramètres de base – tels que la méthode d’assemblage (THT, SMD), la tension de fonctionnement (de 1 V à 24 V dans le cas de l’offre de TME) ou la consommation d’énergie – mais aussi plusieurs autres, caractéristiques clés. Premièrement il s’agit de la gamme, qui peut aller de dixièmes de millimètre à plusieurs mètres. Bien sûr, pour des raisons pratiques et de conception, les capteurs de mouvement ont une portée de plusieurs ordres de grandeur plus large que le couple émetteur-récepteur, mais même au sein d’un même type de capteurs, ce paramètre peut avoir des valeurs complètement différentes. Il convient également de noter que les capteurs photoélectriques peuvent avoir différentes configurations de sorties. Actuellement, les produits les plus courants sont avec la sortie numérique ou la sortie transistor, mais les modèles analogiques sont également disponibles dans le catalogue TME. La sortie du capteur est également liée à son mode de fonctionnement, qui peut avoir deux valeurs : DARK-ON (s’allume lorsque l’intensité lumineuse est inférieure au seuil défini) ou LIGHT-ON (c’est-à-dire fonctionnement inverse, détection de la présence de rayonnement).

Produits: 423

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
TCST1103 | Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Marque du fabricant: TCST1103
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.16 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.39 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.11 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.33 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.04 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.25 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.95 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.14 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.90 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.08 EUR
Prix net pour les quantités de 85 pcs - 0.80 EURPrix brut pour les quantités de 85 pcs - 0.95 EUR
7125 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TCST2103 | Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Marque du fabricant: TCST2103
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.87 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.04 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.80 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.96 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.75 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.90 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.73 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.87 EUR
Prix net pour les quantités de 85 pcs - 0.70 EURPrix brut pour les quantités de 85 pcs - 0.83 EUR
Prix net pour les quantités de 170 pcs - 0.65 EURPrix brut pour les quantités de 170 pcs - 0.78 EUR
Prix net pour les quantités de 340 pcs - 0.62 EURPrix brut pour les quantités de 340 pcs - 0.75 EUR
Prix net pour les quantités de 510 pcs - 0.59 EURPrix brut pour les quantités de 510 pcs - 0.71 EUR
Prix net pour les quantités de 1020 pcs - 0.59 EURPrix brut pour les quantités de 1020 pcs - 0.70 EUR
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CNY70 | Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Marque du fabricant: CNY70
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.86 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.02 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.78 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.94 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.74 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.89 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.68 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.82 EUR
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 0.67 EURPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 0.80 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.64 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.76 EUR
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 0.62 EURPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 0.75 EUR
Prix net pour les quantités de 80 pcs - 0.59 EURPrix brut pour les quantités de 80 pcs - 0.71 EUR
4801 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TCRT5000 | Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Marque du fabricant: TCRT5000
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.92 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.11 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.83 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.00 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.80 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.95 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.77 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.92 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.74 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.89 EUR
3943 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
IRA-S210ST01 | Capteur: infrarouge; Ualim: 2÷15VDC; PCB,THT; -40÷70°C; TO5
Capteur: infrarouge; Ualim: 2÷15VDC; PCB,THT; -40÷70°C; TO5
Marque du fabricant: IRA-S210ST01
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.73 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.07 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.56 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.87 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.45 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.74 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.29 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.55 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.16 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.39 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.02 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.23 EUR
4914 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TCRT1000 | Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Capteur: photocoupleur; 32V; OUT: transistors
Marque du fabricant: TCRT1000
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.55 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.65 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.51 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.61 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.49 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.59 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.47 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.56 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.45 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.54 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.42 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.51 EUR
1303 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-SX1320 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Marque du fabricant: EE-SX1320
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.05 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.26 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.98 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.17 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.92 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.11 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.87 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.04 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.83 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.99 EUR
310 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EKMC1603111 | Capteur: mouvem; réflex; numériques; Ualim: 3÷6VDC; THT; 12m; PIN: 3
Capteur: mouvem; réflex; numériques; Ualim: 3÷6VDC; THT; 12m; PIN: 3
Marque du fabricant: EKMC1603111
Fabricant: PANASONIC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 12.30 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 14.76 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 11.00 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 13.20 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 10.00 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 12.00 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 9.04 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 10.85 EUR
150 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TCST1230 | Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Capteur: photocoupleur; émetteur-récepteur (fente); SMD,THT
Marque du fabricant: TCST1230
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.83 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.99 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.77 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.92 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.64 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.76 EUR
3306 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-SX1041 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Marque du fabricant: EE-SX1041
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.23 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.48 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.17 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.40 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.09 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.31 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.02 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.23 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.95 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.14 EUR
433 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LTH-209-01 | Capteur: photoélectrique; réflex; THT; 0÷3,8mm
Capteur: photoélectrique; réflex; THT; 0÷3,8mm
Marque du fabricant: LTH-209-01
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.50 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.60 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.45 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.54 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.40 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.48 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.40 EUR
2392 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
OST8R8307 | Capteur: photoélectrique; réflex avec projecteur; SMT; -25÷85°C
Capteur: photoélectrique; réflex avec projecteur; SMT; -25÷85°C
Marque du fabricant: OST8R8307
Fabricant: OPTOSUPPLY
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.23 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.27 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.24 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.19 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.18 EUR
2953 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 5.
Multiplication: 1.
LTH-301-05 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); LIGHT-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); LIGHT-ON
Marque du fabricant: LTH-301-05
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.58 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.70 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.51 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.61 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.48 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.58 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.45 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.54 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.43 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.52 EUR
2583 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-SX1140 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Marque du fabricant: EE-SX1140
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.46 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.95 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 2.31 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 2.78 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.18 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 2.61 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.03 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.44 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.90 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.27 EUR
727 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-SX1106 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Marque du fabricant: EE-SX1106
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.11 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.33 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.98 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.17 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.86 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.02 EUR
2063 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-SX1070 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); DARK-ON
Marque du fabricant: EE-SX1070
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.29 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.54 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.14 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.36 EUR
Prix net pour les quantités de 1800 pcs - 1.06 EURPrix brut pour les quantités de 1800 pcs - 1.28 EUR
664 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EE-1006 1M | Câble: pour capteurs/automatique; 1m
Câble: pour capteurs/automatique; 1m
Marque du fabricant: EE-1006 1M
Fabricant: OMRON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 6.12 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 7.34 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 5.88 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 7.05 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 5.57 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 6.68 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 4.44 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 5.32 EUR
981 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
H21A2 | Capteur: photocoupleur; 30V; OUT: transistors
Capteur: photocoupleur; 30V; OUT: transistors
Marque du fabricant: H21A2
Fabricant: ISOCOM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.52 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.62 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.49 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.58 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.46 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.55 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.44 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.53 EUR
1187 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks
ELITR8307 | Capteur: photoélectrique; réflex; Ualim: 5VDC; 1mm; -20÷70°C; 50mA
Capteur: photoélectrique; réflex; Ualim: 5VDC; 1mm; -20÷70°C; 50mA
Marque du fabricant: ELITR8307
Fabricant: EVERLIGHT
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.35 EURPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.42 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.39 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.30 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.36 EUR
930 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
EE-SV3 | Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); PCB; 30V
Capteur: photoélectrique; émetteur-récepteur (fente); PCB; 30V
Marque du fabricant: EE-SV3
Fabricant: OMRON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.17 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.00 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 3.77 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 4.53 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.49 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.99 EUR
364 dans l'entrepôt TME