+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

optocoupleurs - sortie analogique

(5 334)

Les optocoupleurs sont une combinaison d’un composant optoélectronique (un phototransistor) et d’un composant électroluminescent (généralement les LED). Ils sont utilisés pour isoler les circuits, généralement dans les contrôleurs, où ils évitent les interférences avec le fonctionnement des circuits numériques par les courants et les pointes de tension induits lors de la connexion et de la déconnexion de charges plus importantes (par exemple inductives, telles que relais électromagnétiques).

Paramètres et utilisation des optocoupleurs avec sortie analogique

Le fonctionnement de l’optocoupleur et sa mise en œuvre dans le circuit est simple, car il s’agit de manipulation de la LED tandis que les broches de l’élément sont reliées à l’émetteur et au collecteur du phototransistor. Le courant de base dépendra ici de l’intensité de la lumière tombant sur la structure photosensible, de sorte que le fonctionnement du composant n’est pas binaire, mais analogique. Cela permet au concepteur d’utiliser les principes de base de la construction de circuits électroniques. Par conséquent : l’optocoupleur présente une amplification significative et peut aider à contrôler les récepteurs qui nécessitent des courants relativement élevés pour fonctionner. Par conséquent, l’un des paramètres clés des optocoupleurs est le CTR (en anglais Current Transfer Ratio), c’est-à-dire le rapport du courant entre l’entrée et la sortie de l’élément. Les modèles de composants sélectionnés utilisent la combinaison Darlington, qui améliore encore le gain de l’optocoupleur.

Les propriétés importantes des optocoupleurs incluent également la vitesse d’activation (temps) qui détermine le délai entre l’application de la tension à l’entrée optoélectrique et l’ouverture du canal entre l’entrée du collecteur et l’émetteur du phototransistor. De même, les fabricants de composants spécifient également un temps d’arrêt. Ces éléments de spécification déterminent si un élément fonctionnera dans une application donnée.

Les optocoupleurs sont disponibles dans de nombreux formats de boîtiers, à la fois pour le montage traversant (THT) et le montage en surface (SMD), principalement dans des boîtiers de type IC. Il convient de souligner qu’ils sont disponibles en versions multicanaux (2, 3 ou 4 canaux mutuellement séparés). Ils offrent souvent un fil séparé court-circuité à la base du phototransistor, ce qui permet un contrôle indépendant du flux de courant à la sortie, un réglage fin des circuits, etc.

Applications d’optocoupleurs

Comme nous avons déjà mentionné, l’isolation du circuit est une caractéristique la plus importante des optocoupleurs, qui détermine la plupart de leurs applications. De cette façon, ils évitent les dommages potentiels causés par les ondulations ou les pointes de tension. Cela les rend également idéaux pour les circuits dont la tâche est de modifier proportionnellement la tension entre le pilote et le récepteur. Cette propriété est utilisée dans la transmission de signaux, par exemple dans les systèmes de contrôle dans le domaine de l’automatisation industrielle et grand public, en particulier lors du contrôle du fonctionnement des moteurs, des servomécanismes et des actionneurs. Ils peuvent également être utilisés pour la conversion de niveaux logiques. Puisqu’ils peuvent fonctionner à haute fréquence, ils sont souvent utilisés dans les appareils de télécommunications, en particulier dans les situations où il existe un risque d’interférence important dans les lignes de transmission. Une telle situation se produit, par exemple, dans les parcs machines modernes et centralisés, où l’isolement est nécessaire entre les circuits de communication (RS-232, RS-485, PROFIBUS, PROFINET etc.) et les serveurs chargés de superviser le fonctionnement de plusieurs équipements. Une application similaire des composants optoélectroniques peut être trouvée dans les réseaux de type Ethernet.

Les propriétés d’isolation (de séparation) permettent l’utilisation d’optocoupleurs dans les systèmes de rétroaction où un système sensible équipé d’un convertisseur A/N contrôle les circuits où des interférences importantes peuvent se produire – par exemple sur les lignes de capteurs analogiques. Ces fonctions comprennent dans les alimentations où ils permettent de réguler la puissance de l’appareil en surveillant en permanence la tension et le courant. Ils permettent également de créer des circuits de protection dans le domaine de la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, etc.

Il convient également de mentionner que les optocoupleurs sont un élément important de nombreux dispositifs médicaux, par exemple les moniteurs de fonctions vitales, ECG, etc. Là, l’isolement entre le réseau électrique et les éléments en contact avec le patient est particulièrement important.

Produits: 5 334

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
LTV-354T | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 35V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: LTV-354T
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.44 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.52 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.29 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.35 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.18 EUR
Prix net pour les quantités de 150 pcs - 0.14 EURPrix brut pour les quantités de 150 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 750 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 750 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.10 EUR
58938 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-356T | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: LTV-356T
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.38 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.09 EUR
30805 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
EL817 | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: EL817
Fabricant: EVERLIGHT
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.07 EUR
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.07 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.07 EUR
31927 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
EL817(C) | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: EL817(C)
Fabricant: EVERLIGHT
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.08 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.08 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.07 EUR
20049 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
PC817X1NSZ1B | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: PC817X1NSZ1B
Fabricant: SHARP
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.43 EURPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.51 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.19 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.18 EUR
4835 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
PC817X1NIP1B | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: PC817X1NIP1B
Fabricant: SHARP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.49 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.59 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.25 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.30 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.21 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.26 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.19 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.23 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.20 EUR
3762 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-814 | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: LTV-814
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.18 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 EUR
35710 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
PC817X2CSZ9F | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: PC817X2CSZ9F
Fabricant: SHARP
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.31 EURPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.37 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.15 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 EUR
8711 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-817S-TA1-C | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: LTV-817S-TA1-C
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.18 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 EUR
28425 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
ILD206T | Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 4kV; Uce: 70V; SO8
Marque du fabricant: ILD206T
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.01 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.22 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.83 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.00 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.75 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.90 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.69 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.82 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.62 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.74 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.47 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.56 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.40 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.48 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.40 EUR
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.38 EUR
25661 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-847 | Photocoupleur; THT; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; THT; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: LTV-847
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.96 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.15 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.60 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.72 EUR
Prix net pour les quantités de 15 pcs - 0.56 EURPrix brut pour les quantités de 15 pcs - 0.67 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.51 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.62 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.41 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.49 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.37 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.44 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.39 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.29 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.35 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.26 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.32 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.25 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.30 EUR
571 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-352T | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 300V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 300V
Marque du fabricant: LTV-352T
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.46 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.55 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.40 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.14 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.15 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 EUR
21636 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
4N35 | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,55kV; Uce: 30V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,55kV; Uce: 30V
Marque du fabricant: 4N35
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.38 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 65 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 65 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 130 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 130 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 260 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 260 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 520 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 520 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 1040 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 1040 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 2015 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 2015 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 10010 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 10010 pcs - 0.09 EUR
15853 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
TCMT4100 | Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 8kV; Uce: 70V
Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 8kV; Uce: 70V
Marque du fabricant: TCMT4100
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.34 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.60 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.85 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.02 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.81 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.97 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.75 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.90 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.72 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.86 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.68 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.81 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.62 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.74 EUR
7841 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
PC457L0NIP0F | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 20V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 20V
Marque du fabricant: PC457L0NIP0F
Fabricant: SHARP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.93 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.32 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.85 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.01 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.74 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.89 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.70 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.84 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.62 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.74 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.59 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.71 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.55 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.66 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.54 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.65 EUR
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.52 EURPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.62 EUR
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.50 EURPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.60 EUR
386 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-247 | Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: LTV-247
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.19 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.71 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.85 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.49 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.59 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.38 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.45 EUR
Prix net pour les quantités de 750 pcs - 0.35 EURPrix brut pour les quantités de 750 pcs - 0.42 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.40 EUR
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 0.38 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.31 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.37 EUR
4837 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
ACPL-217-500E | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: ACPL-217-500E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.56 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.67 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.48 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.57 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.43 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.51 EUR
Prix net pour les quantités de 35 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 35 pcs - 0.41 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.38 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.28 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.34 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.23 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.28 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.26 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.24 EUR
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.19 EURPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.23 EUR
13502 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
LTV-816 | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: LTV-816
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.39 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.07 EURPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 EUR
5767 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
TLP291-4(GB-TP.E(T | Photocoupleur; SMD; Ch: 4; Uisol: 2,5kV; Uce: 80V; SO16; 50mA
Photocoupleur; SMD; Ch: 4; Uisol: 2,5kV; Uce: 80V; SO16; 50mA
Marque du fabricant: TLP291-4(GB-TP.E(T
Fabricant: TOSHIBA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.17 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.40 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.76 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.91 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.65 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.77 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.64 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.76 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.61 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.73 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.61 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.73 EUR
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.58 EURPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.70 EUR
3845 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
EL817S1(C)(TU) | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: EL817S1(C)(TU)
Fabricant: EVERLIGHT
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.10 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.09 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.08 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.07 EUR
15814 dans l'entrepôt TME