+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Porte logique est un élément fonctionnel fondamental des circuits numériques, qui réalise des opérations logiques sur un ou plusieurs signaux binaires. Elle fonctionne au niveau physique comme un circuit électronique recevant des signaux d’entrée sous forme de deux états logiques – généralement désignés par 0 et 1 – et produisant un signal de sortie unique selon une règle logique déterminée. Chaque porte met en œuvre une fonction logique décrite par l’algèbre de Boole, telle que la conjonction, la disjonction ou la négation.
Les portes logiques constituent la base de la conception de circuits numériques plus complexes, tels que les compteurs, registres, bascules, et, à plus grande échelle, les processeurs et systèmes micro-informatiques. En combinant plusieurs portes de manière appropriée, il est possible de traiter des signaux, d’effectuer des calculs, de prendre des décisions logiques et de contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques. Les portes peuvent être physiquement réalisées à l’aide de diverses technologies, notamment les transistors bipolaires, les MOSFETs ou les circuits intégrés programmables.
Le fonctionnement des portes logiques est déterministe et se déroule en temps réel, ce qui permet de concevoir des systèmes rapides et fiables dans les domaines de l’automatisation, des télécommunications ou de l’informatique. En raison de leur universalité et de leur caractère modulaire, les portes logiques constituent le fondement de la conception des circuits numériques modernes, aussi bien dans les systèmes intégrés que dans les solutions basées sur la logique programmable.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.